Skip to main content
Kunzmann GmbH

Del aula de formación al taller: KUNZMANN adopta el Cobot CRX de FANUC

BKUNZMANN Maschinenbau, fabricante alemán de fresadoras universales y centros de mecanizado de alta calidad, ha presentado un robot colaborativo CRX de FANUC para facilitar las actividades de formación y producción. La facilidad de programación, la flexibilidad de integración y la seguridad de la interacción persona-robot hacen que el sistema sea ideal para los principiantes en automatización. El cobot CRX de KUNZMANN ayuda ahora a demostrar las capacidades robóticas y, al mismo tiempo, admite aplicaciones de carga y descarga de máquinas en la línea de producción.
Kunzmann Case Study video: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities

De la tarea al resultado

Tarea

KUNZMANN quería introducir la robótica en sus operaciones, tanto para demostrar la capacidad de automatización como para inspirar a los aprendices. La empresa necesitaba una solución que fuera fácil de usar y segura de manejar, y que al mismo tiempo fuera capaz de realizar un trabajo de producción real. Al evaluar el mercado, muchas soluciones robóticas tradicionales parecían demasiado complejas, por lo que KUNZMANN buscaba una opción sencilla pero potente.

 

Solución

La empresa seleccionó un robot colaborativo (cobot) CRX FANUC-10𝑖A/L con 10 kg de carga útil y un alcance de 1.418 mm. El robot independiente del control se integra fácilmente con los sistemas CNC de varios proveedores disponibles para su uso en las máquinas herramienta de la empresa. La programación se realiza a través del Tablet Teach Pendant de FANUC mediante funciones intuitivas de arrastrar y soltar, lo que permite a los aprendices y operarios aprender e implementar tareas robóticas rápidamente.

 

Resultado

El cobot CRX de FANUC ahora es compatible tanto con la formación práctica como con las tareas de producción. Los alumnos adquieren experiencia práctica en robótica mediante una interfaz intuitiva, mientras que la empresa demuestra sus modernas capacidades de automatización como parte de sus operaciones de fabricación. Su funcionamiento colaborativo seguro y su alta repetibilidad garantizan que el robot pueda trabajar junto a las personas, manteniendo al mismo tiempo la precisión necesaria para las aplicaciones de mantenimiento de máquinas.

KUNZMANN Maschinenbau GmbH

Fundada en 1907, KUNZMANN Maschinenbau es un fabricante alemán de máquinas universales de fresado y centros de mecanizado. La empresa da empleo a unas 110 personas y es conocida por sus máquinas herramienta de alta calidad que ofrecen un funcionamiento tanto CNC como manual en una única plataforma. Desde 2015, KUNZMANN forma parte del grupo WEILER Werkzeugmaschinen, que aúna la experiencia en fresado y torneado de precisión, al tiempo que mantiene las sólidas identidades de ingeniería de ambas marcas.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE KUNZMANN Maschinenbau GmbH
Kunzmann Case Study pictures: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities

El cobot de FANUC inspira a la próxima generación en KUNZMANN

Para KUNZMANN Maschinenbau, la introducción de la robótica obedecía a objetivos tanto prácticos como educativos. El fabricante alemán de máquinas herramienta quería demostrar sus modernas capacidades de automatización y, al mismo tiempo, ofrecer a los aprendices un contacto directo con la robótica industrial.

"Nos centramos principalmente en el diseño y la fabricación de fresadoras híbridas, que los usuarios pueden manejar mediante controles CNC o manualmente con volantes", explica Niklas Bitzer, ingeniero de aplicaciones de KUNZMANN. "

La robótica desempeña un papel cada vez más importante en la fabricación y la escasez de personal cualificado es especialmente aguda en Europa, por lo que la empresa decidió integrar la tecnología de automatización en su entorno de formación.

"Queríamos un robot porque no sólo demostraría nuestra destreza en esta tecnología, sino también porque trabajar con robots es fascinante para los aprendices", afirma. "Por desgracia, pronto nos topamos con un obstáculo: descubrimos que muchas de las soluciones disponibles en el mercado eran demasiado complejas".

Kunzmann Case Study pictures: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities

Afortunadamente, la continua búsqueda de KUNZMANN condujo a la empresa a la serie de robots colaborativos CRX de FANUC y, en concreto, al modelo CRX-10iA/L. Con una capacidad de carga de 10 kg y un alcance de 1.418 mm, el robot ofrece flexibilidad para una amplia gama de tareas de automatización sin dejar de ser sencillo de desplegar. Otro factor clave para Bitzer fue la compatibilidad.

"El CRX es independiente del control, lo que significa que puede conectarse con cualquiera de los sistemas de control que ofrecemos para el uso en nuestras máquinas, permitiendo una integración sencilla."

La facilidad de uso demostró ser una ventaja decisiva. La serie CRX aprovecha el Tablet Teach Pendant de FANUC, que cuenta con una intuitiva interfaz de programación de arrastrar y soltar. En lugar de escribir código complejo, los usuarios guían el robot manualmente y guardan las posiciones directamente en la pantalla táctil.

Los robots de la serie CRX pueden programarse de forma sencilla y rápida.

Kunzmann Case Study pictures: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities
Testimonios

Niklas Bitzer

Ingeniero de aplicaciones

Esta simplicidad hace que el robot sea especialmente adecuado para entornos de formación.

"Cualquiera puede utilizarlo, incluso los estudiantes de primer año de formación y los becarios", afirma. "Eso es muy valioso porque permite a los alumnos adquirir experiencia con la robótica desde el principio."

Kunzmann Case Study pictures: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities

Aunque el robot FANUC desempeña un papel importante en la educación, KUNZMANN también tenía que asegurarse de que pudiera soportar procesos de producción reales. El CRX-10𝑖A/L cumple este requisito con una repetibilidad de ±0,05 mm, lo que facilita tareas de precisión como la carga y descarga de máquinas.

"Era vital que el robot pudiera funcionar como una herramienta de producción de pleno derecho, no solo como un demostrador para nuestros aprendices", confirma Bitzer.

Concluye destacando la sólida cooperación experimentada durante el proyecto: "La colaboración con FANUC fue perfecta. No importaba qué preguntas hiciéramos, siempre recibíamos una respuesta rápida y completa. Además, la interacción entre la programación de nuestro PLC y FANUC funcionó excepcionalmente bien. Volveríamos a elegir a FANUC y al CRX sin dudarlo"

 

Inspírese

Success story about automated handling processes using FANUC cobots by the Swiss company Emerson Professional Tools AG.

Emerson Professional Tools AG relies on FANUC cobots to ensure precise and reliable handling within its automated production environment. Supported by advanced vision technology, the cobots pick and position components with high accuracy, contributing to consistent product quality.
Emerson

Man and Technology in Close Contact

The Cobot CRX-10𝑖A/L from FANUC makes it easy to produce reliably in the tightest of spaces. It has a compact design and significantly increases machine availability.

Success story about successful development of a mobile cobot with FANUC CRX-10iA/L. The Austrian company GER4TECH integrated the FANUC collaborative robot CRX-10iA/L into a Mobile Cobot G4T4.These Mobile Cobots can move autonomously between different workstations, transport materials and switch from one job to the next without any trouble. Thus G4T4 – Mobile Cobots enable new possibilities in handling and logistics automation. Their safety functions enable them to operate around people and capabilities of the G4T4 cobots are enhanced with a collaborative end-of-arm tooling (EoAT).
GER4TECH

El cobot de FANUC ayuda a GER4TECH a dar un paso adelante

El desarrollo de un nuevo robot requiere conocimientos especializados, experiencia y, a menudo, la colaboración con partners que cuenten con conocimientos específicos en determinados campos tecnológicos. Por ello, cuando GER4TECH buscó a un especialista en robots colaborativos para dotar de capacidades avanzadas a su nuevo robot móvil autónomo (AMR), la empresa se puso en contacto con FANUC.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.