Skip to main content
Sitech

Roboții FANUC pun Brose Sitech în scaunul șoferului

Industria auto este renumită pentru cerințele sale ridicate de productivitate, marjele de profit reduse și standardele de calitate riguroase. Automatizarea este esențială pentru a asigura o producție fiabilă, repetabilă, rentabilă și cu un timp de funcționare maxim. Prin urmare, alegerea furnizorului de roboți nu este mai puțin decât critică.
FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.

Perspective cheie de la sarcină la rezultat

Sarcina

Fabrica Polkowice a Brose Sitech din vestul Poloniei produce zilnic 49.000 structuri complete de scaune auto. Cu procese de producție de mare volum care includ presarea, sudarea și asamblarea, fabrica avea nevoie de un partener de automatizare capabil să ofere roboți extrem de fiabili, susținuți de un suport tehnic experimentat și cuprinzător.

Soluție

În 2002, Brose Sitech a început un parteneriat cu FANUC, specialist de top în robotică, un acord care continuă și în prezent. Printre numeroasele modele FANUC de pe șantier se numără robotul industrial versatil R-2000𝑖C/165F cu sarcină utilă mare și robotul pentru sudarea cu arc electric ARC Mate 100𝑖D.

Rezultat

În calitate de furnizor din industria auto cu cerințe de volum mare, Brose Sitech beneficiază de un avantaj foarte important datorită colaborării sale cu FANUC. De asemenea, compania beneficiază de asistența tehnică de specialitate FANUC, de disponibilitatea ridicată a pieselor de schimb și de instruirea competentă a angajaților săi prin intermediul FANUC Academy.

Despre Brose Sitech

Înființată în 1998 sub numele de Sitech, societatea este în prezent o întreprindere comună aparținând în mod egal (50/50) grupului VW și Brose. Specializată în fabricarea de seturi complete de scaune auto și de componente pentru structura scaunelor, Brose Sitech are sediul central și fabrica principală în Polkowice, Polonia. Furnizând mărci care includ Volkswagen, AUDI, Volkswagen Commercial Vehicles, SKODA, SEAT și Porsche, kiturile de piese ajung la liniile de producție la momentul potrivit și în ordinea optimă. În total, compania are peste 5000 de angajați în locații din Polonia, Germania, China și Republica Cehă.

Aflați mai multe despre Sitech
Sitech success story images for automotive industry

Producătorul auto de scaune se simte confortabil cu roboții FANUC

Tendințele actuale precum e-mobilitatea, conectivitatea între sisteme și conducerea autonomă schimbă cerințele pentru interioarele vehiculelor de mâine. Interioarele automobilelor se transformă în spații de locuit mobile, care îmbină nevoile convenționale de confort și siguranță cu opțiuni de design noi, flexibile și personalizate.

Cu atât de multe cerințe noi pentru instalațiile sale de producție în ceea ce privește atât productivitatea, cât și flexibilitatea, Brose Sitech se bazează foarte mult pe vasta sa rețea de lucrători robotici. Fabrica din Polkowice produce zilnic 49.000 structuri complete de scaune pentru a îndeplini cerințele clienților săi.

"Cooperarea noastră cu FANUC a început în 2002", dezvăluie Jarosław Junak, inginer specialist în electricitate, responsabil cu menținerea eficienței tehnice a echipamentelor de producție. "De atunci, am exploatat posibilitățile oferite de FANUC, precum și asistența tehnică cuprinzătoare care ne permite să ne menținem roboții într-o stare impecabilă."

Sitech success story images for automotive industry
Citat declarație

Jarosław Junak

Inginer specialist electric la Sitech

Robotul industrial versatil FANUC R-2000𝑖C/165F și robotul pentru sudarea cu arc electric ARC Mate 100𝑖D se numără printre cele mai recente modele pe șantier la Brose Sitech.

"Același lucru este valabil și pentru piesele de schimb. FANUC are întotdeauna o disponibilitate ridicată de piese de schimb și, comandând direct de la biroul central, ne bucurăm de termene de livrare scurte. Răspunsul rapid pe care îl primim de la FANUC accelerează foarte mult performanța personalului nostru de întreținere."

FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.

Formarea și dezvoltarea personalului reprezintă o funcție de bază a Brose Sitech, care încearcă să țină pasul cu evoluția cerințelor clienților din industria auto.

"Acordăm o mare importanță formării, deoarece știm că competențele angajaților se traduc în beneficii de producție", spune Junak. "Datorită faptului că angajații noștri participă frecvent la cursurile FANUC Academy, ne putem mândri cu o echipă excepțională. Membrii personalului nostru au cunoștințe despre robotizare și sunt foarte conștienți de beneficiile pe care le oferă roboții de producție. Acest lucru se transformă în eficiența muncii zilnice și în satisfacția clienților, precum și în succes de producție măsurabil."

FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.

Inspirați-vă

Success Story AFGRA pictures and media
AGFRA

Roboții FANUC automatizează un proces auto precis

Aplicațiile auto sunt printre cele mai exigente sarcini de automatizare din întreaga industrie. Desigur, vitezele rapide ale axelor și productivitatea ridicată sunt parametrii cheie, dar în acest proiect particular, precizia și repetabilitatea erau, de asemenea, pe lista de priorități. Cu atât de multe cerințe, roboții industriali FANUC au fost cei care s-au ridicat la înălțimea așteptărilor.

Success Story AKE pictures and media
AKE

AKE implementează roboți FANUC pentru a conduce succesul la Nexteer

Nexteer Automotive profită de nouă roboți industriali de înaltă performanță de la FANUC pentru a automatiza fabricarea componentelor mecanismelor de direcție necesare pentru BMW. Instalată de specialistul în automatizarea proceselor AKE Robotics, fabrica înregistrează noi niveluri de productivitate și fiabilitate a proceselor.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

Cobotul CRX de la FANUC sporește flexibilitatea producției

Bonvicini Carpenteria se bucură astăzi de niveluri și mai ridicate de calitate și flexibilitate. Compania poate schimba soluțiile de automatizare ori de câte ori volumele de producție o impun. În special, Bonvicini Carpenteria profită de programarea robotică ușoară și rapidă, cu caracteristici precum funcționalitatea drag and drop și o interfață simplă pe tabletă.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.