Skip to main content
Dovy Keukens

Producătorul de bucătării avansează cu roboții FANUC

Dovy Keukens este o adevărată poveste de succes: de la un start-up care folosea o magazie în 1980 la o facilitate de producție ultramodernă de 55 000 m2 cu aproximativ 430 de angajați în prezent. Acest producător progresiv de bucătării personalizate este unul dintre cei mai sofisticați din zonă, iar în centrul fabricii sale de producție se află mai mulți roboți industriali pe șase axe de la FANUC.
This video is about the Belgium based high-quality custom kitchen producer Dovy KEUKENS, which has been using FANUC robots for around 10 years. Using them for several different applications such as paint and pick and place solutions they were able to increase production quality and quantity of their products.

Perspective cheie de la sarcină la rezultat

Provocare

Cu un portofoliu de comenzi în creștere, un important producător de bucătării personalizate dorea să crească atât calitatea, cât și cantitatea producției sale. Dovy Keukens, cu sediul în Belgia, a decis că cea mai bună modalitate de a-și îndeplini această ambiție era să investească în robotică pentru o varietate de sarcini de producție internă. Rămânea o singură întrebare: ce producător de roboți să aleagă?

Soluție

În urmă cu aproximativ 10 ani, Dovy a optat pentru parteneriatul cu FANUC, instalând în mod corespunzător primul său robot industrial pe șase axe. Astăzi, fabrica de 55 000 m2 din Roeselare dispune de un număr de roboți FANUC, inclusiv modelele M-410𝑖B/140H, M-410𝑖C/185 și M-710𝑖C/70.

Rezultat

Cu funcționarea lor rapidă, eficientă și fiabilă, roboții FANUC conduc la ceea ce Dovy descrie ca fiind "o creștere serioasă atât a calității, cât și a cantității producției". În plus, în cei peste 10 ani de parteneriat, compania se declară complet mulțumită de echipa de service FANUC.

Dovy Keukens

În 1980, prima bucătărie Dovy a luat naștere într-o veche magazie de in deținută de Donald Muylle, fabricant de mobilă cu experiență, și soția sa, Yvette Claeys. Familia și prietenii i-au rugat curând pe soți să le creeze bucătăria visurilor lor, iar acești clienți mulțumiți au adus rapid noi clienți. 44 de ani mai târziu, Dovy Keukens a devenit unul dintre cei mai mari producători de bucătării personalizate de înaltă calitate. Cu aproximativ 430 de angajați la sediul său central și la unitatea de producție din Roeselare, Belgia, compania produce și instalează aproximativ 25 de bucătării personalizate în fiecare zi.

Aflați mai multe despre Dovy Keukens
Image related to the success story as Dovy Keukens

Roboții FANUC oferă un ''loc la masa"' pentru un producător de bucătării

Dovy Keukens este o afacere de familie cu mai mult de 40 de ani de meșteșug care au contribuit la formarea unui producător progresist și de înaltă tehnologie de bucătării personalizate. Compania întreprinde procese de producție interne care includ tăierea, frezarea, asamblarea, vopsirea și instalarea pentru clienții din întreaga Belgia.

Controlul intern ajută Dovy să se asigure că prețurile rămân accesibile pentru clienți. Pe parcursul ultimului deceniu, această etică a făcut ca întreprinderea să adopte un număr din ce în ce mai mare de roboți FANUC în procesele sale de producție, stimulând atât calitatea, cât și cantitatea.

Christ Muylle, care conduce Dovy împreună cu tatăl și fratele său, spune că creșterea continuă de-a lungul anilor a condus la nevoia de producție mai rapidă și mai eficientă.

Success Story images for Dovy Keuekens testimonial
Citat declarație

Chris Muylle

Proprietar Dovy Keukens

"Am ales robotica pentru că am fost convinși că oferă cea mai bună și mai eficientă soluție la această nevoie", spune el. "Mi se pare remarcabil modul în care roboții pot lucra rapid, eficient și cu o fiabilitate foarte ridicată. Avem mai multe aplicații diferite pentru roboții noștri. De exemplu, un robot FANUC pentru vopsit aplică un lac foarte lucios pe ușile dulapurilor noastre de bucătărie. Mai folosim încă trei roboți FANUC pentru a facilita un tip de sistem de retur, în care piesele de bucătărie care ies din mașini sunt așezate în orientarea corectă și returnate operatorului."

Printre mai mulți roboți industriali FANUC pe șase axe aflați astăzi pe șantier se numără modelele M-410𝑖B/140H, M-410𝑖C/185 și M-710𝑖C/70. Unele beneficiază de o șină liniară cu a șaptea axă.

Image related to the success story as Dovy Keukens

"Prin utilizarea roboților în producția noastră am reușit să obținem o creștere serioasă a calității și a cantităților, ca să nu mai vorbim de faptul că roboții nu au nevoie de salarii", spune Muylle. "Un robot este un angajat ideal pentru Dovy, unul care nu este niciodată bolnav sau absent."

În final, după mai mult de un deceniu de lucru cu acești roboți, compania se declară complet mulțumită de echipa de service FANUC. De fapt, datorită adoptării strategiilor de întreținere preventivă, Dovy a apelat o singură dată la serviciile FANUC în tot acest timp.

Susțineți tehnologia: Descoperiți produse conexe

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.