Skip to main content
Kunzmann GmbH

De la sala de instruire la sala de producție: KUNZMANN adoptă coboți FANUC CRX

BKUNZMANN Maschinenbau, un producător german de freze universale și centre de prelucrare de înaltă calitate, a introdus un robot FANUC CRX colaborativ pentru a facilita atât activitățile de formare, cât și cele de producție. Programarea ușoară, integrarea flexibilă și interacțiunea sigură om-robot fac sistemul ideal pentru începătorii în automatizare. Cobotul CRX de la KUNZMANN ajută acum la demonstrarea capacităților robotice, sprijinind în același timp și aplicațiile de îngrijire a mașinilor pe linia de producție.
Kunzmann Case Study video: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities

Perspective cheie de la sarcină la rezultat

Sarcină

KUNZMANN dorea să introducă soluții robotice în operațiunile sale, atât pentru a demonstra capacitatea de automatizare, cât și pentru a inspira cursanții. Compania avea nevoie de o soluție care să fie ușor de utilizat și sigură în exploatare, rămânând în același timp capabilă să efectueze lucrări de producție reale. La evaluarea pieței, multe soluții robotice tradiționale păreau prea complexe, KUNZMANN căutând în schimb o opțiune simplă, dar puternică.

 

Soluție

Compania a selectat un robot colaborativ FANUC CRX-10𝑖A/L (cobot) cu sarcină utilă de 10 kg și rază de acțiune de 1 418 mm. Robotul independent de control se integrează cu ușurință în sistemele CNC ale mai multor furnizori disponibile pentru a fi utilizate pe mașinile-unelte ale companiei. Programarea are loc prin intermediul tabletei FANUC Tablet Teach Pendant utilizând funcții intuitive de glisare și fixare, permițând cursanților și operatorilor să învețe și să implementeze rapid sarcini robotice.

 

Rezultat

Coobotul FANUC CRX susține acum atât formarea practică, cât și sarcinile de producție. Cursanții dobândesc experiență practică în robotică utilizând o interfață intuitivă, în timp ce compania demonstrează capacitățile moderne de automatizare ca parte a operațiunilor sale de producție. Funcționarea colaborativă în siguranță și repetabilitatea ridicată asigură faptul că robotul poate lucra alături de oameni, menținând în același timp precizia necesară pentru aplicațiile de întreținere a mașinilor.

KUNZMANN Maschinenbau GmbH

Fondată în 1907, KUNZMANN Maschinenbau este un producător german de freze universale și centre de prelucrare. Compania are aproximativ 110 angajați și este cunoscută pentru mașinile-unelte de înaltă calitate care oferă atât operare CNC, cât și manuală pe o singură platformă. Din 2015, KUNZMANN face parte din grupul WEILER Werkzeugmaschinen, reunind expertiza în frezare și strunjire de precizie, păstrând în același timp identitatea puternică de inginerie a ambelor mărci.

Aflați mai multe despre KUNZMANN Maschinenbau GmbH
Kunzmann Case Study pictures: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities

Cobotul FANUC inspiră următoarea generație la KUNZMANN

Pentru KUNZMANN Maschinenbau, introducerea robotizării a fost determinată atât de obiective practice, cât și educaționale. Producătorul german de mașini-unelte a dorit să demonstreze capacitățile moderne de automatizare, oferind în același timp cursanților o expunere directă la robotica industrială.

"Ne concentrăm în principal pe proiectarea și fabricarea de mașini de frezat hibride, pe care utilizatorii le pot opera fie cu ajutorul unităților CNC, fie manual, cu ajutorul volanelor", explică Niklas Bitzer, inginer de aplicații la KUNZMANN. "Deși producția este o activitate de bază, o mare parte din atribuțiile noastre se concentrează pe formare."

Cum robotica joacă un rol din ce în ce mai vital în producție și deficitul de competențe se dovedește deosebit de acut în Europa, compania a căutat să integreze tehnologia de automatizare în mediul său de formare."

"Ne-am dorit un robot pentru că nu numai că ne-ar fi demonstrat priceperea în această tehnologie, dar și pentru că lucrul cu roboții este fascinant pentru cursanți", spune el. "Din păcate, ne-am lovit repede de un obstacol, descoperind că multe soluții de pe piață erau pur și simplu prea complexe."

Kunzmann Case Study pictures: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities

Din fericire, căutarea continuă a KUNZMANN a condus compania la seria CRX de roboți colaborativi FANUC, și în special la modelul CRX-10iA/L. Cu o sarcină utilă de 10 kg și o rază de acțiune de 1.418 mm, robotul oferă flexibilitate pentru o gamă largă de sarcini de automatizare, rămânând în același timp simplu de implementat. Un alt factor cheie pentru Bitzer a fost compatibilitatea.

"CRX este independent de control, ceea ce înseamnă că se poate conecta cu oricare dintre sistemele de control pe care le oferim pentru utilizarea pe mașinile noastre, susținând o integrare simplă."

Facilitatea de utilizare s-a dovedit a fi un avantaj decisiv. Seria CRX profită de tableta FANUC Tablet Teach Pendant, care are o interfață de programare intuitivă de tip drag-and-drop. În loc să scrie coduri complexe, utilizatorii ghidează robotul manual și salvează pozițiile direct pe ecranul tactil.

Kunzmann Case Study pictures: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities

Este foarte ușor de învățat. Nu trebuie să cunoaștem niciun limbaj de programare. Totul este operat prin atingere cu ajutorul interfeței tabletei, ceea ce susține încorporarea simplă a mișcărilor în fluxul nostru de lucru

Citat declarație

Niklas Bitzer

Inginer de aplicații

Această simplitate face ca robotul să fie deosebit de potrivit pentru mediile de formare.

"Oricine îl poate folosi, chiar și stagiarii din primul an", spune el. "Acest lucru este extrem de valoros, deoarece le permite cursanților să dobândească experiență cu robotica încă de la început."

Kunzmann Case Study pictures: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities

Deși robotul FANUC joacă un rol semnificativ în educație, KUNZMANN a trebuit, de asemenea, să se asigure că poate sprijini procesele de producție reale. CRX-10𝑖A/L îndeplinește această cerință cu o repetabilitate de ±0,05 mm, facilitând sarcinile de precizie, cum ar fi încărcarea și descărcarea mașinilor.

"A fost vital ca robotul să poată funcționa ca un instrument de producție cu drepturi depline, nu doar ca un demonstrator pentru cursanții noștri", confirmă Bitzer.

El conchide prin evidențierea cooperării puternice experimentate în timpul proiectului: "Colaborarea cu FANUC a fost perfectă. Indiferent ce întrebări am pus, am primit întotdeauna un răspuns rapid și cuprinzător. În plus, interacțiunea dintre programarea PLC-ului nostru și FANUC a funcționat excepțional de bine. Am alege FANUC și CRX din nou fără ezitare."

Inspirați-vă

Success story about automated handling processes using FANUC cobots by the Swiss company Emerson Professional Tools AG.

Emerson Professional Tools AG relies on FANUC cobots to ensure precise and reliable handling within its automated production environment. Supported by advanced vision technology, the cobots pick and position components with high accuracy, contributing to consistent product quality.
Emerson

Omul și tehnologia în strânsă legătură

Cobotul CRX-10𝑖A/L de la FANUC facilitează producția fiabilă în cele mai înguste spații. Are un design compact și crește semnificativ disponibilitatea mașinii.

Success story about successful development of a mobile cobot with FANUC CRX-10iA/L. The Austrian company GER4TECH integrated the FANUC collaborative robot CRX-10iA/L into a Mobile Cobot G4T4.These Mobile Cobots can move autonomously between different workstations, transport materials and switch from one job to the next without any trouble. Thus G4T4 – Mobile Cobots enable new possibilities in handling and logistics automation. Their safety functions enable them to operate around people and capabilities of the G4T4 cobots are enhanced with a collaborative end-of-arm tooling (EoAT).
GER4TECH

FANUC Cobot ajută GER4TECH să-și facă mutarea

Dezvoltarea unui nou robot necesită expertiză, experiență și adesea colaborarea cu parteneri care au cunoștințe specializate în domenii tehnologice specifice. Astfel, când GER4TECH a dorit ca un specialist în roboți colaborativi să aducă capabilități avansate noului său robot mobil autonom (AMR), compania a apelat la FANUC.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.