Skip to main content
Inoverde

Trio de robôs FANUC aumenta a eficiência de embalamento em Inoverde

Numa fábrica de distribuição de alimentos frescos em rápida evolução, a eficiência através de operações de embalagem automatizadas é fundamental para acompanhar o ritmo da procura. Como subproduto desta abordagem, os utilizadores de robôs também beneficiam de um menor esforço físico para os funcionários, de um manuseamento mais suave de produtos delicados, como frutas e legumes, e de um processo mais uniforme e repetível. Uma das mais recentes fábricas a beneficiar de todo este valor acrescentado é a fábrica de Bätterkinden, na Suíça, do grande distribuidor alimentar Inoverde, onde as operações de enchimento, embalagem e paletização de cenouras estão a beneficiar da introdução de três robôs industriais da FANUC.
Video Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.

Principais conclusões: da tarefa ao resultado

Tarefa

A tarefa para os robôs propostos na Inoverde era simples: automatizar um processo de embalagem de cenouras historicamente manual. Três aplicações-chave dentro do processo exigiriam um robô separado para cada uma: recolher e erguer contentores; carregar cada contentor com um saco de cenouras; e paletizar os contentores cheios. Todas as tarefas do robô tinham de ser realizadas de forma eficiente, fiável e, claro, segura.

Solução

Com base em muitos projectos de automação anteriores bem sucedidos que envolviam robôs FANUC na fábrica de processamento de Inoverde, a empresa e o seu integrador de sistemas optaram pelos robôs industriais FANUC M-20𝑖D/25, FANUC M-20𝑖D/35 e FANUC M-710𝑖C/50. Do ponto de vista da segurança, o processo automatizado de embalamento de cenouras também foi acompanhado pela implementação da tecnologia de vedação de segurança virtual FANUC DCS (Dual Safety Check).

Resultado

A adoção de soluções de automação FANUC na fábrica de processamento "Fresh & Cool" da Inoverde, em Bätterkinden, aumentou a eficiência e reduziu o esforço físico dos funcionários. Outras vantagens incluem um manuseamento mais suave das cenouras frescas, uma maior normalização dos processos e uma abertura simplificada das embalagens nas lojas.

Sobre Inoverde

Com cerca de 450 empregados em 14 locais na Suíça, a Inoverde é um importante distribuidor de produtos agrícolas provenientes de mais de 1000 explorações agrícolas. A empresa agrícola não só se ocupa do armazenamento, processamento e embalagem de fruta fresca, legumes e batatas, como também apoia os produtores no planeamento das colheitas. Parte da federação de cooperativas agrícolas fenaco na Suíça, todas as instalações da Inoverde são certificadas de acordo com a norma de gestão da qualidade ISO9001.

SABER MAIS SOBRE A INOVERDE
Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.

A embalagem automatizada de cenouras alivia a carga física

A Inoverde garante que frutas, legumes e batatas frescas de mais de 1000 fazendas cheguem diariamente aos lares suíços na quantidade e qualidade desejadas. Satisfazer a procura, dia após dia, exige os mais elevados níveis de eficiência de processo, utilizando tecnologias de ponta.

Raphael Müller, Membro do Conselho Executivo da Inoverde, afirma: "Aqui na nossa unidade de Bätterkinden 'Fresh & Cool', perto de Berna, concentramo-nos em grupos de produtos que incluem batatas, cenouras e cebolas. Como parte de um plano abrangente, automatizámos as nossas linhas de embalagem de batatas em vários locais ao longo dos últimos anos. Procuramos sempre empregar os mais recentes sistemas robóticos, um ethos que aplicámos recentemente ao nosso processo de embalagem de cenouras."

As cenouras eram anteriormente embaladas manualmente, colocando uma enorme carga física sobre os funcionários do local. No entanto, graças à recente adoção de soluções de automação da FANUC, a Inoverde está a usufruir das vantagens de um processo totalmente automatizado que permite às suas instalações de Bätterkinden encher, embalar e paletizar cenouras sem qualquer intervenção do operador.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.

Diz Peter Wüthrich, Diretor de Tecnologia da Inoverde: "Com base nas nossas experiências positivas com a FANUC em projectos anteriores, no seu excelente serviço ao cliente e na estreita colaboração com o nosso integrador de sistemas preferido, decidimos utilizar novamente robôs FANUC. O processo começa com o enchimento de até 12 kg de cenouras em sacos, que posteriormente pesamos com uma balança digital calibrada."

De seguida, é a vez dos robôs da FANUC levarem este processo automatizado até à sua conclusão. O primeiro robô, um FANUC M-20𝑖D/25, pega num contentor plano e recolhido e prepara-o para ser utilizado, erguendo os quatro lados em dois movimentos, utilizando um dispositivo de fim de curso personalizado. De seguida, um FANUC M-20𝑖D/35 carrega o contentor com um saco de cenouras. O terceiro robô, um FANUC M-710𝑖C/50, paletiza o contentor de acordo com padrões pré-determinados.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.

Todos estes processos ocorrem a grande velocidade, o que significa que a segurança foi de importância primordial na conceção do processo automatizado de embalagem de cenouras. Era evidente que a barreira de segurança mecânica não seria suficiente para parar o robot a toda a velocidade. Assim, foi tomada a decisão de implementar a tecnologia de vedação de segurança virtual FANUC DCS, que evita qualquer potencial colisão através de comandos de paragem direcionados.

"A automatização com tecnologia FANUC aumentou a nossa eficiência, ao mesmo tempo que reduziu o esforço físico dos nossos funcionários", explica Wüthrich. "Outros ganhos incluem um manuseamento mais suave de produtos frescos, um processo mais repetível e uma abertura simplificada da embalagem nas lojas. Além disso, podemos agora oferecer cenouras aos nossos parceiros retalhistas em embalagens sem plástico."

Com o sucesso do seu processo de embalagem automatizada de cenouras, a Inoverde justifica mais uma vez a sua decisão de utilizar robôs da FANUC, que, segundo a empresa, têm uma excelente reputação no mercado. A empresa também está muito satisfeita com o serviço de apoio ao cliente e o suporte técnico da FANUC, descrevendo-os como "uma experiência sem complicações".

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.

A automatização com a tecnologia FANUC aumentou a nossa eficiência, ao mesmo tempo que reduziu o esforço físico dos nossos funcionários. Outros ganhos incluem um manuseamento mais suave dos produtos frescos, um processo mais repetível e uma abertura simplificada da embalagem nas lojas. Além disso, podemos agora oferecer cenouras aos nossos parceiros retalhistas em embalagens sem plástico.

Testemunhos citação

Peter Wüthrich

Diretor de Tecnologia

Inspire-se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.