Skip to main content
Hortelã suíça

Robôs FANUC automatizam a produção de moedas na Swissmint

Automatizar todo o processo de cunhagem, desde as moedas individuais até às caixas paletizadas acabadas, não é tarefa fácil. No entanto, foi essa a tarefa que a Swissmint, a Casa da Moeda Federal da Suíça, teve de enfrentar. Para tornar este conceito complexo numa realidade, a Swissmint utiliza robôs FANUC de elevado desempenho em tarefas que incluem a recolha e colocação, a montagem de caixas e a paletização.
Video Swissmint case study. (Switzerland)
Picking, Packing and palletising of coins and coin boxes.

Principais conclusões: da tarefa ao resultado

Tarefa

Quando as instalações existentes da Swissmint para a produção e embalagem de moedas chegaram ao fim da sua vida natural. Autonomia, facilidade de operação e layout compacto foram os principais factores que encabeçaram a lista de prioridades da Swissmint na procura da solução ideal.

Solução

Um trio de robôs industriais líderes de classe da FANUC está agora totalmente operacional na Swissmint: Os modelos LR Mate 200𝑖D, LR-10𝑖A/10 e M-20𝑖D/25. Os robots desempenham funções importantes, como a embalagem de rolos de moedas, a montagem de caixas e a paletização. Relativamente a esta última tarefa, a solução tira partido do software FANUC PalletTool® para agilizar a configuração de padrões de paletização irregulares.

Resultado

Com os três robôs industriais da FANUC instalados, a Swissmint dispõe agora de um processo totalmente automatizado que se estende desde as moedas individuais cunhadas até aos rolos de moedas em paletes. Algumas operações, como a formação de camadas de rolos de moedas, têm um tempo de ciclo inferior a 1 segundo. Complementado pela facilidade de operação e por um layout compacto, este sistema fiável e de alto desempenho está a ajudar a Swissmint a entrar numa nova era de cunhagem de moedas suíças e de objectos de coleção.

Sobre a Swissmint

A Swissmint, a Casa da Moeda Federal da Suíça, faz parte da Administração Financeira Federal do Governo. A unidade de 17 funcionários, localizada em Berna, fornece moedas circulantes para transacções diárias em nome da Confederação Suíça. Também cunham moedas comemorativas, feitas maioritariamente de prata e ouro, incluindo a mundialmente famosa Vreneli.

SABER MAIS SOBRE A Swissmint
Images Swissmint case study.
Image building.

Os robôs FANUC acrescentam valor em aplicação de cunhagem de moedas

Com a atual instalação de cunhagem da Swissmint pronta a ser desactivada devido à sua idade, a organização lançou um concurso público para a sua substituição. De acordo com Adrian Richli, Diretor de Tecnologia da Swissmint, os critérios obrigatórios para o novo sistema incluíam: "Layout, autonomia, compacidade e facilidade de operação".

Com base na sua proposta robusta e abrangente, a Soldati AG, especialista em construção de máquinas e automação por medida, sediada em Emmen, ganhou o concurso.

Images Swissmint case study
Handling of coin rolls by LR-10iA/10.

"A Swissmint pretendia um sistema de automatização que pudesse automatizar tudo, desde as moedas individuais às caixas paletizadas, incluindo os processos de inspeção", explica Oliver Heinrich,

Gestor de Produto e Programador da Soldati AG. "O maior desafio era processar os rolos de moedas individuais em menos de 1 segundo. No entanto, somos muito inovadores e encontrámos uma nova forma de formar rolos de moedas em camadas completas dentro do tempo de ciclo necessário. Isto foi vital para o sucesso do projeto, porque minimizar o tempo de ciclo aqui afecta todas as partes subsequentes do sistema."

De acordo com Heinrich, o vasto portefólio de produtos da FANUC facilitou à Soldati a identificação dos robôs ideais para as tarefas em questão.

Images Swissmint case study. Testimonial Oliver.

O projeto foi um sucesso total. Construímos um sistema de alto desempenho num espaço muito pequeno, capaz de produzir um rolo de moedas em menos de um segundo.

Testemunhos citação

Oliver Heinrich

Gestor de produtos e programador na Soldati AG

No que diz respeito às várias fases da automatização do sistema na Swissmint, as moedas cunhadas são transferidas para a primeira célula robotizada em rolos individuais que já foram submetidos a processos como a pesagem e a impressão (no exterior do rolo).

Na célula robotizada, os rolos de moedas são alinhados a alta velocidade em camadas completas antes de um robô industrial compacto FANUC LR Mate 200𝑖D recolher 10 rolos em simultâneo e colocá-los em caixas. As caixas já foram automaticamente agarradas, erguidas, agrafadas e transferidas para o sistema de acondicionamento de rolos de moedas com a ajuda de um robô industrial compacto FANUC LR-10𝑖A/10, que é ideal para uma variedade de aplicações de recolha vertical e de controlo de máquinas.

O sistema fecha subsequentemente a aba de cada caixa individualmente antes das operações de cintagem, pesagem e impressão. As caixas são então transferidas para a unidade de etiquetagem.

Outro desafio particular foi facilitar os padrões de paletização invulgarmente irregulares exigidos pela Swissmint. Neste caso, uma pinça robótica especial e um programa de paletização, criados facilmente com o software de paletização PalletTool® da FANUC, facilitam esta tarefa complexa. Com o programa PalletTool®, um robô industrial FANUC M-20𝑖D/25 utiliza o seu movimento de alta velocidade e repetibilidade comprovada para colocar as caixas pequenas mas pesadas nas posições corretas na palete.

Images Swissmint case study.
Palletising of boxes of rolled coins by M-20iD/25.

Inspire-se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.