Skip to main content
Deplast

As máquinas FANUC têm um desempenho excelente na moldagem por injeção

A indústria dos plásticos está sob pressão para melhorar a sua sustentabilidade. Neste caso, as máquinas de moldagem por injeção totalmente eléctricas FANUC ROBOSHOT estão a revelar-se uma forma cada vez mais popular e pró-ativa de os OEM de produtos de plástico e as lojas de moldagem por contrato reduzirem o seu consumo de energia, diminuírem as facturas e minimizarem a pegada de carbono.
Deplast currently has 11 injection moulding machines on site, five of which are now FANUC ROBOSHOT models. All five have arrived since 2017, offering production stability and future-proof injection moulding moving forward. The company has FANUC ROBOSHOT α-S50iA (two), α-S100iA, α-S150iA and α-S220iA models at its disposal.

Principais conclusões: da tarefa ao resultado

Tarefa

A Deplast, especialista líder em moldagem por injeção, pretendia aumentar a capacidade da sua fábrica cada vez mais automatizada na Hungria e, ao mesmo tempo, impulsionar as credenciais ambientais da sua empresa de fabrico acreditada pela ISO14001.

Solução

Desde 2017, a Deplast instalou cinco máquinas de moldagem por injeção ROBOSHOT totalmente elétricas e de elevado desempenho da FANUC, que consomem até menos 70% de energia do que as máquinas de moldagem por injeção hidráulicas comparáveis. As máquinas ROBOSHOT instaladas no local incluem os modelos 𝛼-S50𝑖A (duas), 𝛼-S100𝑖A, 𝛼-S150𝑖A e 𝛼-S220𝑖A.

Resultado

As próprias medições e análises da Deplast comprovam que as suas máquinas de moldagem por injeção totalmente eléctricas da FANUC são muito mais eficientes em termos energéticos do que os modelos hidráulicos da empresa. Atualmente, as suas cinco máquinas ROBOSHOT estão a ajudar esta empresa de produção progressiva a satisfazer as crescentes exigências dos clientes, incluindo encomendas de última hora para entrega no dia seguinte.

Deplast

Sediada em Tatabánya, a cerca de 50 km a oeste de Budapeste, na Hungria, a Deplast tem 30 anos de experiência na moldagem por injeção de plásticos de engenharia. Cerca de 60% da produção da empresa é feita por contrato, sendo outros 40% representados pela sua própria gama de produtos plásticos para a indústria alimentar e para o lar. A Deplast tem atualmente 11 máquinas de moldagem por injeção no local, cinco das quais são agora modelos FANUC ROBOSHOT. Atualmente, a empresa pode lidar com forças de aperto de 35 a 220 toneladas e pesos de injeção de 0,5 a 330 gramas. Graças a uma forte rede de contactos construída ao longo de muitos anos, a Deplast oferece um serviço completo, desde a conceção à implementação.

Saiba mais sobre a Deplast
Deplast currently has 11 injection moulding machines on site, five of which are now FANUC ROBOSHOT models. All five have arrived since 2017, offering production stability and future-proof injection moulding moving forward. The company has FANUC ROBOSHOT α-S50iA (two), α-S100iA, α-S150iA and α-S220iA models at its disposal.

Máquinas ROBOSHOT ajudam a moldar o futuro na Moulding Specialist

Como fornecedor experiente e respeitado de peças de plástico moldadas por injeção, a Deplast possui as acreditações MSZ EN ISO 9001:2009 e MSZ EN ISO 14001:2005, assegurando um serviço de alta qualidade, rápido e flexível, baseado numa abordagem ecológica. A escolha da máquina de moldagem por injeção da empresa reflecte esta estratégia.

"Damos sempre grande ênfase à sustentabilidade e à eficiência energética quando seleccionamos as nossas tecnologias de moldagem por injeção", confirma Dettre Kadosa, Diretor Executivo da Deplast.

Hoje em dia, um número crescente (cinco) das 11 máquinas de moldagem por injeção instaladas na Deplast são modelos ROBOSHOT totalmente elétricos da FANUC. Todas as cinco chegaram desde 2017, oferecendo estabilidade de produção e moldagem por injeção preparada para o futuro. A empresa tem à sua disposição os modelos ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖A (dois), 𝛼-S100𝑖A, 𝛼-S150𝑖A e 𝛼-S220𝑖A.

Com os seus eixos totalmente eléctricos, as máquinas ROBOSHOT consomem menos 10-15% de energia do que as máquinas eléctricas comparáveis e até 70% menos do que as máquinas hidráulicas comparáveis, graças, em grande parte, à recuperação inteligente de energia e à tecnologia servo superior da FANUC.

FANUC ROBOSHOT success story - Dettre Kadosa testimonial

As medições internas demonstram que as nossas máquinas de moldagem por injeção totalmente eléctricas da FANUC são muito mais eficientes em termos energéticos do que os nossos modelos hidráulicos.

Testemunhos citação

Dettre Kadosa

Diretor Executivo da Deplast

"Além disso, na minha opinião, os seus ganhos de eficiência multiplicam-se quando se considera um período mais longo, digamos 15 anos. Uma grande vantagem da FANUC é a sua experiência de décadas no fabrico de máquinas de moldagem por injeção eléctricas e componentes associados. Não subcontratam a sua produção a fornecedores externos, o que significa que acumularam uma grande experiência em máquinas totalmente eléctricas. Além disso, a atitude pró-ativa da FANUC significa que estão sempre disponíveis para nos ajudar de qualquer forma."

Por ser uma empresa relativamente pequena, a Deplast considera que a sua dimensão é uma vantagem, ajudando-a a reagir rapidamente em caso de encomendas de última hora. Nesses casos, a Deplast diz que os clientes receberão as peças no dia seguinte, sempre, com o apoio de uma configuração de produção altamente automatizada e operação em dois turnos. Esta estrutura também significa que a empresa está a assistir a um aumento contínuo das receitas de vendas, enquanto o número de funcionários se mantém inalterado.

"Espero que continuemos a manter boas relações com a FANUC e estou certo de que faremos parcerias em futuros projectos de automação", conclui.

Deplast currently has 11 injection moulding machines on site, five of which are now FANUC ROBOSHOT models. All five have arrived since 2017, offering production stability and future-proof injection moulding moving forward. The company has FANUC ROBOSHOT α-S50iA (two), α-S100iA, α-S150iA and α-S220iA models at its disposal.

Inspire-se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.