Skip to main content
Unique Method Kft

Met FANUC CNC wordt buizeninnovatie werkelijkheid

Elke machinebouwer zal zeggen dat de keuze van het juiste besturingssysteem zeer belangrijk is voor het succes van een project. Wanneer de machine in kwestie meerdere assen heeft die gelijktijdige besturing vereisen aan hoge snelheden met ultra-precieze nauwkeurigheid, heeft FANUC de optimale CNC oplossingen beschikbaar. Unique Method is een bedrijf uit Hongarije dat gespecialiseerd is in het bouwen van op maat gemaakte lasersnijmachines en zij hebben net als vele anderen zelf ontdekt hoe FANUC bijdraagt aan het succes van hun bedrijf.
The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

Duration:
English

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

Metz Művek, een specialist in tapebevestigingssystemen, wilde zijn productiemogelijkheden verbeteren met een op maat gemaakte lasersnijmachine voor buizen. Daarom wendde het zich tot de Hongaarse machinebouwer Unique Method. Tijdens de concept- en ontwikkelingsfase moest Metz Művek beslissen welk CNC-systeem het beste zou werken voor de machine.

Oplossing

Unique Method besloot dat een FANUC 31𝑖-LB CNC het meest geschikt zou zijn voor de UMET UniTube 6000. De 31𝑖-LB is ideaal voor zeer complexe machines met meerassige, meerweg-, hogesnelheids- en hoge precisie snijvereisten. Bovendien maakt het grote SRAM-geheugen een flexibelere configuratie van optionele functies mogelijk en biedt het meer mogelijkheden voor maatwerk.

Resultaat

Door gebruik te maken van de mogelijkheden van FANUC's 31𝑖-LB CNC systeem, is de UMET UniTube 6000 laser buissnijmachine bij Metz Művek in staat om vele geavanceerde functies uit te voeren die cruciale tijd besparen. De besturing kan bijvoorbeeld complexe contouren aan elkaar hechten, waardoor de snijtijd wordt gehalveerd en de totale cyclustijden drastisch worden verkort.

Unique Method

Unique Method, gevestigd in Hongarije, is een toonaangevende machinebouwer die gespecialiseerd is in het ontwikkelen en produceren van machines die voldoen aan de behoeften van specifieke toepassingen van klanten. Een groot deel van deze focus ligt op industriële lasersnijmachines. Het merk UMET UniTube, met name lasersnijmachines voor buizen, is hiervan een goed voorbeeld.

ONTDEK MEER OVER Unique Method
The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

Unique Method wordt laserpionier met FANUC CNC

Om een toepassingsspecifieke vijfassige laser pijpsnijder te produceren voor haar klant Metz Művek, een specialist in het produceren van tape bevestigingssystemen, koos machinebouwer Unique Method voor FANUC als partner voor automatiseringsoplossingen. Gebaseerd op haar ervaring gebruikt Unique Method enkel producten van marktleidende leveranciers om een hoge kwaliteit en lange levensduur te garanderen. Het bedrijf wist dat de keuze voor FANUC gelijk zou staan aan betrouwbaarheid, productiviteit, ondersteuning voor spare parts en uitgebreide onderhoudsdiensten.

Adam Horvath, Managing Director van Unique Method, zegt: "Het idee om een laser buizensnijmachine te ontwikkelen ontstond tijdens gesprekken met vertegenwoordigers van Metz Művek, die hun specifieke behoeften presenteerden. Nadat we deze behoeften hadden afgestemd op de mogelijkheden, hebben we een machine ontwikkeld die we de UMET UniTube 6000 doopten."

Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

Voor het CNC-systeem vroeg de klant specifiek om een Windows-gebaseerd scherm, omdat dit de mogelijkheid biedt om schermen op maat te creëren. Als gevolg van deze en verschillende andere toepassingseisen, raadde FANUC het 31𝑖-LB CNC systeem aan, een besturingsoplossing die ideaal is voor complexe machines. Functionaliteit zoals contour stitching biedt hier specifieke voordelen.

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

"De productie maakt gebruik van een speciale FANUC-functie die complexe contouren aan elkaar hecht, waardoor de snijtijd wordt gehalveerd en de totale cyclustijden drastisch afnemen," legt Horvath uit. "Met deze functie zijn we erin geslaagd om cyclustijden te leveren die gelijk zijn aan die van duurdere machines met veel hogere outputcapaciteiten."

Belangrijke functies van de UMET UniTube 6000 zijn onder andere snelle verplaatsingssnelheden tot 90 m/min en een positioneringsnauwkeurigheid van 0,05 mm. Daarnaast biedt de machine kalibratie van de oppervlakvolging en automatische staafinvoer met lengtemeting, wat zorgt voor minimaal snijafval en veilige werking. Bovendien kan het werkstuk nauwkeurig gevolgd worden dankzij de '3D gap control' functie. De FANUC 31𝑖-LB biedt het besturingsniveau dat nodig is voor een dergelijke geavanceerde machine.

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.
Aanvraag Referenties

Adam Horvath

Algemeen directeur

Laat u inspireren!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde case studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.