Skip to main content
Trafime

Trafime este lider în domeniu cu platforma sa FANUC IIoT

Odată cu evoluția și creșterea afacerii, mulți producători se trezesc că utilizează o gamă disparată de utilaje, sisteme de automatizare și alte sisteme de producție, adesea furnizate de mulți producători diferiți. Această situație îi face pe unii producători să creadă că gestionarea eficientă a datelor folosind o singură platformă IIoT nu este posibilă. Ei bine, sistemul FIELD system de la FANUC dovedește că această gândire este greșită, după cum poate confirma Trafime, cu sediul în Italia.
TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.

Duration: 4:47min in Italian with English subtitles

Perspective cheie de la sarcină la rezultat

Provocare

Cu o miriadă de mașini, roboți și alte sisteme în trei locații de producție aglomerate din diferite orașe italiene, furnizorul de componente auto Trafime dorea să identifice și să implementeze o platformă IIoT care să poată oferi o gestionare eficientă și concisă a datelor.

Soluție

Bazându-se pe satisfacția sa de a investi în mașini-unelte și roboți FANUC, Trafime a apelat la sistemul FIELD system, un sistem IIoT  din ce în ce mai popular, bogat în caracteristici.

Rezultat

Cu ajutorul FIELD system, Trafime a conectat numeroase mașini de producție de generații diferite de la o gamă largă de producători, permițând o analiză cuprinzătoare a datelor de-a lungul întregului lanț de procese. În afară de o mai bună gestionare a datelor atât la nivel local, cât și în cloud, compania menționează alte beneficii majore precum universalitatea utilizării, reducerea costurilor de gestionare și securitatea cibernetică sporită.

Trafime

Cu sediul central în Sicilia, Trafime are un trio de fabrici de producție în Italia, de unde compania fabrică produse de înaltă tehnologie, dintre care 80% sunt destinate industriei auto. Într-adevăr, exporturile către Europa și restul lumii reprezintă, de asemenea, 80% din producție. Înființată în 1967 ca specialist în decuparea fină, Trafime realizează astăzi o cifră de afaceri de aproximativ 60 de milioane de euro.

Aflați mai multe despre Trafime
TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.

Trafime stabilește o interconectare cu FANUC

"Evoluția în afaceri este necesară și vitală, motiv pentru care acum câțiva ani am decis să introducem CN în ciclurile noastre de producție", explică Luca Coffa, CEO al producătorului de componente auto Trafime din Italia.

Astăzi, Trafime are o gamă largă de soluții de automatizare FANUC în acțiune în fabricile sale de producție, inclusiv centre de prelucrare ROBODRILL de înaltă performanță și o varietate de roboți industriali pe șase axe, precum modelele LR Mate 200𝑖D și M-10𝑖A. Unii roboți sunt montați pe o a șaptea axă, o cale liniară, pentru a îngriji mașinile situate în față și în spate.

Cu un număr atât de mare de mașini, roboți și alte sisteme la cele trei unități de producție foarte automatizate ale companiei, Trafime dorea o platformă IIoT de înaltă capacitate pentru a gestiona eficient datele. După evaluarea pieței, compania a selectat sistemul FIELD (FANUC Intelligent Edge Link & Drive).

TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.

Am început să cercetăm piața pentru a încerca să înțelegem ce companie ar putea fi capabilă să ne ofere inovație tehnologică, flexibilitate, servicii și durabilitate a produselor. Acesta este motivul pentru care am decis să folosim FANUC.

Citat declarație

Luca Coffa

CEO al Trafime

"Au existat trei motive pentru alegerea noastră", explică Daniele Diliberto, directorul de producție al Trafime. "În primul rând pentru gestionarea datelor: datorită FIELD system ne putem gestiona datele atât local, cât și în cloud. Gestionarea datelor la nivel local ne oferă avantajul de a accesa și procesa informațiile mai rapid. Beneficiem de opțiunea de a utiliza cloud-ul deoarece avem trei fabrici în orașe diferite, astfel încât putem modifica datele mai eficient."

După Diliberto, al doilea motiv este universalitatea utilizării. FIELD system permite companiei să ruleze orice aplicație. Această capacitate este un avantaj uriaș, deoarece permite Trafime, care utilizează multe mașini și furnizori diferiți, să aibă o singură platformă comună.

"În al treilea rând, structura de platformă unică a sistemului FIELD ne permite să reducem costurile de gestionare și să migrăm datele în siguranță", arată el.

O aplicație practică a FIELD system la Trafime este utilizarea aplicației FANUC ZDT [Zero Down Time] și a aplicației PMA asociate acesteia.

TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.

"Aceste aplicații ne permit să efectuăm întreținerea predictivă și să monitorizăm starea de sănătate a roboților noștri", spune Diliberto. "De exemplu, am primit recent un mesaj care indica deteriorarea stării unei anumite axe robotice. Am putut programa o reducere a timpului de funcționare, permițând intervenția și revenirea robotului în funcțiune fără a afecta productivitatea."

Un ultim punct de atenție se referă la securitatea cibernetică. Pe o piață extrem de competitivă precum cea auto, care înregistrează evoluții regulate ale tehnologiei, menținerea confidențialității datelor și a expertizei comerciale este esențială.

"Acesta este încă un motiv pentru care am ales FIELD system, deoarece ne permite să ne gestionăm datele local, fără a le exporta și a le expune atacurilor cibernetice", spune Diliberto.

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.