Skip to main content
Heinz Hänggi Stanztechnik

Robotul FANUC elimină ineficiența spălării lăzilor

Roboții sunt productivi, fiabili, consecvenți, eficienți și economici într-o serie de aplicații industriale. Încărcarea și descărcarea lădițelor pe și de pe paleți ca parte a unui proces de spălare industrială este un exemplu în acest sens. Cu toate acestea, ce se întâmplă atunci când poziția de pornire a lădițelor este aleatorie? În astfel de cazuri, FANUC constată că roboții săi cu viziune 3D se dovedesc din ce în ce mai populari.
FANUC M-710iC/70 industrial robot combined with a FANUC 3DV/600 3D vision system, which is able to recognise the position of crates and pallets independently, at the Swiss company Heinz Hänggi Stanztechnik.

Perspective cheie de la provocare la rezultat

Provocare

Compania elvețiană Heinz Hänggi Stanztechnik, specializată în ștanțare de precizie de aproape 80 de ani, dorea să automatizeze încărcarea și descărcarea procesului său de spălare a lăzilor. Obiectivul era de a face procesul complet autonom, renunțând la nevoia de muncă manuală chiar și în turele de noapte. Printre provocările majore se număra poziția inițială aleatorie a lăzilor.

Soluție

Tehnologia FANUC a oferit soluția perfectă: un robot industrial M-710𝑖C/70 combinat cu un sistem de vedere 3D FANUC 3DV/600, care este capabil să recunoască poziția lăzilor și paleților în mod independent.

Rezultate

Sistemul de vedere FANUC 3DV/600 ajută robotul să efectueze până la 8 tone de ridicare pe schimb. Robotul pe șase axe se află pe o șină de deplasare liniară, oferind o a șaptea axă, astfel încât să poată aborda 10 paleți unul lângă celălalt în același timp.

Heinz Hänggi Stanztechnik

Bettlach este la aproximativ 25 km nord de Berna, Elveția. Aici, Hänggi produce piese ștanțate de înaltă calitate din diverse materiale cu o grosime de până la 6 mm. Compania furnizează industriilor care includ industria auto, medicală și orologeră servicii precum ștanțare progresivă, microștanțare, tăiere de precizie și formare: totul, de la prototipuri la ansambluri complete. Hänggi deține acreditări pentru standarde industriale importante, printre care ISO 9001 și IATF 16949.

Aflați mai multe despre Heinz Hänggi Stanztechnik
Images referring to the case study Heinz Hänggi Stanztechnik

FANUC își pune amprenta pe spălarea autonomă a lăzilor

Când Heinz Hänggi Stanztechnik a dorit să își automatizeze procesul de spălare manuală a lăzilor, până atunci realizat manual, acest specialist în ștanțare respectat și lider în industrie s-a adresat partenerului său local în construcția de mașini, TwinAutomation.

Michael Studer, fondator și director executiv al TwinAutomation, a oferit asistență în vânzări și management pe parcursul proiectului: "Principala provocare a fost că lăzile sunt așezate manual pe paletizare de către operatori după procesul de presare, astfel încât a trebuit să detectăm poziția acestora cu ajutorul robotului folosind un sistem de vedere. Sistemul de vizibilitate este esențial pentru ca robotul să poată de-palettiza lăzile eficient, fără coliziuni."

Images referring to the case study Heinz Hänggi Stanztechnik

FANUC a oferit soluția optimă: robotul său industrial M-710𝑖C/70 în combinație cu senzorul de vedere 3D 3D 3DV/600 al companiei, care se conectează direct la robot. La Hänggi, 3DV/600 recunoaște poziția cutiilor și a paleților în mod independent, ajutând robotul să efectueze până la 8 tone de ridicare fără probleme pe tură.

Marc Schmid, responsabil cu ștanțarea și finisarea de precizie la Hänggi, spune: "Avem, de asemenea, o șină de deplasare liniară pentru M-710𝑖C/70, oferind astfel o a șaptea axă, astfel încât robotul să poată aborda simultan 10 paleți unul lângă altul."

Oferind cea mai bună sarcină utilă și inerție din categoria sa, puternicul M-710𝑖C/70 pe șase axe este potrivit pentru diverse aplicații și combină o sarcină utilă de 70 kg cu viteze extrem de mari ale axelor. Parte a suitei FANUC 𝑖RVision, senzorul de vedere 3D 3D 3DV/600 se integrează complet cu roboții FANUC, eliminând orice fir, interfețe complexe sau dispozitive externe.

FANUC Robot success story with swiss company Hänggi. Testimonial of Marc Schmid about FANUC robot M-710iC/70 and 3D vision system
Citat declarație

Marc Schmid

Marc Schmid, responsabil pentru ștanțare de precizie și finisare la Hänggi

"Am luat decizia ușoară de a ne asocia cu FANUC cu mulți ani în urmă", spune Studer. "FANUC furnizează fiecare tip de robot de care avem nevoie, precum și perifericele corespunzătoare, cum ar fi sistemele de vedere. Pentru noi, utilizarea tuturor lucrurilor dintr-o singură sursă asigură o mai bună compatibilitate."

El adaugă: "Apreciem foarte mult cooperarea cu FANUC, deoarece dacă avem o provocare sau o problemă la un proiect nou, ne ajută foarte repede. Experiența noastră a fost aceeași și în ceea ce privește asistența post-vânzare."

FANUC M-710iC/70 industrial robot combined with a FANUC 3DV/600 3D vision system, which is able to recognise the position of crates and pallets independently, at the Swiss company Heinz Hänggi Stanztechnik.

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.