Skip to main content
Laboratorul Phentagon

Prelucrare flexibilă, de înaltă precizie, pentru producția de dispozitive dentare

Phentagon Lab Srl, un specialist italian în implantologie dentară, și-a îmbunătățit capacitățile de prelucrare cu ajutorul tehnologiei de prelucrare FANUC ROBODRILL CNC. Investiția permite companiei să obțină o producție mai rapidă, o mai mare flexibilitate și o calitate ridicată și constantă la fabricarea de soluții dentare complexe din materiale exigente.
Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.

Perspective cheie de la sarcină la rezultat

Sarcină

Ca o companie mică, dar ambițioasă, Phentagon Lab a căutat să își ridice capacitățile de prelucrare în conformitate cu cererea în creștere din sectorul dentar. Consolidarea competitivității, îmbunătățirea capacității de reacție la cerințele clienților și asigurarea unei precizii ridicate și constante au fost obiectivele cheie.

Soluție

Phentagon Lab a selectat un centru de prelucrare FANUC ROBODRILL 𝛼D21L𝑖B5 Plus CNC. Echipat cu o masă rotativă și sondaj pe mașină, ROBODRILL oferă companiei capacități de prelucrare de înaltă precizie, pe mai multe axe, alături de un control îmbunătățit al proceselor. În special, acesta oferă o adaptabilitate optimă într-un spectru larg de sarcini de prelucrare.

Rezultat

FANUC ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5 Plus a optimizat producția de dispozitive dentare la Phentagon Lab, oferind timpi de ciclu mai rapizi, o mai mare flexibilitate și standarde de calitate ridicate și constante la prelucrarea geometriilor complexe din materiale avansate. La rândul său, mutarea a consolidat competitivitatea companiei și capacitatea de a răspunde cerințelor pieței.

Phentagon Lab Srl

Phentagon Lab Srl este un producător de înaltă tehnologie cu sediul în Rieti, Italia centrală. Compania este specializată în implanturi și proteze profesionale pentru dentiști și tehnicieni dentari. Fondată de Riccardo Loreti, Phentagon Lab se bazează pe peste 30 de ani de experiență în micromecanica de precizie. Investițiile continue în utilaje avansate și în monitorizarea proceselor asigură conformitatea deplină cu standardele ISO 9001 și ISO 13485, garantând o calitate constantă și trasabilitate în producție.

Aflați mai multe despre Phentagon Lab
Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.

Prelucrarea dispozitivelor dentare mai competitivă și mai receptivă

Pentru Phentagon Lab, precizia se află la baza filosofiei sale de producție. Operând în domeniul exigent al implanturilor și protezelor dentare, compania trebuie să îndeplinească cerințe exigente de calitate, menținând în același timp suficientă flexibilitate pentru a se adapta cerințelor personalizate.

"Suntem specializați în proiectarea și producția de dispozitive medicale pentru stomatologie, toate acestea fiind caracterizate de toleranțe foarte strânse", explică Riccardo Loreti, fondator și unic director al Phentagon Lab. "Acest lucru face ca alegerea tehnologiei de prelucrare să fie absolut critică."

Pentru a-și susține următoarea fază de creștere, compania a investit într-un centru de prelucrare FANUC ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5 Plus CNC. Decizia a fost determinată de necesitatea de a combina prelucrarea de mare viteză cu fiabilitatea și scalabilitatea pe termen lung.

Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.
Phentagon Lab case study picture for quote element on the website
Citat declarație

Riccardo Loreti

Fondator și director

Configurată cu o masă rotativă și sondaj pe mașină, ROBODRILL permite laboratorului Phentagon să prelucreze componente dentare complexe, cum ar fi bare, punți și coroane din materiale avansate care includ titan și crom-cobalt.

"Configurația selectată ne permite să îndeplinim toate cerințele complexe de prelucrare asociate acestor produse", afirmă el. "Ne oferă precizia și controlul procesului necesare pentru aplicații foarte specializate."

Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.

Un avantaj cheie al investiției este capacitatea de a internaliza producția de scule. Cu ajutorul ROBODRILL, Phentagon Lab poate proiecta și fabrica sculele necesare propriilor procese, sporind și mai mult eficiența și reducând termenele de execuție.

"Prin această configurație, putem prelucra toate sculele necesare pentru protezele noastre dentare direct pe FANUC ROBODRILL", explică Loreti. "Reprezintă un câștig semnificativ în ceea ce privește autonomia și capacitatea de reacție."

Beneficiile sunt atât tangibile, cât și măsurabile. Phentagon Lab raportează îmbunătățiri ale eficienței, o calitate constantă a produselor și o satisfacție sporită în rândul clienților săi.

"Aceste rezultate ne consolidează competitivitatea și ne îmbunătățesc capacitatea de a satisface cererile pieței în timp scurt", adaugă el.

Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.

Colaborarea cu FANUC oferă, de asemenea, o platformă solidă pentru dezvoltarea viitoare.

"Parteneriatul nostru cu FANUC reprezintă o resursă importantă pentru suport tehnologic și o bază solidă pentru o creștere continuă", conchide Loreti.

Inspirați-vă

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.
Vedos

Vedos atinge precizia cu FANUC ROBODRILL

Când vine vorba de găsirea echilibrului corect între înaltă precizie, eficiență și cost, producătorul de componente de precizie Vedos se bazează pe centrele de frezare ROBODRILL de la FANUC.

Success story about successful implementation of FANUC Robodrill and a FANUC robot at the German company Grip GmbH.
Grip GmbH Handhabungstechnik

O bună stăpânire pe prelucrare: ROBODRILL asigură o creștere de șase ori a capacității

Având în vedere cererea globală în creștere pentru robotică, Grip GmbH avea nevoie de o capacitate mai mare a centrului de prelucrare pentru a crește productivitatea și a reduce costurile. Aceștia au ales centrele de prelucrare avansate FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV, cunoscute pentru viteză, precizie, fiabilitate și flexibilitate, chiar și pentru loturi de componente unice. Aceste mașini, dotate cu un robot FANUC și un sistem inovator de manipulare a uneltelor și pieselor de prelucrat, permit producția fără personal de serii mici și piese individuale. Această soluție a sporit capacitatea de prelucrare a Grip GmbH de aproape șase ori.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.