Skip to main content
Giuliani

CNC-ul și roboții FANUC asigură cheia succesului

Procesele corecte de control al mașinilor și de automatizare robotică pot conduce la creșteri majore ale eficienței și conectivității pentru Industria 4.0, după cum poate depune mărturie Giuliani, un specialist în mașini de transfer pentru prelucrarea încuietorilor și cheilor. Compania cooperează cu FANUC de mai bine de 20 de ani.
Giuliani Success Story ENG,

Giuliani was founded in 1957 and have been collaborating with FANUC for more than twenty years. The close collaboration with FANUC has allowed Giuliani to bring cutting-edge technology to the market. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Perspective de la provocare la rezultat

Provocare

Giuliani produce mașini de transfer cu productivitate ridicată pentru piața de încuietori și chei. Scopul este de a combina volumele mari cu viteza și fiabilitatea maxime, împreună cu o abordare simplă și opțiunea de interfațare cu software-ul companiei în contextul Industriei 4.0.

Soluție

Echipată cu CNC FANUC 31𝑖-B și robotul antropomorf M-10, MCL - mașina de transfer în linie cu stații multiple - poate atinge o producție de până la 700 de chei pe oră. Este formată din 18 stații și permite producția completă de chei, de la tăierea brută la produsul finit, fără supravegherea operatorului.

Rezultat

Grație colaborării cu tehnologia FANUC și a disponibilității unui serviciu de asistență rapidă și extinsă la nivel global, timp de peste 60 de ani Giuliani a fost punctul de referință mondial pentru producția de mașini automate pentru prelucrarea cheilor.

Giuliani

Giuliani a fost înființată în 1957, când fondatorul companiei, Tonino Giuliani, a început o activitate de pionierat în dezvoltarea de mașini pentru prelucrarea încuietorilor și cheilor. În 1999, Giuliani a devenit parte a Bucci Industries Group, care era implicat în sectorul automatizării și roboticii industriale și în noul sector al materialelor compozite avansate. În prezent, grupul are peste 1 000 de angajați în 14 locații, 4 în Italia și 10 în străinătate.

AFLAȚI MAI MULTE DESPRE GIULIANI
Image related to the success story GIULIANI. FANUC Italy.

Giuliani was founded in 1957 and have been collaborating with FANUC for more than twenty years. The close collaboration with FANUC has allowed Giuliani to bring cutting-edge technology to the market. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Producție de până la 700 de chei pe oră

Giuliani din Faenza, Italia, produce mașini de prelucrare a cheilor cu proces independent sau proces în linie cu mai multe stații (procesare completă de la tăierea brută la produsul finit). De un interes deosebit este noua mașină MCL - o mașină de transfer în linie cu stații multiple și productivitate ridicată pentru producția completă de chei.

De fapt, MCL este capabil să combine într-o singură linie procedurile de: batere a arcului, marcare cu laser, frezare a profilului, rotunjire și fentare a lamei, broșare a dopurilor, șanfrenare a vârfului, crestare a crestăturii, crestare a dopurilor, crestare a valurilor, debavurare, marcare cu cod, periere, control de calitate 100% și inelare.

Image related to the success story GIULIANI. FANUC Italy.

Giuliani was founded in 1957 and have been collaborating with FANUC for more than twenty years. The close collaboration with FANUC has allowed Giuliani to bring cutting-edge technology to the market. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Echipată cu CNC FANUC 31𝑖-B, care permite controlul a până la 72 de axe, mașina CNC este formată din 18 stații. Se poate realiza o producție de până la 700 de chei pe oră și inelarea a până la 6 chei.

Toate mașinile fabricate de Giuliani sunt proiectate pentru interfațarea cu software-ul de afaceri în conformitate cu cele mai recente cerințe Industry 4.0. "Sistemul primește comenzi direct din rețeaua companiei client și le traduce într-un program de procesare dedicat fiecărui cod din proces, direcționându-l de-a lungul întregului său proces de producție", a declarat Malavolti.

Success story about successful implementation of FANUC CNC control 31i-B and a FANUC M-10 robot at the Italian company Giuliani, a specialist in transfer machines for processing locks and keys.

Automatizarea mașinii este sporită de prezența unui robot FANUC M-10 pentru alimentarea liniei de intrare. "Unul dintre punctele forte ale transferurilor în linie este comutarea produsului și a echipamentului fără ca vreun operator să fie prezent", a explicat Malavolti.

"Toate acestea sunt posibile printr-o alimentare multiplă a produsului tăiat grosier printr-o schimbare automată și robotică a echipamentului: de fapt, menghinele noastre se adaptează automat la profilul produsului, datorită sistemului CNC încorporat în aceste transferuri".

 

Success story about successful implementation of FANUC CNC control 31i-B and a FANUC M-10 robot at the Italian company Giuliani, a specialist in transfer machines for processing locks and keys. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Chiar și în cazul transferurilor rotative dedicate producției de volum mare cu timpi de ciclu reduși, automatizarea joacă un rol esențial în optimizarea eficienței producției. Mașina compactă de transfer TDRILL, de exemplu, este susținută de un robot SCARA FANUC SR, care funcționează în secțiunea de la capătul liniei.

Giuliani și FANUC colaborează de 20 de ani. "Acest lucru ne-a permis să rămânem constant în fruntea pieței tehnologice," a subliniat Cusumano.

De asemenea, cele două companii împărtășesc o viziune globală atunci când vine vorba de serviciile pentru clienți, deoarece ambele se pot baza pe un serviciu mondial gata să răspundă rapid la orice solicitare de asistență.

 

FANUC CNC and robot success story. Testimonial of Managing Director of Giuliani
Citat declarație

Dario Cusumano

Director general al Giuliani

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.