Skip to main content
publicado 05.06.2025

FANUC Paris Air Show

A FANUC revela as primeiras aplicações industriais da automação aeroespacial de próxima geração Vemo-nos de 16 a 22 de junho de 2025 Stand F 210 - Pavilhão 5, no Centro de Exposições Paris Le Bourget
Banner to promote Paris Air show.

Há vários anos que o líder mundial em controlo numérico e robôs industriais promove a visão de operações de montagem controladas por CNC, uma visão que se enquadra perfeitamente na estratégia de digitalização da indústria aeroespacial. A solução foi utilizada pela Airbus para criar a sua primeira célula de perfuração, que foi apresentada no Paris Air Show. A FANUC continua a apoiar os processos de acabamento, oferecendo aos fabricantes de aeronaves robôs colaborativos que auxiliam os operadores.
 

No centro da inovação: uma nova geração de controlo numérico

Mais potente e mais rápido do que qualquer outro sistema de controlo, o controlo numérico está destinado a desempenhar um papel importante nos processos aeroespaciais. A nova geração do CNC FANUC FS500𝑖-A responde a esta exigência com uma potência de computação muito elevada e uma nova arquitetura. Permite o controlo de movimentos cada vez mais complexos com ultraprecisão e sincronização perfeita. Permite também que a automação se adapte à chegada da inteligência artificial ao software de assistência ao design.

 

Um novo robô para a montagem de componentes estruturais

A Fanuc apresentará também uma nova adição à gama de robôs R-2000𝑖C, bem conhecida na indústria aeroespacial pela sua elevada rigidez e precisão. Com uma carga útil de 270 kg e um alcance de 2655 mm, o R-2000𝑖C/270F é capaz de manipular até os equipamentos mais pesados. Para a ocasião, será equipado com um efetor especialmente desenvolvido pela Seti-Tec para operações de perfuração e rebitagem.

 

Controlar um robot em código G: o exemplo de uma célula construída pela Airbus

Esta é a primeira célula de perfuração robótica industrial construída internamente pela Airbus com o apoio da FANUC. Concebida para componentes de aeroestruturas, é constituída por um robô M-800𝑖A/60 controlado por um CNC da FANUC, bem como por um dispositivo de perfuração e uma plataforma móvel, ambos concebidos e construídos pela Airbus.

Esta célula demonstra a forma como a FANUC está a responder às necessidades em evolução da indústria aeroespacial, combinando os mundos do CNC e da robótica. É o primeiro de uma série de projectos industriais baseados neste conceito.

 

Robôs colaborativos: quando a robótica auxilia os operadores

Os robôs colaborativos CRX serão destacados pela sua capacidade de auxiliar os operadores em tarefas como rebarbação, lixagem e alimentação de máquinas.

Facilmente móveis e reconfiguráveis, os robôs CRX abordam a questão da automação para a produção de pequenos lotes. Outra vantagem é que podem ser operados diretamente pelos operadores, sem a intervenção de um engenheiro de robótica. O processo é configurado diretamente pelo especialista e pelo seu assistente robótico.
 

Parceira de longa data da indústria aeroespacial, a FANUC continua a inovar.

MSDR_Airbus-FANUC-cell_Paris-Air-Show-2025

A primeira célula de perfuração robótica interna da Airbus, construída com a FANUC, inclui um robô M-800𝑖A/60 controlado por um CNC da FANUC. Concebida para componentes de aeroestruturas, inclui um efetor de perfuração personalizado e uma plataforma móvel. Este projeto mostra a fusão do CNC e da robótica para satisfazer as necessidades da indústria aeroespacial.

O novo CNC FS500𝑖-A da FANUC estabelece uma referência na automação aeroespacial com processamento ultrarrápido, controlo de alta precisão e integração perfeita de IA - permitindo movimentos complexos e sincronizados para o fabrico da próxima geração.

FANUC's new generation CNC series FS500𝑖-A. 
FANUC's latest CNC with enhanced machining performance and reliability. A new, fully customisable user interface makes set-up and machining more efficient. The PMC can be programmed in Structured Text, with a newly designed development software. Boost performance and reduce cycle time with dual engine architecture and update hardware and software.
Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.

Os robôs colaborativos FANUC CRX ajudam em tarefas como rebarbação, lixagem e alimentação de máquinas. Facilmente móveis e fáceis de utilizar, são perfeitos para uma produção flexível e de pequenos lotes, sem necessidade de um engenheiro de robótica.