Skip to main content
publicado 15.05.2025

A FANUC apresenta soluções práticas de automação na Automatica

Aplicações robóticas flexíveis para uma maior eficiência no fabrico automóvel, metalomecânica, alimentar e farmacêutica.
Women are reshaping the future of robotics—leading innovations, driving research, and challenging stereotypes in a field long dominated by men. Their contributions span artificial intelligence, mechanical design, and human-robot interaction, proving that diversity fuels progress in technology.

De 24 a 27 de junho de 2025, a FANUC apresentará soluções inovadoras para uma automação prática na Automatica em Munique, Hall B6, Stand 233. Sob o lema "A eficiência vai ao encontro da prática", o fabricante líder mundial de robôs industriais irá demonstrar como a robótica moderna pode aumentar a produtividade e simplificar os processos numa vasta gama de indústrias, desde a automóvel e eletrónica à metalomecânica e farmacêutica.

O foco estará nas tecnologias intuitivas que tornam a iniciação à automação particularmente fácil de utilizar. Estas incluem gémeos digitais, ferramentas modernas de simulação e programação e a opção de programação em Python. A FANUC está, assim, a reduzir as barreiras à entrada para empresas de todas as dimensões e a oferecer soluções que podem ser integradas de forma rápida e eficiente nos processos de produção existentes.

Estas soluções e interfaces modernas também constituem a base para aplicações avançadas de IA concebidas para apoiar os operadores. No seguimento de produtos estabelecidos, como o AI Error Proofing para a deteção automática de erros no processo de produção e o processamento de imagens suportado por IA, a FANUC está a demonstrar um exemplo de implementação de um agente de IA que apoia ativamente os operadores de instalações com base em dados em tempo real dos robôs, modelos de previsão do FANUC Zero Downtime e manuais associados.

Um destaque especial na feira é a solução de catering totalmente automatizada no stand da FANUC: os robôs ocupam-se independentemente do enchimento de rolos e da preparação de refeições quentes - durante todo o dia. Esta aplicação, que também pode ser utilizada em cozinhas comerciais, é um excelente exemplo da abordagem prática da FANUC, que se centra na facilidade de utilização e na elevada flexibilidade.

Vários novos produtos também farão a sua estreia na Automatica. O robô de paletização M-410/800F-32C, com uma carga útil de 800 quilogramas, será apresentado pela primeira vez na Alemanha, movimentando de forma impressionante uma grande embalagem com paletes de madeira no local. O portfólio é completado pelo novo M-950iA, que, com uma carga útil de 500 quilogramas, pode lidar com aplicações que envolvem componentes pesados, por exemplo.

Robot M-950iA/500
Image of CRX-10iA/L Paint painting an electric panel box.

Com o CRX-10iA/L Paint, a FANUC apresenta também o primeiro robô colaborativo à prova de explosão do mundo, especialmente concebido para as indústrias de tintas, revestimentos em pó e líquidos. O cobot foi concebido para ser utilizado em ambientes sensíveis e é particularmente fácil de programar através de uma interface intuitiva de arrastar e largar num tablet.

Outro marco importante é o novo controlador de robô R-50iA. Impressiona pelo seu design compacto, maior capacidade de computação e, acima de tudo, pela sua segurança cibernética certificada. Estará em exposição na feira em combinação com um robot M-10 e um LR Mate. Um dos destaques do controlador R-50iA é o SoftPLC integrado baseado em Codesys. Os utilizadores beneficiam da máxima flexibilidade, uma vez que são suportadas todas as linguagens de programação comuns.

A Fanuc também está a estabelecer novos padrões no campo da simulação. A versão mais recente do software de simulação ROBOGUIDE V10 apresenta gráficos revistos, representação 3D realista e orientação optimizada para o utilizador. Permite uma programação offline eficiente e ajuda a evitar erros antecipadamente, minimizando o tempo de inatividade durante as mudanças de produção. Os visitantes da feira comercial terão a oportunidade de mergulhar num ambiente de produção virtual com óculos de realidade virtual e explorar o stand da FANUC de forma interactiva.

A apresentação da feira comercial será complementada por várias empresas parceiras que apresentam soluções práticas de automação no stand da FANUC. A FMB Maschinenbaugesellschaft, por exemplo, irá demonstrar o carregamento e descarregamento simples de uma fresadora ROBODRILL. Em cooperação com a IPG LightWELD, a Sauerstoffwerk Friedrich Guttroff irá demonstrar uma aplicação de soldadura a laser na qual o cobot CRX da FANUC é programado através de movimentos manuais - ideal para uma produção flexível de pequenos lotes.

A Lewa Attendorn irá apresentar uma célula de soldadura com dois robôs, que são programados inteiramente através do sistema de controlo da FANUC - sem quaisquer PLCs adicionais. A empresa voraus.robotik combina tecnologia de sensores com inteligência artificial para desenvolver soluções flexíveis para paletização e despaletização. A Frei Fördertechnik utiliza o software PalletTool da FANUC para implementar um cobot CRX para tarefas simples de paletização. Entretanto, o HAHN Automation Group está a apresentar uma aplicação de tecnologia médica com o novo modelo de robô LR-10iA, que foi desenvolvido especificamente para ambientes alimentares e de salas limpas.

A presença da FANUC na Automatica 2025 demonstra de forma impressionante como a moderna tecnologia de robôs pode aumentar a eficiência em todas as indústrias - de uma forma prática, intuitiva e orientada para o futuro.