Skip to main content
GSN Schleiftechnik GmbH

Transformar o antigo em novo com os controlos FANUC de alto desempenho

A GSN Schleiftechnik é especializada na remodelação de máquinas de retificação cilíndrica, transformando equipamentos mais antigos em ativos de produção de alto desempenho. Ao substituir os componentes eletrónicos e os sistemas de acionamento obsoletos pela moderna tecnologia CNC da FANUC, a GSN oferece aos clientes uma alternativa económica à aquisição de máquinas novas, permitindo-lhes, ao mesmo tempo, manter as ferramentas e os equipamentos com os quais já estão familiarizados.
GSN Schleiftechnik case study video
The company is specialised in the overhaul of cylindrical grinding machines, transforming older equipment into high-performance production assets. By replacing obsolete electronics and drive systems with modern FANUC CNC technology, GSN gives customers a cost-effective alternative to buying new machines, while retaining familiar tooling and equipment.

Principais conclusões: do início ao fim

TAREFA

No âmbito das suas operações diárias de reconstrução e modernização de máquinas, a GSN necessita de uma plataforma CNC fiável, capaz de adaptar as máquinas de retificação mais antigas aos mais recentes padrões de desempenho. A tecnologia de controlo tem de garantir precisão e estabilidade do processo, proporcionando simultaneamente fiabilidade a longo prazo — apoiada por um acesso fácil a peças sobressalentes e por um forte apoio técnico.

SOLUÇÃO

Para realizar um recondicionamento abrangente das máquinas — incluindo a substituição de componentes eletrónicos, acionamentos e armários de controlo obsoletos — a GSN confia nos sistemas CNC da FANUC. As unidades avançadas de CNC da FANUC fornecem a arquitetura de controlo, enquanto as interfaces proprietárias oferecem funcionalidades intuitivas para o operador, adaptadas às aplicações de retificação.

RESULTADO

Ao combinar uma vasta experiência em retificação com a tecnologia CNC da FANUC, a GSN restaura máquinas usadas para um estado comparável ao de equipamento novo. Os clientes beneficiam de um desempenho e fiabilidade modernos, mantendo ao mesmo tempo a familiaridade com a máquina e evitando o custo significativamente mais elevado da aquisição de novas máquinas de retificação. A elevada disponibilidade de peças sobressalentes da FANUC e o apoio técnico ágil também proporcionam confiança ao longo de toda a vida útil da máquina.

SOBRE A GSN Schleiftechnik:

A GSN Schleiftechnik GmbH está sediada em Stödtlen, na Alemanha, e emprega cerca de 105 pessoas distribuídas por quatro pavilhões de produção, três armazéns e um edifício administrativo. Fundada por Leo Rief em 1996, a empresa é especializada na remodelação e modernização de máquinas de retificação cilíndrica. Com base em décadas de experiência na tecnologia de retificação, a GSN realiza remodelações completas, desde o planeamento e a implementação até à aceitação final e à entrega. A empresa, certificada pela norma ISO 9001, concentra-se na melhoria do desempenho das máquinas, oferecendo simultaneamente uma alternativa económica e sustentável à aquisição de máquinas novas.

SABER MAIS SOBRE A GSN Schleiftechnik GmbH
GSN Schleiftechnik case study pictures
The company is specialised in the overhaul of cylindrical grinding machines, transforming older equipment into high-performance production assets. By replacing obsolete electronics and drive systems with modern FANUC CNC technology, GSN gives customers a cost-effective alternative to buying new machines, while retaining familiar tooling and equipment.

As unidades CNC da FANUC dão uma nova vida às retificadoras desgastadas

Para os fabricantes que utilizam máquinas de retificação que chegaram ao fim da sua vida útil, a substituição nem sempre é a opção mais vantajosa. A GSN Schleiftechnik oferece uma alternativa: uma remodelação abrangente da máquina que combina a base mecânica comprovada da retificadora existente com a mais recente tecnologia CNC e sistemas de acionamento.

«Modernizamos as retificadoras para satisfazer as necessidades específicas dos clientes», afirma Daniel Rief, CEO da GSN Schleiftechnik. «Há muitas vantagens. Os clientes mantêm-se familiarizados com as suas máquinas e conservam as ferramentas e os equipamentos auxiliares existentes. Além disso, poupam até 50% nos custos.»

A abordagem da GSN pode ir muito além de uma simples atualização do sistema de controlo. Numa remodelação premium típica, praticamente todos os elementos da máquina são substituídos. 

«Apenas a base em ferro fundido permanece, servindo de alicerce para a modernização», afirma Rief. «No final, trata-se efetivamente de uma máquina nova. Normalmente, removemos toda a eletrónica e substituímos todo o sistema de acionamento por componentes FANUC, independentemente da marca da unidade de controlo anterior.»

Para a GSN, a escolha da tecnologia CNC vai além da simples substituição de um controlo obsoleto. A fiabilidade e a estabilidade do processo são fundamentais para a sua filosofia, ajudando a garantir que uma máquina recondicionada ofereça um desempenho fiável durante muitos anos.

Success stories Quote Card picture GSN Schleiftechnik

Depois de instalada a FANUC, a máquina funciona exatamente da mesma forma. Os controladores FANUC são resistentes e altamente fiáveis. É por isso que confiamos neles. Porque sabemos que funcionam.

Testemunhos citação

Daniel Rief

Diretor Executivo da GSN Schleiftechnik

GSN Schleiftechnik case study pictures
The company is specialised in the overhaul of cylindrical grinding machines, transforming older equipment into high-performance production assets. By replacing obsolete electronics and drive systems with modern FANUC CNC technology, GSN gives customers a cost-effective alternative to buying new machines, while retaining familiar tooling and equipment.

Os sistemas de controlo da FANUC oferecem funções e ecrãs configuráveis que podem ser adaptados aos requisitos específicos da máquina e do seu operador. Em particular, as interfaces de utilizador da FANUC simplificam o funcionamento da máquina, incluindo funções para uma configuração rápida e sequências especializadas de retificação.

A atualização do CNC faz parte de um processo de modernização mais abrangente. Dependendo da máquina e dos requisitos do cliente, a GSN substitui armários de controlo, cablagem e elementos hidráulicos obsoletos, além de incorporar acionamentos digitais modernos e equipamento de medição integrado.

GSN Schleiftechnik case study pictures
The company is specialised in the overhaul of cylindrical grinding machines, transforming older equipment into high-performance production assets. By replacing obsolete electronics and drive systems with modern FANUC CNC technology, GSN gives customers a cost-effective alternative to buying new machines, while retaining familiar tooling and equipment.

A relação entre a GSN e a FANUC vai além do hardware CNC. Para uma empresa responsável por devolver as máquinas aos clientes em condições de funcionamento fiáveis, o acesso ao apoio técnico e às peças sobressalentes é igualmente importante.

«Contamos com a FANUC pela sua fiabilidade, estabilidade de processo e disponibilidade de peças de substituição, sendo a entrega frequentemente possível no prazo de 24 horas», explica Rief. «Recebemos um forte apoio da FANUC nas vendas, na assistência técnica e através da linha de apoio, tanto nas nossas instalações como nas instalações dos clientes. Tudo funciona exatamente como esperado. Perfeito.»

Inspire-se

Images Case Study ESOMA - Switzerland

A ESOMA devolve às máquinas de retificação CNC um desempenho como se fossem novas com as soluções de modernização da FANUC

A modernização de máquinas-ferramentas antigas é uma forma estratégica de prolongar o ciclo de vida, melhorar o desempenho e garantir a produtividade a longo prazo. Para a ESOMA, especialista em serviços de modernização, a combinação de conhecimentos de engenharia com a tecnologia avançada de CNC da FANUC permite transformar as retificadoras existentes em soluções modernas e de alta precisão.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automação industrial, apresentadas em estudos de caso detalhados e concebidas para otimizar e agilizar qualquer processo de fabrico.