Skip to main content
Etasis

Separação de aparas com a função de oscilação de aprendizagem de servo da FANUC

As aparas longas das operações de maquinagem perturbam o funcionamento da máquina. A ETASIS, um produtor de ferramentas turco, procurou uma solução. O CNC da FANUC oferece a função Servo Learning Oscillation, que oscila a ferramenta ao longo da direção de corte, mantendo a qualidade e reduzindo a limpeza. Esta solução é essencial para a manutenção de máquinas robóticas e elimina a necessidade de equipamento de quebra de aparas. A ETASIS está muito satisfeita com os resultados.
ETASIS is offering their customer the perfect solution by using FANUC’s CNC and specifically the Servo Learning Oscillation Function, which eliminates the need for chip breaker equipment resulting in significant labour savings and enhanced quality.

Principais conclusões: da tarefa ao resultado

Tarefa

Para muitas operações de maquinagem, as limalhas longas são um problema. As tiras de metal enrolado podem envolver a peça de trabalho e a ferramenta de corte e interferir com o funcionamento correto da máquina-ferramenta. A ETASIS, um produtor turco de máquinas-ferramentas personalizadas, pretende fornecer aos seus clientes uma solução que elimine o problema das limalhas longas. Estas limalhas encaracoladas são especialmente problemáticas durante o torneamento, mas também podem ocorrer noutras operações, como a perfuração e a fresagem.

Solução

O CNC da Fanuc fornece uma aplicação de software chamada Função de Oscilação de Aprendizagem Servo. Esta função faz com que a ferramenta oscile ao longo da direção de corte. Ao aplicar o Controlo de Aprendizagem Servo, a oscilação é conseguida sem comprometer a qualidade ou a precisão.

Resultado

A função de Aprendizagem Servo da Oscilação melhora a qualidade do produto acabado. São conseguidas poupanças significativas de mão de obra ao evitar a necessidade de limpar as peças. Para os clientes que pretendem utilizar um braço robótico para a manutenção de máquinas, a eliminação do problema das limalhas longas é crucial. A solução de software da FANUC elimina a necessidade de equipamento de quebra de limalha. A ETASIS está muito satisfeita com os resultados desta função.

Etasis

A ETASIS produz máquinas CNC desde 1990 e orgulha-se da capacidade de adaptação da sua equipa às novas tecnologias. Todos os seus produtos são de conceção própria e fabricam máquinas-ferramentas especiais para uma variedade de sectores industriais.

Saiba mais sobre o Etasis
Thanks to FANUC’s CNC and specifically the Servo Learning Oscillation Function, the Turkish company ETASIS, eliminates the need for chip breaker equipment resulting in significant labour savings and enhanced quality.

As máquinas CNC da FANUC ajudam a moldar o futuro na Moulding Specialist

A ETASIS produz máquinas-ferramentas personalizadas para muitas aplicações, incluindo utilizadores finais de alta tecnologia como a indústria automóvel e aeroespacial. As limalhas longas e enroladas podem causar muitos problemas, como paragens do transportador, acabamentos de superfície abaixo do padrão e redução da vida útil da ferramenta.

Meliha Günaltin, Diretora Geral da ETASIS, explica: "A função FANUC Servo Learning Oscillation aumenta a qualidade de produção das máquinas que produzimos. Em materiais e processos com uma elevada probabilidade de formação de aparas, as aparas formadas não podem ser removidas e provocam uma perda de qualidade ao longo do tempo quando a peça é processada com métodos tradicionais."

"Em áreas de produção em massa, as aparas formadas têm de ser limpas da peça, para que os processos seguintes possam prosseguir sem problemas. Este facto implica uma necessidade de mão de obra e custos adicionais. Além disso, uma peça sem aparas é inevitável para os clientes que pretendem implementar um sistema de automação robótica, como o carregamento e descarregamento de máquinas. Em vários testes com a aplicação FANUC Servo Learning Oscillation, eliminámos as aparas da peça."

ETASIS testimonial Image related to the ETASIS success story.

A FANUC é o nosso parceiro mais importante no desenvolvimento de novos produtos e na melhoria dos actuais. Temos uma longa cooperação com eles. Estamos muito satisfeitos por receber um serviço rápido e orientado para as soluções da FANUC, bem como apoio técnico nos diferentes países que servimos. A FANUC oferece uma elevada qualidade de produto e um vasto suporte de peças sobresselentes para as nossas máquinas. A FANUC é o nosso parceiro de confiança.

Testemunhos citação

Meliha Günaltin

Diretor Geral

A Sra. Günaltin explica como utilizam a função:

"Após a determinação das condições de corte adequadas da peça de trabalho, as condições especificadas são introduzidas nas instruções de configuração da aplicação Servo Learning Oscillation e a função é assegurada para funcionar sem problemas. Realizámos estudos de I&D para determinar os valores ideais para a função de quebra de aparas.

Também a utilizamos em máquinas de perfuração e fresagem, bem como em tornos. A aplicação FANUC Servo Learning Oscillation elimina a necessidade de equipamento de quebra-cavacos e de mão de obra adicional. Proporciona-nos grandes benefícios em termos de custos e de tempo. Para além disso, esta função prolonga a vida útil da ferramenta, proporcionando uma redução de custos significativa e eficiência na produção."

FANUC CNC Servo Learning Oscillation function lets your tool oscillate along the cutting direction to break chips effectively and efficiently in turning and drilling operations - without compromising accuracy. The oscillating tool produces small chips, avoiding the entanglement of large, twisted chips

Inspire-se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.