Skip to main content
Sopi

OEM promove a eficiência energética com as máquinas FANUC ROBOSHOT

Embora os preços da eletricidade tenham estabilizado em 2023 e 2024, após os enormes picos registados em 2020 e 2022, continuam a ser significativamente mais elevados do que os níveis anteriores à pandemia, com muitos especialistas a preverem que poderão permanecer elevados durante o resto desta década e, potencialmente, para além dela. A forma de os fabricantes em dificuldades reagirem é investir em maquinaria energeticamente eficiente, tal como a máquina de moldagem por injeção FANUC ROBOSHOT.
This video is about Fanuc @Sopi
Fanuc @Sopi
Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

Key Insights: da tarefa ao resultado

Tarefa

Para ajudar a combater o aumento dos custos energéticos, um fabricante líder de soluções de distribuição automatizada para a indústria química começou a implementar uma política de investimento em tecnologia de fabrico que se centrava exclusivamente em máquinas energeticamente eficientes.

Solução:

A Sopi d.o.o., sediada na Eslovénia, recorreu à FANUC e à sua gama totalmente eléctrica de máquinas de moldagem por injeção ROBOSHOT. As máquinas ROBOSHOT consomem menos 50-70% de energia do que as máquinas hidráulicas e menos 5-10% do que outras máquinas de moldagem por injeção eléctricas. Outras vantagens de sustentabilidade incluem a ausência de custos de óleo ou de reciclagem de óleo, menores emissões de calor para a atmosfera e a utilização de menos componentes. A Sopi tem agora oito máquinas ROBOSHOT no local.

Resultado

Em comparação com 2020, o investimento astuto da Sopi em máquinas de moldagem por injeção FANUC ROBOSHOT energeticamente eficientes reduziu o seu consumo de eletricidade em 42%, apesar de processar quase o dobro da quantidade de granulado. Sem as máquinas FANUC ROBOSHOT, a empresa estima que o seu consumo de eletricidade atual (2025) seria 77% superior aos níveis de 2020.

Sobre a Sopi d.o.o.

A Sopi (Systematic Optimizations Packaging Industry) d.o.o. é uma empresa especializada em desenvolvimento e tecnologia, fundada em 2006, que se concentra na conceção e fabrico das soluções de distribuição automática mais inteligentes do mundo para a indústria química. A empresa fornece tecnologias modernas, materiais de alta qualidade e produtos bem concebidos que garantem a facilidade de utilização para os clientes. Com sede em Komenda, na Eslovénia, quase 100% da produção da empresa é exportada.

SABER MAIS SOBRE A SOPI
Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

Máquinas ROBOSHOT duplicam a produção e reduzem o consumo de eletricidade na Sopi

"Conhecidos por nosso serviço de alta qualidade e entrega global, somos especialistas na produção de aplicadores de adesivos para a indústria química", afirma Blaž Hostnik, fundador, CEO e diretor da Sopi. "É importante ressaltar que colocamos ênfase especial no uso ecológico e racional de materiais plásticos."

O investimento nas mais recentes tecnologias de fabricação é fundamental para a Sopi, pois a empresa sabe que soluções inteligentes, precisas e confiáveis garantem desempenho ideal e satisfação do cliente em todos os setores. No entanto, há uma ressalva a todos os novos investimentos: a necessidade de uma eficiência energética líder na sua classe.

"Os aumentos dramáticos nos custos da eletricidade nos últimos anos revelaram-se particularmente desafiantes", diz ele. "Juntamente com os nossos requisitos contínuos de estabilidade e repetibilidade do processo, tivemos de encontrar uma solução. A abordagem da FANUC com as suas máquinas de moldagem por injeção ROBOSHOT respondeu a estes desafios. De facto, as máquinas ROBOSHOT surpreenderam-nos - de uma forma muito positiva - com a sua eficiência energética."

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

No total, a Sopi tem oito máquinas de moldagem por injeção totalmente eléctricas ROBOSHOT da FANUC nas suas instalações de produção topo de gama na Eslovénia. O espírito de longa data da FANUC de conceber e fabricar máquinas totalmente eléctricas, como o ROBOSHOT, ajuda os fabricantes a cumprir as suas responsabilidades ambientais e objectivos de redução de emissões.

Sopi case study website quote picture
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

"Em 2020, utilizámos 790 MWh de eletricidade para processar 240 toneladas de granulado, principalmente polietileno. Atualmente, em 2025, processamos 550 toneladas e consumimos apenas 460 MWh, uma redução de 42% apesar de processarmos mais do dobro da quantidade de granulado. Sem as máquinas ROBOSHOT da FANUC, estimamos que o nosso consumo de eletricidade teria atingido quase 1400 MWh este ano, mais 77% do que em 2020.
A FANUC afirma que as suas máquinas ROBOSHOT demonstram uma elevada eficiê...

Testemunhos citação

Blaž Hostnik

Fundador, CEO e Diretor

Este resultado positivo é importante para a Sopi, uma empresa empenhada na preservação dos recursos naturais e na redução do impacto ambiental. Através de práticas sustentáveis e da utilização de materiais amigos do ambiente, a empresa contribui para um futuro mais sustentável.

A Sopi está atualmente a integrar o ROBOSHOT-LINKi2 no seu MES (Manufacturing Execution System), o que permitirá um melhor controlo dos processos e a proteção contra erros. O ROBOSHOT-LINK𝑖2 - que melhora a eficiência global através da monitorização, análise e otimização das máquinas ROBOSHOT - também apoiará as estratégias de manutenção preventiva da Sopi e ajudará a empresa a tomar decisões mais fáceis sobre investimentos futuros.

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

Outras tecnologias FANUC presentes na Sopi incluem centros de maquinação CNC ROBODRILL e vários robôs industriais e colaborativos.

Diz Hostnik: "Conseguimos as nossas maiores poupanças com o desenvolvimento de uma unidade de embalagem para montagem de caixas de cartão, onde utilizámos um robô industrial de 6 eixos da FANUC e obtivemos o ROI [retorno do investimento] em apenas dois anos."

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

Inspire-se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.