Skip to main content
ITD EOOD

O serviço FANUC proporciona paz de espírito

A moldagem por injeção está normalmente associada a elevados custos energéticos - o mesmo não acontece com as máquinas ROBOSHOT totalmente eléctricas da FANUC, que permitiram à ITD obter poupanças de energia de 50%. Em combinação com um excelente serviço, este facto convenceu a ITD a continuar a automatizar com a FANUC.
Success story about successful implementation o FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd. In its production ITD Ltd. is using seven machines served by FANUC CNC systems, two ROBODRILL machining centres and five ROBOSHOT plastic injection moulding machines.

Principais conclusões: da tarefa ao resultado

Tarefa

Para garantir o seu ciclo de produção contínuo, a empresa ITD esforça-se por obter a máxima facilidade de manutenção e um funcionamento sem problemas em todas as suas máquinas.

Solução

As máquinas de moldagem por injeção hidráulicas existentes foram substituídas por máquinas totalmente eléctricas. As instalações de produção da ITD incluem agora cinco máquinas de moldagem por injeção FANUC ROBOSHOT com diferentes níveis de força de aperto. Para além disso, a ITD implementou dois centros de maquinação vertical FANUC ROBODRILL para cobrir as suas necessidades de produção de instrumentos.

Resultado

A ITD conseguiu reduzir os seus custos de produção e alcançou um nível de qualidade consistentemente elevado. Durante a monitorização do consumo de energia, foi estabelecido que as máquinas FANUC proporcionam uma poupança de energia de 50%, o que torna os produtos da ITD extremamente competitivos.

ITD EOOD

A ITD EOOD é uma empresa búlgara fundada em 1990 na cidade de Saedinenie. A ITD é especializada na produção de moldes, pré-formas, garrafas de plástico, frascos, tampas e outros tipos de embalagens de plástico. Também se dedica à reciclagem de embalagens PET, sendo pioneira na Bulgária neste domínio. A empresa emprega cerca de 250 pessoas.

SABER MAIS SOBRE O ITD
Success story about successful implementation of FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd. In its production ITD Ltd. is using seven machines served by FANUC CNC systems, two ROBODRILL machining centres and five ROBOSHOT plastic injection moulding machines. FANUC ROBOSHOT and ROBODRILL lead to high-quality output and electricity savings of over 50%. Find out how FANUC's service ensures maximum uptime of all FANUC equipment to guarantee the continuous production cycle - 24/7.

A ITD recomenda o serviço e o equipamento da FANUC para garantir um funcionamento sem problemas

Há mais de 30 anos que a ITD confia nos serviços de manutenção da FANUC Bulgária para garantir a máxima capacidade de assistência e um funcionamento sem problemas do seu equipamento FANUC. Os serviços utilizados pela ITD incluem contratos de assistência a máquinas, manutenção, formação de pessoal e reprogramação de opções para satisfazer necessidades de produção específicas.

Testimonial of ITD. Success story about successful implementation of FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd.

"Existem muitos outros fornecedores de controlos e máquinas CNC, mas escolhemos a FANUC devido à fiabilidade excecional do seu equipamento e ao seu excelente serviço de manutenção. Os colegas da FANUC estão sempre disponíveis e respondem de forma atempada e profissional."

Testemunhos citação

Ivan Daradjanski

Proprietário e diretor da ITD.

"Só raramente tivemos de pedir a sua ajuda para reparações, mas, nessas ocasiões, responderam rapidamente. Temos paz de espírito. Estamos extremamente satisfeitos e, se tivermos de avaliar o serviço da FANUC, classificá-lo-emos como excelente", afirmou o diretor da ITD.

"Escolhemos a FANUC porque as suas máquinas ajudam-nos a reduzir os custos necessários para os nossos produtos acabados. A máquina de moldagem por injeção ROBOSHOT com controlo CNC caracteriza-se por uma mecânica estável, fiabilidade e fácil operação, e pode produzir moldes de alta precisão. Uma das suas vantagens mais importantes é o seu baixo consumo de eletricidade - assim que começámos a trabalhar com ela, não demorou muito até descobrirmos que conseguimos mais de 50% em termos de poupança de energia. Em comparação com as máquinas hidráulicas, a nossa produção com o ROBOSHOT é amiga do ambiente, uma vez que não existem óleos, filtros ou bombas, nem o aquecimento destas bombas", partilhou Daradjanski.

Success story about successful implementation of FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd. In its production ITD Ltd. is using seven machines served by FANUC CNC systems, two ROBODRILL machining centres and five ROBOSHOT plastic injection moulding machines. FANUC ROBOSHOT and ROBODRILL lead to high-quality output and electricity savings of over 50%. Find out how FANUC's service ensures maximum uptime of all FANUC equipment to guarantee the continuous production cycle - 24/7.

"O ROBODRILL, por outro lado, é uma máquina rápida de alta qualidade com todas as opções de um centro de máquinas de 4 eixos. Com as suas 24.000 rotações, podemos alcançar uma qualidade excecional nos nossos produtos fabricados a um preço muito bom, graças ao consumo de energia muito baixo", acrescentou.

A próxima etapa reside na robotização da produção, tanto na construção de máquinas como na produção de produtos plásticos.

"Seguindo as tendências do mercado, o futuro reside num elevado grau de automação, robótica e inteligência artificial. É este o nosso objetivo. Enquanto empresa, contamos com a lealdade dos nossos parceiros quando estes demonstram a sua fiabilidade. Para nós, a FANUC é sinónimo de confiança e segurança e preferimos trabalhar com eles", concluiu o Sr. Daradjanski.

Inspire-se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.