Skip to main content
Akim Metal - SMB

CNC Lathe Builder Takes Control of Production with FANUC

In a world of increasingly complex engineering components, machine tools require ever-more capabilities and functions. The humble lathe, a mainstay of the machining industry, is a case in point. The SMB brand of Türkiye-based Akim Metal today builds lathes with servo-controlled twin turrets, programmable steady rests, live tools, programmable tailstock and integrated automation. To provide optimal process control in the hunt for ever higher component quality, repeatability and productivity, the company takes advantage of FANUC CNC systems.
How to produce Advanced Technology

Principais conclusões: da tarefa ao resultado

Tarefa

Os utilizadores modernos de tornos CNC SMB exigem muito mais do que as capacidades convencionais, tais como o torneamento de diâmetros exteriores e de faces. Para as oficinas mecânicas actuais, que necessitam de desempenho, quanto mais operações o torno puder realizar numa única configuração, melhor. A SMB oferece produtos essenciais, como os seus tornos de torre dupla das séries TT850 e TT550, para satisfazer esta procura. No entanto, o controlo preciso do processo é vital.

Solução:

O 0𝑖-TF Plus da Fanuc fornece a resposta. Este sistema CNC fundamental foi concebido para aplicações de torneamento, melhorando de forma óptima a funcionalidade do torno. A Akim Metal SMB também tira partido da qualidade e da fiabilidade da tecnologia de motores FANUC, bem como das soluções de automação e dos vastos conhecimentos da FANUC.

Resultado

Com a tecnologia FANUC, os clientes de tornos SMB podem realizar operações adicionais, tais como torneamento em bisel, perfuração de orifícios, chanfragem, ranhura, torneamento de perfis, roscagem, rosqueamento e desenho de matrizes - de forma rápida, fiável, altamente repetível e precisa. As peças excêntricas também não constituem um problema graças à funcionalidade de percurso duplo oferecida pelo controlo FANUC, que gere as duas torres de forma independente. Em suma, os utilizadores de tornos de torre dupla SMB conseguem realizar mais trabalho em menos tempo.

Sobre a Akim Metal

A Akim Metal SMB conta com mais de 50 anos de experiência como fabricante de tornos para sectores que incluem o automóvel, os produtos de linha branca, os motores industriais e a indústria aeroespacial. Com sede em Istambul, a empresa produz tornos CNC com sistemas de automação integrados para fornecer aos seus clientes soluções de alta tecnologia. Os seus três princípios de qualidade, custo e entrega sustentam uma abordagem orientada para o cliente. A Akim Metal SMB possui as acreditações ISO 9001, ISO/TS 16949 e ISO 14001.

SABER MAIS SOBRE A AKIM METAL
Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner

O CNC da FANUC proporciona uma melhoria óptima da funcionalidade do torno

Akim Metal SMB utiliza o seu conhecimento e experiência para oferecer aos clientes tornos CNC de alta tecnologia com automação integrada. Um bom exemplo são as suas séries TT850C e TT550C de torre dupla, que incluem um fuso potente, apoio fixo programável, torres servo-controladas, cabeçote móvel programável e ferramentas activas opcionais. Para controlar estas máquinas avançadas, a empresa conta com os sistemas CNC da FANUC.

"A nossa equipa de I&D trabalha em estreita ligação com a FANUC para garantir que os nossos clientes podem tirar o máximo partido da infraestrutura de controlo estável e fiável oferecida pela FANUC", revela Ali Fazil Böyet, Diretor Geral da Akim Metal.

Graças a soluções como o CNC 0𝑖-TF Plus da FANUC e à tecnologia de motor superior, os utilizadores de tornos SMB podem realizar operações como torneamento de face, torneamento de diâmetro externo, torneamento em bisel, perfuração de orifícios, chanfragem, ranhura, torneamento de perfis, roscagem, rosqueamento e desenho de matrizes de forma rápida, altamente repetível e precisa.

Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner
Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner

"Em particular, os nossos clientes beneficiam do desempenho superior dos controlos FANUC quando procuram obter uma elevada precisão na produção de peças excêntricas, tais como cambotas de motores"

Testemunhos citação

Ali Fazil Böyet

Diretor Geral

With the dual-path feature offered by the FANUC 0𝑖-TF Plus, users gain the ability to manage two turrets independently. This function provides superior efficiency in multi-axis and complex machining processes, as well as fast cycle times. Ultimately, users can complete more orders in less time. 

But CNC systems are only part of the offer provided to Akim Metal SMB. With FANUC’s automation solutions, the machine tool builder can ensure its customers benefit from seamless robot integration, tool-changing systems and automatic loading/unloading, while contributing to in-plant digitalisation processes through communication protocols compatible with Industry 4.0. 

Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner

"Graças à nossa forte colaboração com a FANUC, integramos as mais recentes tecnologias de automação e CNC nos nossos processos de produção e continuamos a fabricar máquinas fiáveis e de elevado desempenho", afirma. "Ao mesmo tempo, o nosso trabalho próximo com a equipa de assistência e engenharia da FANUC na Turquia permite que os nossos processos de produção eficientes continuem sem interrupções."

Akim Metal SMB afirma que está a transportar a produção da empresa para o futuro com as tecnologias da FANUC e a fazer a diferença na indústria com máquinas-ferramentas orientadas para a transformação digital e com capacidade de automatização.

Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner

"Acreditamos que a nossa cooperação com a FANUC - que combina alta precisão, qualidade e eficiência - continuará a dar contributos significativos para as futuras tecnologias de produção", conclui Ali Fazil Böyet.

Inspire-se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.