Skip to main content
TBT Tiefbohrtechnik GmbH + Co

Benefícios dos robôs FANUC na TBT

Quando um fabricante de máquinas-ferramenta com décadas de experiência atinge o estatuto de líder do sector, o bom senso comercial dita a necessidade de mais inovação para ajudar a manter a sua posição no mercado. Em muitos casos, o manuseamento de máquinas utilizando um robô fornece o impulso para atingir o próximo nível. No entanto, como o fabricante de máquinas de perfuração profunda TBT pode testemunhar, a seleção astuta do parceiro robótico ideal é fundamental.
Success story TBT

Principais conclusões: da tarefa ao resultado

Tarefa

A TBT, líder do sector na conceção e fabrico de máquinas de furação profunda, pretendia criar uma célula robotizada que levasse este processo inovador a um novo nível de capacidade. No entanto, com a precisão, a qualidade e a fiabilidade no centro de todas as soluções da TBT, a escolha do robô ideal seria fundamental para o sucesso do projeto.

Solução

Com base na sua longa experiência de utilização de várias tecnologias FANUC para as suas máquinas de perfuração profunda - incluindo servomotores, motores de fuso e sistemas CNC - a TBT optou por um robô industrial de seis eixos FANUC M-20𝑖D/25 com um alcance de 1831 mm e uma capacidade de carga útil de 25 kg.

Resultado

O FANUC M-20𝑖D/25 fornece agora carga e descarga automatizadas de peças na nova célula robotizada, onde serve uma máquina de furação profunda de dois fusos da TBT. O projeto marca uma "estreia" bem sucedida para a TBT na automatização interna deste processo tecnicamente exigente.

TBT Tiefbohrtechnik

Fundada em 1966, a TBT Tiefbohrtechnik é atualmente líder de mercado no seu sector. Com sede em Dettingen an der Erms, perto de Estugarda, Alemanha, a empresa é especializada no fabrico de máquinas de perfuração profunda e de ferramentas de perfuração profunda. A TBT também efectua perfurações profundas por contrato, utilizando mais de 30 máquinas. Com cerca de 230 funcionários que ajudam a gerar um volume de negócios anual na ordem dos 40 milhões de euros, esta empresa familiar faz parte do Grupo Nagel, ativo a nível internacional. Toda a empresa se concentra no desenvolvimento e fabrico de produtos da mais alta qualidade possível.

SABER MAIS SOBRE O TBT
Success story TBT

Programação do robô através do controlador da máquina

A TBT tem uma excelente reputação de precisão e fiabilidade, factores que sustentam o estatuto da empresa como líder da indústria. A qualidade de construção das máquinas de perfuração de furos profundos produzidas pela TBT é inigualável. Estas máquinas avançadas tiram partido das vantagens de várias tecnologias da FANUC, incluindo servomotores da série αi, motores de fuso da série αil e sistemas CNC, como o 0𝑖-Model F Plus com ecrã Panel 𝑖H Pro de 15,0".

Com objectivos ambiciosos, a TBT procura a melhoria contínua do seu desempenho, concentrando-se na utilização da melhor tecnologia disponível. Assim, quando a empresa pretendeu criar uma célula de perfuração profunda automatizada da TBT, recorreu à FANUC para o robô que a acompanhava.

No interior da célula automatizada, um robô industrial de seis eixos FANUC M-20𝑖D/25 tende uma máquina de perfuração profunda de dois fusos da TBT. O manuseamento das peças no exterior da máquina é efectuado com paletes carregáveis individualmente.

Success story TBT

"Pela primeira vez, temos uma célula robotizada inteiramente fabricada pela TBT", diz Philipp Sigler, Engenheiro Elétrico da TBT. "Isto significa que realizamos todo o planeamento, programação e colocação em funcionamento do projeto. É importante salientar que tirámos partido de uma solução "pronta para robôs" da FANUC, o que significa que não tivemos de aprender uma linguagem de programação de robôs adicional. Como programadores NC experientes, estamos familiarizados com o código G. Utilizando o FANUC M-20𝑖D/25, podemos programar tudo em código G no controlo da máquina."

Success story TBT

De acordo com Sigler, a colaboração com a FANUC foi boa, com soluções encontradas rapidamente em resposta a quaisquer questões. A TBT também afirma ter recebido um apoio abrangente da equipa da FANUC no local.

Basicamente, o desafio da automação de máquinas é alcançar o resultado pretendido com pouco esforço, afirma Florian Görl, Division Manager Sales/Diretor Global Sales da TBT. Por isso, é importante ter um parceiro com um elevado nível de especialização, especialmente quando se trata de planeamento e execução. Foi por isso que escolhemos a FANUC.

Success story TBT

Iremos definitivamente continuar a trabalhar com a FANUC. Já concluímos vários projectos de sucesso em conjunto e vemos um grande potencial de desenvolvimento no futuro.

Testemunhos citação

Florian Görl

Divisão de Vendas/Diretor de Vendas Globais na TBT

Inspire-se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.