Skip to main content
Tehnologia Loop

Automatizarea procesului de fabricare a preformelor compozite cu ritm ridicat devine realitate

Loop Technology utilizează roboți industriali din seria FANUC M-2000 pentru a sprijini dezvoltarea sistemului său de automatizare a preformelor din compozite FibreLINE, destinat sectorului aerospațial. Roboții manevrează efectori finali mari și complexi cu o precizie excepțională, contribuind la obținerea unor viteze de depunere revoluționare, a unui acces îmbunătățit la celule și a unei repetabilități a calității pentru structurile aeronavelor de nouă generație.
Loop Technology case study video.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.

Concluzii cheie: de la sarcină la rezultat

PROVOCARE

Pe măsură ce crește cererea pentru producția de materiale compozite aerospațiale cu ritm de producție mai ridicat, Loop Technology avea nevoie de o platformă de automatizare bazată pe robotică capabilă să manipuleze efectori finali extrem de grei și complecși într-un spațiu de lucru extins. Respectarea toleranțelor stricte de producție și asigurarea unei automatizări flexibile și rentabile au reprezentat obiectivele cheie.

SOLUȚIE

Loop Technology a ales roboții industriali din seria FANUC M-2000, inclusiv modelul M-2000𝑖A/1700L, M-2000𝑖A/1200 și M-2000𝑖A/900L, pentru a susține sistemul său FibreLINE. Combinând capacitatea de încărcare extrem de mare cu o rază lungă de acțiune și o rigiditate ridicată, roboții FANUC oferă performanța necesară pentru manevrarea efectorilor finali de dimensiuni mari cu precizie ridicată, în cadrul sarcinilor exigente de fabricație a structurilor compozite.

REZULTAT

Robotii FANUC permit companiei Loop Technology să realizeze o schimbare radicală în producția automatizată a preformelor din materiale compozite. Prin combinarea manipulării sarcinilor utile mari, a poziționării de precizie și a accesului flexibil la celule, FibreLINE poate atinge viteze de depunere semnificativ mai mari decât metodele tradiționale de producție. De asemenea, roboții asigură respectarea toleranțelor stricte și a repetabilității necesare pentru programele de avioane cu un singur culoar de generație următoare.

DESPRE Loop Technology

Loop Technology este o companie specializată în soluții de automatizare industrială. Fondată în 1998 de Alun Reece, compania certificată ISO 9001 deține unități de producție în Marea Britanie, la Dorchester, Sheffield și Bristol, având aproximativ 80 de angajați. Loop Technology dezvoltă sisteme avansate de fabricație care combină robotică, viziunea artificială și controlul mișcării pentru a îmbunătăți eficiența într-o gamă largă de aplicații, inclusiv structuri compozite. Tehnologia sa FibreLINE permite tăierea, sortarea, stratificarea, inspecția, fixarea temporară și consolidarea la viteză extrem de ridicată a materialelor compozite pentru programe aerospațiale la nivel mondial.

AFLAȚI MAI MULTE DESPRE tehnologia Loop
Loop Technology case study picture.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.

O soluție revoluționară pentru fabricarea structurilor compozite

Pentru producătorii din industria aerospațială care vizează producția de aeronave de nouă generație, accelerarea ritmului de producție a structurilor din materiale compozite, menținând în același timp standarde stricte de calitate, reprezintă o provocare majoră. Tocmai această provocare a determinat Loop Technology să dezvolte FibreLINE, un sistem avansat de fabricare automatizată a preformelor din materiale compozite, susținut de roboții industriali FANUC cu sarcină utilă mare.

FibreLINE este dedicat producției de structuri compozite aerospațiale primare. Elementul central al sistemului este FibreFORM, un efector final conform activ de tip „pick-and-place”. FibreFORM este capabil să manipuleze straturi compozite de mari dimensiuni, cu o lungime de peste 20 m, și să le plaseze cu precizie pe profile 3D complexe cu dublă curbură, la viteză mare. 

Cu toate acestea, deși materialul compozit în sine este ușor, efectorul final este atât de mari dimensiuni, cât și greu. Prin urmare, compania avea nevoie de roboți capabili să manipuleze sarcini grele pe o suprafață volumetrică extinsă. Pentru Loop Technology, seria FANUC M-2000 s-a dovedit a fi soluția ideală.

Loop Technology case study picture.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.
Loop Technology case study website quote element picture

Sincer să fiu, M-2000𝑖A este singurul robot de pe piață care poate îndeplini cerințele noastre. Acesta oferă o rază de acțiune mare și o capacitate ridicată de încărcare, ceea ce îl face perfect pentru utilizarea tipului nostru de efectori finali.

Citat declarație

Alun Reece

Director general

Ross Horrigan, director tehnic la Loop Technology, adaugă: „Singura noastră alternativă era să construim de fiecare dată un sistem cu portal personalizat. În comparație, utilizarea roboților FANUC ne permite să fim mult mai competitivi din punct de vedere al costurilor cu oferta noastră FibreLINE.”

Spre deosebire de sistemele cu portal, care ar restricționa accesul în interiorul celulei de producție, roboții FANUC funcționează pe o configurație cu șină pe o singură axă, care asigură o accesibilitate îmbunătățită și o flexibilitate mai mare pentru operațiunile de depunere și inspecție.

Precizia rămâne esențială pe tot parcursul procesului. Structurile compozite ale aeronavelor necesită toleranțe extrem de stricte, având în vedere că se lucrează cu materiale delicate care se pot deforma ușor în timpul fabricării.

„Structurile care zboară necesită standarde de calitate verificate pentru a controla procesul de fabricație”, spune Reece. „Acestea trebuie să se încadreze în toleranțele de producție. Iar aceste toleranțe sunt stricte.”

Pentru a îndeplini aceste cerințe, Loop Technology combină rigiditatea și precizia roboților săi FANUC cu tehnologii avansate, printre care se numără ghidarea vizuală și fotogrammetria.

„Acum ne îndreptăm spre o toleranță de ±1 mm, chiar și în cazul structurilor mari”, afirmă el.

Creșterile de productivitate sunt, de asemenea, semnificative.

Loop Technology case study picture.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.

„Producătorii OEM din industria aerospațială se concentrează pe avioanele cu un singur culoar de nouă generație, urmărind să fabrice între 80 și 100 de aeronave pe lună”, dezvăluie Reece. „Este vorba de o cantitate mare de fibră de carbon care trebuie introdusă într-o matriță foarte rapid. FibreLINE reprezintă o adevărată revoluție în acest sens, datorită vitezei de depunere pe care o putem atinge. Cu ajutorul roboților FANUC, suntem capabili să producem la o viteză care ar putea înlocui, fără îndoială, între cinci și zece mașini tradiționale.”

Lăsați-vă nspirați

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.
HAGE Sondermaschinenbau

Colaborarea fără fricțiuni oferă rezultate optime

HAGE Sondermaschinenbau și-a propus să dezvolte o mașină automată de sudură prin frecare și amestecare pentru tăvile bateriilor EV, necesitând o capacitate cu mai multe axe. Aceștia au încheiat un parteneriat cu FANUC, care a furnizat CNC-ul 30𝑖-B Plus și robotul pe șase axe M-900𝑖B/330L, împreună cu asistență extinsă. Cu ajutorul tehnologiei și asistenței FANUC, HAGE Sondermaschinenbau a finalizat sistemul avansat de sudare în 10 luni. Primele sisteme sunt acum operaționale la instalația clientului.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Descoperiți gama noastră completă de soluții de automatizare industrială, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și eficientiza orice proces de producție.