Skip to main content
several plastic parts as an example for the plastic industry

Materiale plastice

Descoperiți soluțiile FANUC pentru procese mai eficiente de producție a maselor plastice și a cauciucului.

Robotică și automatizare pentru industria maselor plastice

ROBOSHOT workpieces. Group picture of various parts. High resolution.

Îndepărtarea materialului

Vopsire și aplicare straturi de protecție

Automatizarea capătului de linie

Injecție

Tăierea cu fir EDM

Preluare și plasare

Asamblare

Preluare și plasare

Automatizarea sarcinilor de preluare, plasare și sortare optimizează procesele de producție și sporește flexibilitatea, ajutând producătorii de materiale plastice să rămână competitivi. Sistemele inteligente de recunoaștere vizuală și senzorii FANUC pentru urmărirea liniei și sarcinile de picking îmbunătățesc semnificativ manipularea în producția de mase plastice.

Asamblare

Oferta largă de roboți și coboți FANUC oferă automatizare precisă și fiabilă care îmbunătățește viteza de asamblare, acuratețea și eficiența generală a producției.

Îndepărtarea materialului

Roboții FANUC, echipați cu senzori de forță avansați, excelează în aplicațiile de îndepărtare a materialului plastic. Senzorii de forță asigură debavurarea și lustruirea precise, oferind finisaje de înaltă calitate și rezultate consecvente, minimizând intervenția manuală și reducând deșeurile.

Vopsire și acoperire

Roboții FANUC pentru vopsire sunt potriviți pentru o mare varietate de aplicații de vopsire, acoperire cu pulbere/lichid și plastic armat cu fibră de sticlă (FRP Chop/Gel). Avem cea mai largă gamă de roboți de vopsire din industrie pentru a stimula operațiunile și a menține lucrătorii în siguranță prin automatizarea sarcinilor care i-ar putea expune potențial la substanțe chimice dăunătoare.

Automatizarea sfârșitului de linie

Automatizarea proceselor de sfârșit de linie, cum ar fi etichetarea, ambalarea și paletizarea, cu roboți FANUC de mare viteză și adaptabili, îmbunătățește eficiența generală și consecvența în etapele finale ale producției de plastic.

Turnare prin injecție

FANUC utilizează aceeași tehnologie CNC de ultimă generație în mașinile ROBOSHOT pentru a oferi o soluție de turnare prin injecție electrică de neegalat. Rezultatele sunt o versatilitate uriașă, o precizie maximă a mișcării și timpi de ciclu extrem de scurți pentru a produce cantități mai mari de piese de calitate constantă.

Tăierea cu fir EDM

Cu gama sa extinsă de opțiuni care asigură suprafețe perfecte și o precizie incredibilă a pieselor, ROBOCUT se remarcă ca fiind instrumentul perfect pentru industria maselor plastice. EDM-ul cu fir de la FANUC demonstrează o precizie extrem de ridicată pe unelte, cum ar fi matrițele. Nivelurile incredibile de repetabilitate ale mașinii garantează în continuare că aceleași standarde ridicate sunt obținute în mod constant.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Resurse optimizate și turnare sustenabilă datorită FANUC

În industria ambalajelor alimentare, producția trebuie să fie rapidă, fiabilă și curată. Nu este de mirare că Poloplast a ales mașinile de turnare prin injecție ROBOSHOT de la FANUC. Pe lângă îmbunătățirile imediate ale eficienței și economiile de energie, caracteristicile software avansate ale utilajelor permit companiei să monitorizeze și să crească în continuare productivitatea, în timp ce își extinde gama de produse biodegradabile.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Mașinile FANUC ROBOSHOT mențin lucrurile simple pentru SIMON

Piese din mase plastice de mare volum; pereți subțiri; zero defecte; termene de execuție scurte în industria auto; cerințe stricte de eficiență energetică. Un număr tot mai mare de producători luptă împotriva acestor provocări comune investind în mașini de turnare prin injecție ROBOSHOT de înaltă performanță, complet electrice, de la FANUC. Printre aceștia se numără și SIMON Plastics.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Atelierul de turnare prin injecție își conturează viitorul cu FANUC

Există numeroase mașini de turnare prin injecție a plasticului disponibile pe piață, dar majoritatea producătorilor moderni caută un set de atribute cheie bazate pe flexibilitate, eficiență energetică și performanță. Prin urmare, foarte capabilul FANUC ROBOSHOT, cu potențialul său de schimbare rapidă a sculelor și consumul redus de energie în regim complet electric, este o alegere dovedită pentru orice producător de produse din plastic care dorește să devină mai competitiv și să câștige cote de piață. Printre cei care pot oferi mărturii se numără Viskiplast, cu sediul în Ungaria.

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.
Kunstoff-Packungen AG

Plasarea plasticului turnat prin injecție în tăvi de ambalare

Deoarece producătorii de pretutindeni se confruntă cu un deficit de forță de muncă calificată și în calitate de companie dedicată excelenței, Kunstoff-Packungen caută în permanență modalități de îmbunătățire a nivelului său de automatizare.

Soluțiile noastre pentru alte industrii

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Soluții de automatizare a fabricii pentru orice proces de producție

Industrii pentru automatizare - FANUC deservește orice industrie pentru a vă ajuta să vă rezolvați problemele de automatizare.