Skip to main content
close-up-metal-piece-with-screw-itmetal-drill-industrial-drilling-machine-billet-drillin

Perforare și tarodare de mare viteză

Perforarea și tarodarea de mare viteză sunt procese esențiale în industriile de producție și construcții. Aceste tehnici implică găurirea și crearea de filete rapid și eficient, permițând creșterea productivității și a preciziei în diverse aplicații. Prin utilizarea găuririi și tarodării de mare viteză, companiile își pot eficientiza operațiunile și pot obține termene de execuție mai rapide, fără a sacrifica calitatea.

Inspirați-vă

Inspirați-vă din succesul altora

Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH

Maximising Machining Flexibility and Reliability with FANUC ROBODRILL

ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200𝑖D robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.
Vedos

Vedos atinge precizia cu FANUC ROBODRILL

Când vine vorba de găsirea echilibrului corect între înaltă precizie, eficiență și cost, producătorul de componente de precizie Vedos se bazează pe centrele de frezare ROBODRILL de la FANUC.

Success story about successful implementation of FANUC Robodrill and a FANUC robot at the German company Grip GmbH.
Grip GmbH Handhabungstechnik

O bună stăpânire pe prelucrare: ROBODRILL asigură o creștere de șase ori a capacității

Având în vedere cererea globală în creștere pentru robotică, Grip GmbH avea nevoie de o capacitate mai mare a centrului de prelucrare pentru a crește productivitatea și a reduce costurile. Aceștia au ales centrele de prelucrare avansate FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV, cunoscute pentru viteză, precizie, fiabilitate și flexibilitate, chiar și pentru loturi de componente unice. Aceste mașini, dotate cu un robot FANUC și un sistem inovator de manipulare a uneltelor și pieselor de prelucrat, permit producția fără personal de serii mici și piese individuale. Această soluție a sporit capacitatea de prelucrare a Grip GmbH de aproape șase ori.

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
Euroedil

EUROEDIL se bucură de viteze de tăiere mai rapide și de o producție mai mare cu mașinile FANUC

Cu noile sale utilaje FANUC, EUROEDIL și-a mărit rata de tăiere și producția pentru a satisface cererile în creștere ale clienților. În plus, acuratețea și precizia uneltelor de decupare ale companiei s-au îmbunătățit simțitor.

Soluțiile noastre pentru alte aplicații

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Sporiți eficiența, precizia și productivitatea cu soluțiile FANUC pentru diferite aplicații

De la robotică de înaltă precizie la automatizare inteligentă, oferim soluțiile necesare pentru a vă îmbunătăți procesele de producție.