Skip to main content
Detail image of wire-cutting with ROBOCUT.

Tăierea cu fir EDM

EDM cu fir (prelucrare prin descărcare electrică) este un proces de fabricație de precizie care utilizează un fir subțire, încărcat electric, pentru a tăia forme și contururi complicate în metale dure și materiale conductoare. Firul generează o serie de descărcări electrice rapide, care erodează materialul cu o precizie extremă, fără aplicarea forței mecanice. Această metodă fără contact permite producerea de piese complexe, extrem de detaliate, cu finisaje de suprafață excelente, ceea ce o face esențială pentru industriile care necesită o prelucrare precisă, cum ar fi industria aerospațială, industria medicală și fabricarea matrițelor.

Inspiră-te

Inspirați-vă din succesul altora

Success story about successful implementation of FANUC ROBOCUT at the Austrian company Haidlmair.
Through wire EDM, Haidlmair became market world leader for beverage crates, folding crates, pallets and many other topics in the field of logistics. They are a great reference for sustainability and availability of FANUC products. They use ROBOCUTs from various series in their global production facilities, whereas the oldest one is over 30 years old.
Haidlmair

Mașinile de tăiere EDM FANUC ROBOCUT stau la baza succesului unui important producător de turnare prin injecție mase plastice

Haidlmair, un specialist de top în turnare prin injecție, a investit în două mașini de tăiere EDM cu fir FANUC ROBOCUT, continuând un parteneriat de zeci de ani și o moștenire de precizie.

FANUC success story featuring the French customer Joseph Martin.  Joseph Martin acquired the first FANUC machine in 1990, a ROBOCUT CNC wire EDM which is still in operation today.
Joseph Martin

Soluțiile FANUC ca numitor comun al specialistului în tăierea șuruburilor

Trecerea de la operațiunile de producție tradiționale la cele automatizate poate părea uneori descurajantă. Cu toate acestea, cu ajutorul partenerului tehnologic potrivit, procese precum prelucrarea și asamblarea automatizate pot fi realizate cu ușurință, oferind instantaneu noi niveluri de productivitate și fiabilitate.

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
Euroedil

EUROEDIL se bucură de viteze de tăiere mai rapide și de o producție mai mare cu mașinile FANUC

Cu noile sale utilaje FANUC, EUROEDIL și-a mărit rata de tăiere și producția pentru a satisface cererile în creștere ale clienților. În plus, acuratețea și precizia uneltelor de decupare ale companiei s-au îmbunătățit simțitor.

Images for Gervokyan success story
Gevorkyan

Specialistul în metalurgia pulberilor se bucură de excelența FANUC

Atunci când un nou producător atinge rapid succesul, devine necesar să găsească un partener adecvat pentru automatizarea fabricii. Selectarea furnizorului optim va ajuta producătorul să crească rapid, în conformitate cu cererea în creștere a clienților, facilitând în același timp niveluri mai ridicate de productivitate și eficiență.

Aflați mai multe despre posibilitățile noastre infinite

Soluțiile noastre pentru alte aplicații

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Sporiți eficiența, precizia și productivitatea cu soluțiile FANUC pentru diferite aplicații

De la robotică de înaltă precizie la automatizare inteligentă, oferim soluțiile necesare pentru a vă îmbunătăți procesele de producție.