Skip to main content
Joseph Martin

Soluțiile FANUC ca numitor comun al specialistului în tăierea șuruburilor

Trecerea de la operațiunile de producție tradiționale la cele automatizate poate părea uneori descurajantă. Cu toate acestea, cu ajutorul partenerului tehnologic potrivit, procese precum prelucrarea și asamblarea automatizate pot fi realizate cu ușurință, oferind instantaneu noi niveluri de productivitate și fiabilitate.
Success story video featuring FFR customer Joseph Martin. Main topic: Service. Used products: ROBOCUT, CNC, ROBODRILL, Robots. French with English subtitles. Duration: 1:38.

Perspective cheie de la sarcină la rezultat

Task

Joseph Martin recunoaște că investițiile și inovațiile sale îi permit să facă față provocărilor industriale viitoare. Cu toate acestea, un rezultat de succes al acestei premise se bazează pe selectarea inteligentă a tehnologiilor optime. În anii 1990, compania dorea să înceapă un program de investiții care să o îndrepte spre o producție automatizată în sprijinul cererii în creștere a clienților.

Soluție

În 1990, Joseph Martin a investit în prima sa mașină FANUC, o mașină ROBOCUT de tăiere EDM cu fir, urmată la scurt timp de mașini ROBODRILL FANUC. În plus, Joseph Martin are astăzi la fața locului numeroși roboți FANUC pe șase axe care efectuează operațiuni cheie de asamblare și transfer de piese.

Rezultate

O mare parte din producția Joseph Martin este acum automatizată cu FANUC, atât pentru operațiunile de prelucrare, cât și de asamblare. Furnizând productivitate sporită, repetabilitate și rentabilitate pe parcursul mai multor ani, compania raportează o rată extrem de scăzută a defecțiunilor în întreaga sa suită de produse FANUC. De asemenea, compania laudă echipa de service FANUC extrem de reactivă și competentă în rarele ocazii în care are nevoie de asistență.

Joseph Martin

Joseph Martin este un lider mondial în debitarea prin înșurubare a componentelor pentru sistemele de transmisie auto. Înființată în 1946 și situată într-o unitate de 20 000 m2 în Vougy, în apropiere de Chamonix, în regiunea alpină franceză, compania realizează strunjirea de înaltă precizie a barelor în producția de componente auto esențiale, cum ar fi solenoizii (care acționează ambreiajele și activează schimbările de viteză). Specializată, de asemenea, în fabricarea de subansambluri complete, Joseph Martin are aproximativ 200 de angajați care contribuie la generarea unei cifre de afaceri anuale de aproximativ 25 de milioane EUR.

Aflați mai multe despre Joseph Martin
Success story featuring FFR customer Joseph Martin. Main topic: Service. Used products: ROBOCUT, CNC, ROBODRILL, Robots.

Automatizați pentru a acumula

"În 1990 am achiziționat prima noastră mașină FANUC, o mașină CNC FANUC ROBOCUT, un produs incredibil de fiabil care este încă în funcțiune astăzi", raportează Alexandre Pessey, director tehnic la Joseph Martin. "De-a lungul anilor 1990, am adăugat mai multe mașini CNC, selectând mașini cu sisteme de control FANUC, cum ar fi strungurile automate multi-fusel Tornos MultiSwiss."

Astăzi, producția de la unitatea de producție Joseph Martin din Vougy include mașini moderne ROBOCUT, centre de prelucrare ROBODRILL și roboți pe șase axe FANUC LR Mate 200𝑖D/7L.

"Când a trebuit să ne automatizăm propriile mașini de control și asamblare în 2015, am ales să fim parteneri cu FANUC pentru cerințele noastre privind roboții pe șase axe", explică Pessey. "Am apreciat întotdeauna fiabilitatea produselor FANUC, împreună cu calitatea serviciilor post-vânzare ale companiei."

Success story featuring FFR customer Joseph Martin. Main topic: Service. Used products: ROBOCUT, CNC, ROBODRILL, Robots.

Echipa de service și reparații a FANUC este foarte receptivă, iar compania este singurul producător din domeniul său care menține furnizarea de piese de schimb pe toată durata de viață a mașinilor sale.

Citat declarație

Alexandre Pessey

Manager tehnic

Sediul FANUC Franța din Marnaz se întâmplă să fie la mai puțin de 3 km de sediul Joseph Martin din Vougy.

"Deși constatăm o rată extrem de scăzută a defecțiunilor pe întreaga gamă FANUC, ne bucurăm de o reactivitate foarte bună în cazul unei opriri", spune Pessey. "Echipa de service și reparații FANUC este foarte receptivă, iar compania este singurul producător din domeniul său care menține furnizarea de piese de schimb pe toată durata de viață a utilajelor sale."

FANUC success story featuring the French customer Joseph Martin.  Joseph Martin acquired the first FANUC machine in 1990, a ROBOCUT CNC wire EDM which is still in operation today.

În timp ce Joseph Martin este destul de norocos să se bucure de proximitatea unei unități FANUC, rețeaua FANUC Europe excelează în ceea ce privește asistența tehnică și serviciile, indiferent de locație. Compania are aproximativ 1.000 de persoane dedicate activităților de service și reparații pentru clienți, oferind asistență atâta timp cât clientul utilizează produsele FANUC, fără limită de timp.

Un Pessey foarte mulțumit conchide: "Astăzi aș recomanda FANUC pentru serviciile oferite clienților, sfaturile privind selectarea produselor, serviciile de reparații și disponibilitatea pieselor de schimb."

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.