Skip to main content
Chip as an example for the electronics industry

Electronică

Oferim soluții de automatizare pentru producția de electronice și cleanroom.

Robotică și automatizare pentru industria electronică

Creșteți eficiența producției electronice cu soluțiile de automatizare FANUC, care oferă precizie, fiabilitate și reacție dinamică pe piață.

3D simulation of a production line for Electronics. High-res industry rendering.

Injection Moulding

Complex machining

Hard turning

High-accurate Drilling

Hard turning

Laser, Plasma and Waterject cutting

Assembly

Soldering

Picking & Placing

End-of-the-line automation

Asamblare

FANUC oferă o varietate de roboți de asamblare extrem de fiabili care sunt îndemânatici, repetabilitate, compacți și rapizi. De la roboți articulați cu 5 până la 6 axe, la roboți Delta cu 3-6 axe, la seriile noastre SCARA și roboți colaborativi, avem modelele și caracteristicile inteligente necesare pentru a vă menține obiectivele de producție pe calea cea bună.

Preluare și plasare

Echipați cu 𝑖RVision și senzor de zonă 3D, roboții FANUC prelevează, sortează, plasează și aranjează produse pe o bandă transportoare în mișcare. De exemplu, roboții Delta sunt alegerea perfectă pentru preluarea, sortarea, inspectarea, plasarea și inserarea pieselor. Acest lucru poate fi realizat la viteze mari pe benzi transportoare în mișcare.

Lipire

Robotica utilizată pentru activități de lipire și sudare asigură aplicarea consecventă și precisă a materialului de lipire sau sudare, contribuind la calitatea și fiabilitatea produselor electronice.

Automatizarea sfârșitului de linie

Să vă sortați produsele pentru livrare cu roboții noștri echipați cu un sistem de vedere. Automatizarea proceselor de final de linie, cum ar fi ambalarea, etichetarea, ambalarea și paletizarea, simplifică procesul de ambalare și îmbunătățește eficiența logistică generală.

Turnare prin injecție

Producția unui număr mare de componente electrice mici necesită viteză și repetabilitate. Accelerația oferită de servomotoarele electrice ROBOSHOT este ideală pentru crearea pereților subțiri pe care piesele electrice îi necesită adesea. În plus, funcțiile inteligente ROBOSHOT compensează schimbările de vâscozitate, în timp ce aerisirea activă a gazelor îmbunătățește și mai mult calitatea.

Tăierea cu fir EDM

Cu gama sa extinsă de opțiuni care asigură suprafețe perfecte și o precizie incredibilă a pieselor, ROBOCUT se remarcă ca fiind instrumentul perfect pentru industria electronică. Mașina de tăiere EDM cu fir de la FANUC demonstrează o precizie extrem de ridicată pe unelte, cum ar fi matrițele. Nivelurile incredibile de repetabilitate ale mașinii garantează în continuare că aceleași standarde ridicate sunt obținute în mod constant.

Perforare de mare acuratețe

Aplicațiile din industria electrică necesită adesea găuri mici în componente de precizie. Pentru a face acest lucru, FANUC ROBODRILL vine cu un arbore fin echilibrat pentru a asigura un grad foarte ridicat de precizie repetabilitate. Pentru a maximiza precizia în aplicații de acest tip, ROBODRILL include și o unitate de curățare a sculei. Curățând atât scula, cât și arborele în timpul schimbării sculei, această caracteristică îmbunătățește foarte mult repetabilitatea.

Prelucrare complexă

CNC-urile FANUC vă permit să obțineți un randament de producție ridicat și cele mai înalte standarde de calitate pentru frezarea, strunjirea, frezarea sau tăierea rapidă și precisă pe 5 axe a carcaselor de piese complexe de toate tipurile, de la electronice de consum la aeronautică. FANUC ROBODRILL oferă control simultan și funcții avansate, precum look-ahead, interpolare și funcții inteligente de netezire pentru producția precisă și rapidă de matrițe complexe, electrozi și piese 3D.

Strunjirea dură

Pentru producția de componente electrice și electronice, tehnologia de strunjire rapidă și ultra-precisă folosind acționări și comenzi FANUC este o alternativă economică la rectificarea circulară și atinge precizii de ordinul micronilor.

Frezare

FANUC îmbunătățește frezarea componentelor electronice cu centrul ROBODRILL și robotizarea mașinilor pentru eficiență maximă. Unitatea noastră CNC asigură o operare ușoară și rezultate superioare într-o gamă largă de aplicații.

Tăiere cu laser, plasmă și jet de apă

Unitățile CNC avansate FANUC (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) deschid calea în aplicațiile de tăiere cu laser, plasmă și jet de apă, oferind precizie și eficiență de neegalat. Împreună cu robotizarea, FANUC ridică aceste procese de tăiere, asigurând calitate superioară și viteză în cele mai exigente medii de producție.

Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH

Maximizarea flexibilității și fiabilității prelucrării cu FANUC ROBODRILL

ARCUS ELEKTROTECHNIK utilizează o celulă de prelucrare automatizată FANUC ROBODRILL Plus-K pentru a produce în mod rentabil componente complexe și de înaltă precizie pentru sectorul energetic, începând chiar și de la loturi de o singură piesă. Combinând un centru de prelucrare CNC FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus, cu manipularea integrată a sculelor și a pieselor de prelucrat prin intermediul unui robot FANUC LR Mate 200𝑖D, această soluție permite o producție flexibilă, fără intervenție umană, cu schimbări rapide de serie și timpi de nefuncționare minimali.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Asamblare complet automatizată a râșnițelor de cafea

În fabricarea aparatelor de uz casnic populare, cum ar fi râșnițele de cafea, o serie de condiții prealabile determină succesul producției. De exemplu, numai procesele clar structurate, eficiente și orientate către obiective vor duce la nivelurile necesare de fiabilitate a producției. Realizarea acestei ambiții devine mult mai realistă cu ajutorul automatizării, după cum poate dovedi liderul de piață Eugster/Frismag AG în urma adoptării a 14 roboți industriali FANUC LR Mate și FANUC ZDT (Zero Down Time), care permit acum asamblarea automată continuă a unei râșnițe de cafea la fiecare 7 secunde.

FANUC Robot M-10iA polishing and handling electronic devices at Fastlog AG.
Fastlog

Fastlog AG utilizează roboți FANUC pentru lustruirea industrială

Șlefuirea manuală este o sarcină delicată și solicitantă din punct de vedere fizic. La Fastlog, acest sistem a dus adesea la absențe legate de sănătate, motiv pentru care compania a decis să automatizeze procesul pentru a ușura presiunea asupra angajaților.

Success story about automated assembly of gate controls using FANUC robots by the German company Ulrich Rotte Anlagenbau und Fördertechnik GmbH.

Ulrich Rotte Anlagenbau und Fördertechnik GmbH relies on FANUC robots for the precise assembly of gate controls. Guided by a 3D Vision System, the robots pick components with accuracy, while the FANUC M‑20iA/12L places them into small load carriers. Integrated optical and electronic checks ensure consistent quality throughout the process.
Ulrich Rotte

Preluarea comenzilor de asamblare cu două roboți pe o axă de deplasare de 13 metri

Automatizarea unei linii de producție poate fi realizată în mod flexibil și într-un spațiu redus. Soluțiile personalizate și funcțiile software de siguranță sunt un element cheie pentru implementarea cu succes.

Soluțiile noastre pentru alte industrii

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Soluții de automatizare a fabricii pentru orice proces de producție

Industrii automatizate - FANUC deservește orice industrie pentru a vă ajuta să vă rezolvați problemele de automatizare.