Skip to main content
high-precision-milling-machine-cutting-intricate-patterns-into-stainless-steel-block-industrial-manufacturing
Milling
High precision milling machine cutting complex patterns into a stainless steel block, showcasing advanced industrial manufacturing techniques. the detailed shot highlights the intricate designs and the precision of modern machining processes.
High Precision Milling Machine Cutting Intricate Patterns into Stainless Steel Block - Industrial Manufacturing
milling, machine, cutting, intricate, patterns, precision, industrial, manufacturing, stainless, steel, block, advanced, machining, techniques, design, detailed, shot, modern, high-speed, end, mill, metalworking, engineering, technology, machinery, CNC, craftsmanship, tools, equipment, workshop, fabrication, steelwork, industry, metal, process, surface, texture, cutting-edge, closeup, mechanical, automated, production, detail, accuracy

Frezare CNC

Frezarea CNC este un proces de prelucrare care utilizează unelte de tăiere rotative controlate de calculator pentru a îndepărta materialul de pe o piesă de prelucrat pentru a crea o formă dorită. Este utilizat pe scară largă pentru a produce piese de precizie cu geometrii complexe. Procesul implică fixarea piesei de prelucrat pe o masă mobilă și utilizarea diferitelor unelte pentru a tăia, găuri și modela materialul pe baza instrucțiunilor programate.

Inspirați-vă

Inspirați-vă din succesul altora

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
Euroedil

EUROEDIL se bucură de viteze de tăiere mai rapide și de o producție mai mare cu mașinile FANUC

Cu noile sale utilaje FANUC, EUROEDIL și-a mărit rata de tăiere și producția pentru a satisface cererile în creștere ale clienților. În plus, acuratețea și precizia uneltelor de decupare ale companiei s-au îmbunătățit simțitor.

NHOM-98 is a mould manufacturer for the glass industry. For the production of parts with high complexity and shapes, they have installed several machines with FANUC CNC controls and five FANUC ROBODRILL machining centers.
INHOM-98 Ltd.

INHOM-98 se bazează pe calitatea înaltă a echipamentelor și serviciilor FANUC

Când vine vorba de automatizarea unei fabrici, fiabilitatea sistemelor este la fel de importantă ca eficiența acestora. Un serviciu excelent de întreținere și reparații poate face toată diferența.

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.
Vedos

Vedos atinge precizia cu FANUC ROBODRILL

Când vine vorba de găsirea echilibrului corect între înaltă precizie, eficiență și cost, producătorul de componente de precizie Vedos se bazează pe centrele de frezare ROBODRILL de la FANUC.

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus
FFG Werke

CNC FANUC cu capacități multiple duce strunjirea verticală la noi înălțimi

Dezvoltarea unei noi abordări a unui proces vechi precum strunjirea necesită niveluri supraomenești de creativitate și inovare. În plus, transformarea în realitate a acestor noi viziuni și concepte de mașini necesită o tehnologie de control extrem de avansată. Cu acest gând în minte, constructorul de mașini-unelte FFG Werke știa exact la cine să apeleze pentru un sistem CNC cu capacitatea și performanța necesare pentru a completa noul său centru de prelucrare verticală revoluționar: la FANUC.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

Roboții FANUC permit prelucrarea CNC 24/7 la RADMOT

Celulele automatizate de prelucrare CNC, care cuprind diverse mașini-unelte și roboți, necesită o proiectare și o integrare iscusită. Deci, de ce să nu simplificați procesul apelând la cel mai important producător din lume de mașini-unelte CNC și roboți: FANUC. Aceasta a fost exact strategia RADMOT, un important furnizor de servicii de prelucrare cu sediul în Polonia, atunci când a dorit să implementeze o nouă celulă de frezare CNC care să includă trei centre de prelucrare și doi roboți care să poată funcționa fără personal 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână - fără coliziuni între roboți.

Soluțiile noastre pentru alte aplicații

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Sporiți eficiența, precizia și productivitatea cu soluțiile FANUC pentru diferite aplicații

De la robotică de înaltă precizie la automatizare inteligentă, oferim soluțiile necesare pentru a vă îmbunătăți procesele de producție.