Skip to main content
Euroedil

EUROEDIL se bucură de viteze de tăiere mai rapide și de o producție mai mare cu mașinile FANUC

Cu noile sale utilaje FANUC, EUROEDIL și-a mărit rata de tăiere și producția pentru a satisface cererile în creștere ale clienților. În plus, acuratețea și precizia uneltelor de decupare ale companiei s-au îmbunătățit simțitor.
Success story about successful implementation of FANUC ROBOCUT α-C400iB wire-cut electric discharge machine and a FANUC ROBODRILL α-D14LiB vertical machining centre at Euroedil. With the new FANUC machines, EUROEDIL has increased its cutting rate and throughput. Moreover, the accuracy and precision of the company’s die-cutting tools have improved noticeably.

Perspective cheie de la provocare la rezultat

Provocare

Deși obținea performanțe bune cu o serie de mașini FANUC mai vechi, cererea în creștere a clienților a determinat EUROEDIL să inițieze un program de modernizare la unitatea sa din Skopje. În sprijinul acestei inițiative, compania avea nevoie de un nou centru de prelucrare CNC și de o nouă mașină cu descărcare electrică (EDM) pentru tăierea cu fir, pentru a obține câștigurile necesare pe linia sa de producție de matrițare.

Soluție
Pe baza experienței EUROEDIL cu mașinile sale FANUC existente, care au demonstrat un cost redus de proprietate pe parcursul multor ani, compania a decis să se adreseze din nou FANUC pentru noile sale investiții, optând pentru un ROBODRILL 𝛼-D14L𝑖B centru de prelucrare verticală CNC și o mașină de EDM cu fir ROBOCUT 𝛼-C400𝑖B.

Rezultate
Cu noile sale mașini FANUC instalate, EUROEDIL și-a mărit rata de tăiere și producția pentru a satisface cererile de volum în creștere din partea clienților. În plus, acuratețea și precizia sculelor de decupare ale companiei s-au îmbunătățit în mod vizibil.

Euroedil Holding

EUROEDIL Holding Macedonia și-a început activitatea în 2004, în urma înființării sale de către directorul general Rakip Ramadanoski. În 2015, compania a deschis o nouă unitate în capitala și în cel mai mare oraș al țării, Skopje. Aici, atelierul de scule al EUROEDIL produce scule pentru industria construcțiilor. Printre specializări se numără uneltele de decupare progresivă pentru ștanțarea tablelor metalice, precum și uneltele pentru operațiunile de extrudare și pliere. Întreprinderea deține o serie de acreditări importante, inclusiv ISO 9001 pentru managementul calității, ISO 14001 pentru managementul mediului și ISO 45001 pentru sănătatea și securitatea în muncă.

Aflați mai multe despre Euroedil
Building of Euroedil. Success story FBG.

Fabricarea uneltelor de decupare mai rapidă și mai precisă cu FANUC

De la idee la produsul finit: acesta este etosul pe care EUROEDIL își construiește succesul. Inovarea și îmbunătățirea continuă sunt esențiale pentru creșterea afacerii la această companie de producție progresivă.

Cu aceste gânduri în minte - și confruntată cu un portofoliu de comenzi în creștere și cereri de livrare din ce în ce mai scurte din partea clienților - EUROEDIL a decis că este timpul pentru investiții suplimentare în atelierul său de scule. În special, linia de producție a companiei pentru scule de ștanțare progresivă avea nevoie de o actualizare pentru a îmbunătăți nivelurile de producție.

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at  EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.

"În urmă cu aproape 20 de ani, în 2003, am achiziționat prima noastră mașină FANUC, un EDM cu tăiere cu fir second-hand fabricat în 1981", explică Toni Dimitrievski, managerul atelierului de scule de la EUROEDIL Holding. "Acest utilaj a funcționat fără probleme pe toată perioada în care a fost instalat."

Principial susținute de introducerea altor modele FANUC, aceste utilaje au asigurat mulți ani de producție eficientă și eficace la EUROEDIL. Cu toate acestea, odată cu trecerea anilor, compania a considerat că este prudent să investească în utilaje noi, o mișcare care ar oferi, de asemenea, un impuls atât de necesar productivității, în conformitate cu portofoliul său de comenzi în creștere.

"Cu o creștere recentă a volumului de lucru și extinderea planificată a companiei noastre, a existat o nevoie clară de a investi în noi mașini-unelte", confirmă dl Dimitrievski. "Pe baza experienței noastre pozitive cu mașinile FANUC, am decis o nouă investiție: un FANUC ROBOCUT 𝛼-C400𝑖B EDM cu fir și un centru de prelucrare verticală FANUC ROBODRILL 𝛼-D14L𝑖B."

EUROEDIL testimonial image for the website

De la instalare și punere în funcțiune, ne-am maximizat producția cu ajutorul noilor mașini FANUC, în mare parte prin creșterea ratelor de tăiere. Astăzi putem produce unelte de decupare mult mai rapid și cu o precizie mult mai mare.

Citat declarație

Toni Dimitrievski

Manager al atelierului de scule

Un alt beneficiu semnificativ pentru EUROEDIL este renumitul cost redus de proprietate oferit de toate utilajele FANUC.

"Modelele noastre FANUC mai vechi s-au dovedit a fi rentabile, deoarece sunt destul de robuste și rareori au nevoie de reparații, menținând costurile de întreținere scăzute", explică dl Dimitrievski. "Cu noile noastre mașini FANUC, pot spune că în cei doi ani de la instalare nu am avut nicio cheltuială de întreținere."

El adaugă că modelele FANUC se deosebesc de alte mașini din atelierul de scule, oferind o operare și o întreținere mai ușoară, susținută de răspunsul local al FANUC pentru service și piese de schimb, dacă este necesar.

"Datorită modernizării noastre și instalării celor două noi mașini FANUC, am îmbunătățit considerabil procesul nostru de producție pentru scule de decupare", conchide dl Dimitrievski.

EUROEDIL Success Story, image.
Image related to the the success story EUROEDIL. FANUC Bulgaria

Susțineți tehnologia: Descoperiți produse conexe

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.