Skip to main content
FFG Werke

CNC FANUC cu capacități multiple duce strunjirea verticală la noi înălțimi

Dezvoltarea unei noi abordări a unui proces vechi precum strunjirea necesită niveluri supraomenești de creativitate și inovare. În plus, transformarea în realitate a acestor noi viziuni și concepte de mașini necesită o tehnologie de control extrem de avansată. Cu acest gând în minte, constructorul de mașini-unelte FFG Werke știa exact la cine să apeleze pentru un sistem CNC cu capacitatea și performanța necesare pentru a completa noul său centru de prelucrare verticală revoluționar: la FANUC.
Video FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus

Perspective cheie de la provocare la rezultat

Provocare

Potrivit producătorului de mașini-unelte FFG Werke GmbH: "În zilele noastre, un strung standard nu întoarce capete". Prin urmare, compania a început să proiecteze o nouă abordare a centrelor de strunjire verticale sub marca sa Hessapp. Combinând strunjirea și automatizarea într-o singură platformă, mașinile din seria Hessapp DVT pot efectua, de asemenea, sarcini care includ frezarea, găurirea, tăierea filetelor și rectificarea. Pentru a supraveghea o astfel de suită complexă de operațiuni, alegerea partenerului CNC al companiei se va dovedi esențială pentru succesul proiectului.

Soluție

FFG Werke GmbH a optat pentru partenerul său CNC vechi de peste 20 de ani: FANUC. CNC-ul FANUC seria 31𝑖B Plus - și adecvarea sa pentru mașini cu cerințe de prelucrare multiaxiale, multipistă, de mare viteză și de înaltă precizie - a fost CNC-ul ales pentru centrele de prelucrare verticale din seria Hessapp DVT ale companiei. CNC-ul este completat de unitatea de afișare de înaltă performanță FANUC PANEL 𝑖H Pro. FFG Werke a selectat, de asemenea, două dispozitive suplimentare: FANUC Safety Machine Operator's Panel și unitatea MDI (Manual Data Input).

Rezultat

FFG Werke poate configura modular fiecare centru de strunjire verticală cu fus pick-up Hessapp DVT pentru a răspunde cerințelor clienților. O mașină CNC de înaltă performanță ca aceasta necesită și un CNC de înaltă performanță. Compania știe că soluțiile de automatizare CNC FANUC pot gestiona module suplimentare precum diferite motoare cu arbore, o unitate de găurire și frezare, un dispozitiv de măsurare integrat și diverse soluții de automatizare. Utilizatorii seriei Hessapp DVT cu comenzi FANUC au acum toate opțiunile necesare pentru o prelucrare completă.

Despre FFG Werke GmbH

FFG Werke GmbH are aproximativ 110 angajați la fabrica sa din Taunusstein, lângă Wiesbaden, Germania. Fabrica produce centre de strunjire verticale CNC sub marca Hessapp. FFG Werke face parte din FFG Europe & Americas, care la rândul său face parte din grupul taiwanez Fair Friend Group (FFG), activ la nivel mondial. Cu origini care datează din 1798, grupul reunește 15 producători de centre de prelucrare, centre de prelucrare, freze, mașini de transfer rotativ, mașini de rectificat și mașini de tăiat angrenaje.

Aflați mai multe despre FFG Werke
Image FFG Werke building - case study

Tehnologia CNC FANUC întoarce capetele

Hessapp DVT 200 este un centru de strunjire vertical cu un fus de preluare integrat și o tehnologie de transfer inovatoare.

"Este foarte special", confirmă Uwe Göbel, Technology Sales Manager - Turning, la FFG Werke GmbH. "Această mașină cu două fusuri face posibilă producerea unei componente în întregime din ambele părți."

În loc de două strunguri verticale autonome interconectate, care cuprind o stație de automatizare și de strunjire, este necesar un singur Hessapp DVT pentru a produce piese cu o precizie de nivel superior din două părți. Mașina transferă o piesă la mandrina următoare în starea de prindere, fără nicio pierdere de poziție, ceea ce o face ideală pentru sectoarele de precizie care includ automobile, vehicule comerciale, vehicule feroviare, energie eoliană și multe altele.

"Am combinat efectiv două mașini într-una singură, ceea ce înseamnă, de asemenea, consumarea unui spațiu mai mic la sediul clientului", spune Göbel.

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus

Dirk Jaenecke, care este responsabil pentru controale în cadrul departamentului de cercetare și dezvoltare al FFG Werke, adaugă: "În zilele noastre, o mașină de strunjit standard nu întoarce capete. Mașinile moderne trebuie să fie capabile să îndeplinească multe sarcini, iar modelele verticale nu fac excepție. Colaborând cu succes cu FANUC de peste 20 de ani, suntem extrem de impresionați de produsele lor. Pentru seria Hessapp DVT am optat pentru CNC-ul de înaltă performanță FANUC Seria 31𝑖B Plus CNC care nu se limitează doar la operațiunile de strunjire, ci poate controla și operațiunile de găurire, frezare, filetare și rectificare."

În afară de FS 31𝑖B Plus, seria de mașini DVT dispune de unitatea de afișare FANUC PANEL𝑖H Pro, un panou PC industrial care oferă o platformă puternică pentru dezvoltări personalizate. Panoul de siguranță al operatorului mașinii FANUC și unitatea MDI (Manual Data Input) completează soluția de control pentru FFG Werke. Panourile operatorului mașinii pot efectua operațiuni generale ale mașinii, cum ar fi deplasarea manuală a axelor în modul "JOG", comutarea între modurile de operare, pornirea și oprirea programelor și reglarea vitezei de avans. Unitatea MDI este un dispozitiv asemănător tastaturii care permite introducerea manuală a datelor în CNC.

Testimonial image FFG Werke case study  - Dirk Jaenecke
Citat declarație

Dirk Jaenecke

Controlul cercetării și dezvoltării la FFG Werke

Adoptarea soluțiilor FANUC CNC a ajutat FFG Werke să realizeze un nou centru de prelucrare vertical pentru o nouă eră a așteptărilor în materie de mașini CNC. "Cooperarea și gestionarea acestui proiect de către FANUC înseamnă că am stăpânit sarcinile necesare pentru a finaliza proiectul împreună", spune Jaenecke.

Göbel are remarca de încheiere: "FANUC ne ajută întotdeauna să îndeplinim cerințele clienților care evoluează rapid în ceea ce privește funcționalitatea mașinilor."

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.