Food and beverage industry

Alimentación y bebidas

La alimentación y las bebidas son nuestro pan de cada día. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para poner nuestra experiencia en robots para la industria alimentaria y de bebidas a su servicio.

Automatización de FANUC para la industria alimentaria

Las soluciones de automatización de FANUC proporcionan a la industria alimentaria una eficiencia y precisión sin precedentes. Nuestras aplicaciones incluyen Despaletizado, Carga de líneas, Producción de Packaging, Picking, Manipulación, Procesado, Embalaje y Paletizado y mejoran la seguridad en los procesos de producción de alimentos.

FANUC ofrece soluciones de automatización para la industria alimentaria.

3D simulation of a food production line. High-res industry rendering.

Despaletizado

Carga de la línea

Producción de Packaging

Elegir

Manejo de

Tratamiento

Embalaje

Paletizado

Automatización de principio de línea

Optimice su cadena de valor desde el principio del proceso de producción con la automatización del principio de línea de FANUC. Tanto si se trata de despaletizar, cargar, cargar la línea o incluso termoformar su Packaging con una Máquina de moldeo por inyección, es posible automatizar fácilmente cualquier tipo de tareas para ayudarle a mejorar sus procesos de fabricación de alimentos y reducir sus costes.

Despaletizado

Los robots industriales ofrecen una forma muy eficaz de manipular mercancías en las distintas fases del proceso de producción.

 

Carga de la línea

Independientemente de lo que procese, la gran versatilidad de las soluciones automatizadas significa que llevar las materias primas a la línea de producción es más fácil de lo que podría pensar.

La automatización de la producción de materias primas es una de las principales ventajas de la automatización.

Producción de Packaging

FANUC ROBOSHOT es una versátil máquina de moldeo por inyección CNC que se puede utilizar para producir Packaging in situ.

 

Automatización de la manipulación, el tratamiento y la preparación de pedidos

Los productores de alimentos y bebidas deben mantenerse al día de las tendencias actuales. La automatización de las tareas de picking, colocación, manipulación, procesamiento o clasificación no sólo le permite optimizar sus procesos de producción, sino también reaccionar con flexibilidad a los nuevos desarrollos, manteniéndose así por delante de la competencia. Esto puede mejorarse aún más mediante el uso de tecnología de reconocimiento visual inteligente y sistemas de sensores.

Elegir

Los robots y cobots de FANUC se construyen con la máxima repetibilidad para ofrecer soluciones de picking automatizadas más precisas, eficientes y sostenibles.

Manejo de

Maneje de forma segura alimentos secundarios o primarios con robots especiales para alimentos y salas blancas equipados con grasa apta para alimentos y revestimientos especiales.

Los robots para alimentos y salas blancas están equipados con grasa apta para alimentos y revestimientos especiales.

Tratamiento

Obtenga más flexibilidad automatizando sus aplicaciones de procesamiento de alimentos con los robots y cobots de FANUC.

Los robots y cobots de FANUC son la solución perfecta para el procesamiento de alimentos.

Automatización del final de línea

La automatización del final de su línea de producción aumenta su flexibilidad, permitiéndole reaccionar con rapidez a las tendencias y desafíos que implica proporcionar un embalaje, almacenamiento y logística inteligentes y seguros de buena calidad. Envolver, etiquetar, embalar y paletizar implican un trabajo manual agotador y repetitivo, algo que pueden hacer fácilmente los sistemas automatizados para obtener resultados optimizados y rentables.

Embalaje

Mejore la eficiencia, la precisión y la higiene, garantizando procesos de packaging más rápidos, uniformes y libres de contaminantes con FANUC.

Preparación de los procesos de packaging.

Paletizado

FANUC ofrece la gama más completa del sector de robots paletizadores y cobots diseñados y fabricados para ofrecer un alto rendimiento y los tiempos de ciclo más rápidos del mundo.

FANUC ofrece la gama más completa del sector de robots paletizadores y cobots diseñados y fabricados para ofrecer un alto rendimiento y los tiempos de ciclo más rápidos del mundo.

FANUC ofrece la gama más completa del sector de robots paletizadores y cobots diseñados y fabricados para ofrecer un alto rendimiento y los tiempos de ciclo más rápidos del mundo.

Delta robot picking cookies. High resolution file.
iR Pick tool

Alimentación y robots limpios

Seguros, limpios, eficientes: Descubra todos los robots Food & Clean de FANUC

FANUC SCARA SR-20iA handling milk crates.

Gama de robots

La experiencia y la tecnología de FANUC para cada desafío

FANUC palletizing robot operating in the food industry. Success story about FANUC's excellent customer service, technical support and training, required for high-level robotisation projects at Elsa Group (a Swiss expert in the manufacture and packaging of dairy products)
Grupo Elsa

El Grupo Elsa encabeza la cadena alimentaria con el servicio de FANUC

La especificación y adquisición de un robot industrial suele ser el primer paso de una empresa en su camino hacia un futuro automatizado basado en una mayor productividad y repetibilidad. Sin embargo, asociarse con un proveedor de robots capaz de ofrecer los máximos niveles de asistencia al cliente es primordial para lograr el éxito total del proyecto, desde la puesta en marcha y la formación hasta el servicio y el mantenimiento de las Máquinas.

The milling company Lindmühle uses a FANUC M-710iC six-axis articulated arm robot for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically and each bag is weighed. Not only has the FANUC robot relieved workers at Lindmühle from the physical strain of lifting 5 to 25 kg flour bags onto pallets, but it has also helped the company achieve a 50% increase in its palletising capacity.
Lindmühle

Un robot FANUC aumenta la capacidad de paletizado de una planta harinera

Una de las aplicaciones clásicas de los robots industriales es soportar el esfuerzo de las operaciones de elevación de cargas pesadas. Sin embargo, la implementación de robots en tareas de elevación no sólo proporciona alivio físico a los trabajadores, sino que también tiene el potencial de aumentar el rendimiento, incluso cuando el espacio es limitado. El fabricante de harina Lindmühle es un ejemplo de ello, donde el software de simulación de FANUC destacó el robot óptimo para el espacio de trabajo disponible.

Success story about successful implementation of a FANUC cobot  at the company WIESHEU (food industry). FANUC collaborative robot  CRX-10iA/L takes the buns from a crate, sorts them onto a baking tray and pushes the trays into shelves for baking. The CRX also tips the baked rolls from the tray into sales racks.
Wiesheu

FANUC ayuda a optimizar el servicio de panadería en tiendas

Con el sistema basado en cobot de FANUC, las panaderías pueden aumentar su productividad de forma segura y fiable. El sistema automatizado ofrece una forma eficaz de aumentar la productividad y reducir los costes en aplicaciones repetitivas de manipulación de productos.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Un trío de robots FANUC aumenta la eficacia del embalaje en Inoverde

En una planta de distribución de alimentos frescos de alta rotación, la eficiencia mediante operaciones automatizadas de envasado es primordial para mantener el ritmo de la demanda. Como subproducto de este enfoque, quienes adoptan robots también se benefician de un menor esfuerzo físico para los empleados, una manipulación más suave de productos delicados como frutas y verduras, y un proceso más uniforme y repetible. Entre las últimas fábricas que se han beneficiado de todo este valor añadido se encuentran las instalaciones de Inoverde, un importante distribuidor de alimentos, en Bätterkinden (Suiza), donde las operaciones de llenado, empaquetado y paletizado de zanahorias se están beneficiando de la introducción de tres robots industriales de FANUC.

Nuestras soluciones para otros sectores

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Soluciones de automatización de fábricas para cualquier proceso de fabricación

Industrias para la automatización - FANUC está al servicio de cualquier industria para ayudarle a resolver sus desafíos de automatización.