Serie CRX
Ti presentiamo la serie CRX
Gestisci una piccola o media impresa e non hai mai pensato all'automazione? Se è così, i cobot FANUC CRX ti offrono l'opportunità che state cercando. Veloci da installare, facili da usare e affidabilita' senza pari, rappresentano una soluzione duratura che aumenta la tua produttivita' e ti offre nuove opportunita' di crescita. Inoltre, offrono un sicuro ritorno sull'investimento. Lasciati consigliare dai nostri esperti sulla soluzione di automazione più adatta alle tue esigenze!
Lasciatevi ispirare
Ispirati al successo degli altri
Il produttore di cappe da cucina sfrutta i vantaggi dei robot FANUC
La collaborazione tra FANUC e il produttore di cappe aspiranti Silverline, iniziata con uno speciale progetto di incollaggio automatizzato nel 2015, ha portato a un totale di 17 robot che lavorano nello stabilimento dell'azienda in Turchia. FANUC vede regolarmente questo tipo di risultati, in cui il salto iniziale nell'investimento in robotica porta a una consapevolezza quasi immediata che la produzione può raggiungere livelli di prestazioni completamente nuovi.
Uniamo le forze: Il cobot FANUC è la soluzione ottimale per le soluzioni adesive AS
L'automazione non è solo per le applicazioni ad alto volume. AS Adhesive Solutions, consulente e partner specializzato nel settore degli adesivi, riconosce che molte PMI che lavorano piccole quantità possono beneficiare di processi completamente o parzialmente automatizzati. In questi casi, un robot collaborativo (cobot) rappresenta spesso la soluzione ottimale.
Dalla formazione all'officina: KUNZMANN adotta il cobot FANUC CRX
BKUNZMANN Maschinenbau, produttore tedesco di fresatrici universali e centri di lavoro di alta qualità, ha introdotto un robot collaborativo FANUC CRX per facilitare le attività di formazione e produzione. La facilità di programmazione, la flessibilità di integrazione e la sicurezza dell'interazione uomo-robot rendono il sistema ideale per i principianti dell'automazione. Il cobot CRX di KUNZMANN contribuisce ora a dimostrare le capacità robotiche e a supportare le applicazioni di assistenza alle macchine sulla linea di produzione.
Il cobot FANUC aiuta GER4TECH a fare il grande passo
Lo sviluppo di un nuovo robot richiede competenze, esperienza e, spesso, la collaborazione con partner che dispongano di conoscenze specialistiche in specifici settori tecnologici. Pertanto, quando GER4TECH ha cercato uno specialista in robot collabo-
rativi per dotare il proprio nuovo robot mobile autonomo (AMR) di funzionalità avanzate, l’azienda si è rivolta a FANUC.
Il cobot CRX di FANUC aumenta la flessibilità della produzione
Oggi Bonvicini Carpenteria gode di livelli di qualità e flessibilità ancora più elevati. L'azienda può scegliere tra le soluzioni di automazione quando i volumi di produzione lo richiedono. In particolare, Bonvicini Carpenteria si avvale di una programmazione robotica facile e veloce, grazie a funzionalità come il drag and drop e una semplice interfaccia tablet.
Uomo e tecnologia a stretto contatto
Il cobot CRX-10𝑖A/L di FANUC semplifica la produzione affidabilita' negli spazi piu' ristretti. Ha un progetto compatto e aumenta significativamente la disponibilità delle macchine.