Macchine per elettroerosione a filo ROBOCUT
Precisione costante ad ogni taglio
Le macchine per elettroerosione a filo ROBOCUT sono progettate per garantire prestazioni di taglio stabili e ripetibili nelle applicazioni di precisione più esigenti. Il controllo CNC avanzato, la tecnologia di scarica intelligente e il funzionamento intuitivo assicurano risultati accurati, finiture superficiali lisce e un controllo affidabile del processo, taglio dopo taglio. Basata su una struttura rigida e termicamente stabile, ROBOCUT mantiene una precisione costante anche durante lunghe operazioni di lavorazione senza operatore.
Ispirati al successo degli altri
EUROEDIL migliora la velocità di taglio e aumenta la produttività grazie alle macchine FANUC
Con le sue nuove macchine FANUC, EUROEDIL ha aumentato la velocità di taglio e la produttività per soddisfare le crescenti richieste dei clienti. Inoltre, l'accuratezza e la precisione degli strumenti di fustellatura dell'azienda sono notevolmente migliorate.
Maggiore produttività e qualità del prodotto con la macchina FANUC
L'investimento in una nuova macchina utensile è in genere accompagnato da una lista di controllo che include priorità quali precisione, velocità, efficienza e affidabilita'. Sebbene molte macchine dichiarino di soddisfare questi obiettivi, solo i risultati effettivi nelle applicazioni reali possono qualificare tali affermazioni. E dove meglio si possono testare i meriti delle macchine FANUC se non in un'officina meccanica ad alto volume che serve settori come l'automotive, gli elettrodomestici e l'elettronica. I risultati parlano da soli.
Le macchine FANUC ROBOCUT sono alla base del successo di un importante produttore di stampi ad iniezione
Haidlmair, uno dei principali specialisti di stampaggio a iniezione, ha investito in altre due macchine FANUC ROBOCUT per l'elettroerosione a filo, continuando una partnership decennale e un'eredità di precisione.