Food and beverage industry

Food & Beverage

Il settore alimentare e delle bevande è il nostro pane quotidiano. Contattaci oggi stesso per mettere al vostro servizio la nostra esperienza in materia di robotica nell'industria alimentare e delle bevande.

Automazione FANUC per l'industria alimentare

Le soluzioni di automazione FANUC consentono all'industria alimentare di ottenere efficienza e precisione senza precedenti. Le nostre applicazioni comprendono la depalettizzazione, il caricamento delle linee di imballaggio, la produzione di confezioni, il prelievo, la movimentazione, la lavorazione, l'imballaggio e la pallettizzazione e migliorano la sicurezza nei processi di produzione alimentare.

3D simulation of a food production line. High-res industry rendering.

Depallettizzazione

Linea di ricarica

Produzione Packaging

Picking

Manipolazione

Lavorazione

Imballaggio

Pallettizzazione

Automazione Inizio Linea

Ottimizza la tua catena del valore fin dall’inizio del processo produttivo grazie all’automazione FANUC per le fasi iniziali della linea.

Che si tratti di depallettizzazione, carico, alimentazione della linea o persino termoformatura degli imballaggi con una pressa a iniezione, puoi automatizzare facilmente numerose attività per migliorare i processi produttivi nel settore alimentare e ridurre i costi.

Depallettizzazione

I robot industriali rappresentano un modo incredibilmente efficiente di gestire le merci in diverse fasi del processo di produzione.

Alimentazione della Linea

Qualunque sia il tuo processo, l’elevata versatilità delle soluzioni automatizzate rende più semplice di quanto pensi portare le materie prime sulla linea di produzione.

Produzione di Imballaggi

La macchina ROBOSHOT di FANUC è una versatile macchina CNC ad iniezione che può essere utilizzata per produrre imballaggi in loco.

Automatizzare la movimentazione, la lavorazione e il picking

I produttori di alimenti e bevande devono stare al passo con le tendenze attuali. L'automazione delle attività di prelievo, posizionamento, movimentazione, lavorazione o smistamento non solo consente di ottimizzare i processi produttivi, ma anche di reagire in modo flessibile ai nuovi sviluppi, rimanendo così all'avanguardia rispetto alla concorrenza. Questo può essere ulteriormente migliorato dall'uso di tecnologie intelligenti di riconoscimento visivo e di sistemi di sensori.

Raccolta

I robot e i cobot FANUC sono costruiti con la massima ripetibilità per soluzioni di automazione del picking più precise, efficienti e sostenibili.

Manipolazione

Manipolazione sicura di alimenti secondari o primari con robot dedicati agli alimenti e alle camere bianche, dotati di grasso per alimenti e rivestimenti speciali.

Lavorazione

Acquista maggiore flessibilità automatizzando le vostre applicazioni di lavorazione degli alimenti con i robot FANUC e i cobot.

Automazione del fine linea

L'automazione della parte finale della linea di produzione aumenta la flessibilità, consentendo di reagire rapidamente alle tendenze e alle sfide legate all'imballaggio, allo stoccaggio e alla logistica intelligenti e sicuri di buona qualità. L'avvolgimento, l'etichettatura, l'imballaggio e la pallettizzazione comportano un lavoro manuale faticoso e ripetitivo, che può essere facilmente svolto da sistemi automatizzati per ottenere risultati ottimizzati e convenienti.

Imballaggio

Migliorare l'efficienza, la precisione e l'igiene, garantendo processi di confezionamento più rapidi, coerenti e privi di contaminanti con FANUC.

Pallettizzazione

FANUC offre la gamma più completa di robot di pallettizzazione e cobot del settore, progettati e costruiti per garantire un'elevata produttività e i tempi di ciclo più rapidi al mondo.

Delta robot picking cookies. High resolution file.
iR Pick tool

Robot per Food & Clean Room

Sicuri, puliti, efficienti: Scopri tutti i robot FANUC Food & Clean

FANUC SCARA SR-20iA handling milk crates.

Gamma robotica

L'esperienza e la tecnologia di FANUC per ogni sfida

FANUC palletizing robot operating in the food industry. Success story about FANUC's excellent customer service, technical support and training, required for high-level robotisation projects at Elsa Group (a Swiss expert in the manufacture and packaging of dairy products)
Gruppo Elsa

Il Gruppo Elsa è al vertice della catena alimentare con il servizio FANUC

La scelta e l'acquisto di un robot industriale è spesso il primo passo di un'azienda verso un futuro automatizzato basato su maggiore produttività e ripetibilità. Tuttavia, la collaborazione con un fornitore di robot che sia in grado di offrire i massimi livelli di assistenza ai clienti è fondamentale per ottenere il successo completo del progetto, dalla messa in servizio e dalla formazione all'assistenza e alla manutenzione delle macchine.

The milling company Lindmühle uses a FANUC M-710iC six-axis articulated arm robot for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically and each bag is weighed. Not only has the FANUC robot relieved workers at Lindmühle from the physical strain of lifting 5 to 25 kg flour bags onto pallets, but it has also helped the company achieve a 50% increase in its palletising capacity.
Lindmühle

I robot FANUC aumentano la capacità di pallettizzazione dell'impianto di produzione di farina

La soppressione della fatica nelle operazioni di sollevamento pesante è un'applicazione classica per i robot industriali. Tuttavia, l'implementazione dei robot nelle attività di sollevamento non solo fornisce un sollievo fisico ai lavoratori, ma ha anche il potenziale per aumentare la produttività, anche quando lo spazio è limitato. Il produttore di farina Lindmühle ne è un esempio, dove il software di simulazione FANUC ha evidenziato il robot ottimale per l'area di lavoro disponibile.

Success story about successful implementation of a FANUC cobot  at the company WIESHEU (food industry). FANUC collaborative robot  CRX-10iA/L takes the buns from a crate, sorts them onto a baking tray and pushes the trays into shelves for baking. The CRX also tips the baked rolls from the tray into sales racks.
Wiesheu

FANUC riduce il calore nelle panetterie all'interno dei punti vendita

Con il sistema basato sul cobot FANUC, le panetterie possono aumentare la loro produttività in modo sicuro e affidabilita'. Il sistema automatizzato offre un modo efficace per aumentare la produttività e ridurre i costi nelle applicazioni di manipolazione ripetitiva dei prodotti.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Un trio di robot FANUC aumenta l'efficienza dell'imballaggio a Inoverde

In un impianto di distribuzione di alimenti freschi in rapida evoluzione, l'efficienza delle operazioni di confezionamento automatizzate è fondamentale per tenere il passo con la richiesta. Come sottoprodotto di questo approccio, chi adotta i robot ottiene anche un minore sforzo fisico per i dipendenti, una gestione più delicata di prodotti delicati come frutta e verdura e un processo più uniforme e ripetibile. Tra gli ultimi stabilimenti che hanno beneficiato di questo valore aggiunto c'è quello di Bätterkinden, in Svizzera, del grande distributore alimentare Inoverde, dove le operazioni di riempimento, confezionamento e pallettizzazione delle carote stanno beneficiando dell'introduzione di tre robot industriali FANUC.

Le nostre soluzioni per altri settori

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Soluzioni di automazione di fabbrica per qualsiasi processo produttivo

Industrie per l'automazione - FANUC è al servizio di qualsiasi industria per aiutarvi a risolvere le vostre sfide di automazione.