Nel settore dell’elettronica, dove velocità e competitività sono all’ordine del giorno, saper combinare standard elevati di qualità e precisione con la massima produttività, tempi di processo ridotti e costi contenuti è fondamentale.
Le soluzioni automatizzate offrono un’enorme flessibilità su un’ampia gamma di processi produttivi e rendono questo equilibrio più semplice da raggiungere.
Le macchine FANUC sono progettate per garantirti una precisione estremamente ripetibile, un’affidabilità assoluta e un’efficienza in grado di ridurre significativamente i tuoi costi.
In più, ti offrono tutta la flessibilità necessaria per rispondere in modo dinamico alle richieste e alle tendenze del mercato.
Che tu voglia automatizzare l’intera produzione o solo una parte, FANUC ha la soluzione adatta alle tue esigenze e in grado di preparare il tuo business alle sfide future.
Aumenta l'efficienza della produzione di elettronica con le soluzioni di automazione FANUC, che offrono precisione, affidabilita' e reattivita' dinamica sul mercato.
Injection Moulding
Complex machining
Hard turning
High-accurate Drilling
Hard turning
Laser, Plasma and Waterject cutting
Assembly
Soldering
Picking & Placing
End-of-the-line automation
FANUC offre una varietà di robot di assemblaggio altamente affidabili che sono abili, ripetibili, compatti e veloci. Dai robot antropomorfi da 5 a 6 assi, ai robot Delta da 3 a 6 assi, alla nostra serie SCARA e ai robot collaborativi, abbiamo i robot e le funzioni intelligenti necessarie per mantenere i vostri obiettivi di produzione in linea.
Equipaggiati con 𝑖RVision e sensore di area 3D, i robot FANUC prelevano, selezionano, posizionano e sistemano i prodotti su un nastro trasportatore in movimento. Ad esempio, i robot Delta sono la scelta perfetta per il prelievo, lo smistamento, l'ispezione, il posizionamento e l'inserimento di parti. Queste operazioni possono essere eseguite ad alta velocità su nastri trasportatori in movimento.
I robot utilizzati per le attività di saldatura assicurano un'applicazione coerente e accurata del materiale di saldatura, contribuendo alla qualità e all'affidabilita' dei prodotti elettronici.
Selezionate i vostri prodotti per la consegna con i nostri robot dotati di sistema di visione. L'automazione dei processi di fine linea, come l'avvolgimento, l'etichettatura, l'imballaggio e la pallettizzazione, snellisce il processo di confezionamento e migliora l'efficienza logistica complessiva.
La produzione di un numero elevato di piccoli componenti elettrici richiede velocità e ripetibilità. L'accelerazione fornita dai servomotori elettrici di ROBOSHOT è ideale per creare le pareti sottili spesso richieste dai componenti elettrici. Inoltre, le funzioni intelligenti di ROBOSHOT compensano le variazioni di viscosità e lo sfiato attivo dei gas migliora ulteriormente la qualità.
Con la sua vasta gamma di opzioni che assicurano superfici immacolate e un'incredibile precisione dei pezzi, ROBOCUT si distingue come il perfetto tuttofare per l'industria elettronica. L'elettroerosione a filo di FANUC dimostra una precisione estremamente elevata sugli utensili, come gli stampi. Gli incredibili livelli di ripetibilità della macchina garantiscono inoltre l'ottenimento di standard elevati.
Le applicazioni dell'industria elettrica richiedono spesso la realizzazione di piccoli fori in componenti di precisione. A questo scopo, ROBODRILL di FANUC è dotato di un mandrino finemente bilanciato per garantire un'elevata ripetibilità. Per massimizzare la precisione in questo tipo di applicazioni, ROBODRILL include anche un'unità di pulizia dell'utensile. Questa funzione, che pulisce sia l'utensile che il mandrino durante il cambio utensile, migliora notevolmente la ripetibilità.
I CNC FANUC consentono di ottenere un'elevata produzione e i più alti standard qualitativi per la fresatura, la tornitura, la rettifica o il taglio rapido e preciso a 5 assi di alloggiamenti di parti complesse di ogni tipo, dall'elettronica di consumo a quella aerospaziale. ROBODRILL di FANUC offre controllo simultaneo e funzioni avanzate come look-ahead, interpolazione e funzioni di levigatura intelligente per una produzione precisa e veloce di stampi complessi, elettrodi e parti 3D.
Per la produzione di componenti elettrici ed elettronici, la tecnologia di tornitura dura ultrarapida e veloce che utilizza gli azionamenti e i controlli FANUC è un'alternativa economica alla rettifica circolare e consente di ottenere precisioni nell'ordine dei micron.
FANUC migliora la fresatura dei componenti elettronici con il centro ROBODRILL e la robotizzazione delle macchine per la massima efficienza. Il nostro controllo CNC assicura un funzionamento semplice e risultati superiori in un'ampia gamma di applicazioni.
I controllori avanzati CNC FANUC (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) sono all'avanguardia nelle applicazioni di taglio al laser, al plasma e a getto d'acqua, offrendo precisione ed efficienza senza pari. Insieme alla robotizzazione, FANUC eleva questi processi di taglio, garantendo qualità e velocità superiori negli ambienti di produzione più richiesti.
Nella produzione di elettrodomestici popolari come i macinacaffè, una serie di prerequisiti determina il successo della produzione. Ad esempio, solo processi chiaramente strutturati, efficienti e orientati agli obiettivi possono portare ai livelli richiesti di affidabilita' della produzione. Raggiungere questa ambizione diventa molto più realistico con l'automazione, come può testimoniare il leader di mercato Eugster/Frismag AG dopo l'adozione di 14 robot industriali LR Mate di FANUC e ZDT (Zero Down Time) di FANUC, che ora consentono l'assemblaggio continuo e automatizzato di un macinacaffè ogni 7 secondi.
Manual polishing is a delicate and physically demanding task. At Fastlog, this system often resulted in health-related absences, which is why the company decided to automate the process in order to relieve the strain on employees.
Automating a production line can be done flexibly and in a small space. Customised solutions and safety software functions are a key element for successful implementation.
Industrie per l'automazione - FANUC è al servizio di qualsiasi industria per aiutarvi a risolvere le vostre sfide di automazione.