Fastlog

Fastlog AG utilizza robot FANUC per la pulitura industriale

La pulitura manuale è un'attività delicata e fisicamente richiesta. In Fastlog, questo sistema comportava spesso assenze per motivi di salute, per cui l'azienda ha deciso di automatizzare il processo per alleviare la pressione sui dipendenti.
Fastlog case study video - English
Polishing with M-10 robots equipped with Force Sensor and palletising with M-20iA/10L robots with iRVision

Approfondimenti chiave dal compito al risultato

Compito

I compiti fisicamente impegnativi e monotoni come la rimozione di vecchie etichette adesive, la pulitura e l'imballaggio dovevano essere delegati a robot industriali. Mentre i robot di pulitura dovevano soddisfare i requisiti di efficienza dell'azienda, il robot di pallettizzazione doveva essere in grado di confezionare vari pacchetti di dimensioni irregolari.

Soluzione

Fastlog utilizza un robot FANUC M-20𝑖A/10L dotato di 𝑖RVision e pinze di aspirazione per completare la pallettizzazione e un robot FANUC M-10𝑖A dotato di sensore di forza per completare le attività di pulitura.

Risultato

La pallettizzazione presso Fastlog è ora completamente automatizzata e PALETTI, come il personale chiama l'M-20, si è rivelato una gradita aggiunta al team e l'M-10 ora esegue il faticoso processo di pulitura senza sosta in una cella dedicata. Il sensore di forza FANUC garantisce una qualità costantemente elevata.

Fastlog

Fastlog AG is a company that was re-established in 2009 with over 100 years of tradition from the former PTT Group and currently employs 140 people in service and logistics of spare parts for its business customers. The aim of this niche business is to extend the life cycle of used basic electronic devices such as modems or set-top boxes from the IT/telecommunications sector and make them available to the market again, fully tested and inspected.

Fastlog AG è un'azienda che è stata rifondata nel 2009 con oltre 100 anni di tradizione dall'ex Gruppo PTT e attualmente impiega 140 persone nell'assistenza e nella logistica dei pezzi di ricambio per i suoi clienti commerciali. L'obiettivo di questa attività di nicchia è estendere il ciclo di vita di dispositivi elettronici di base usati, come modem o set-top box del settore IT/telecomunicazioni, e renderli nuovamente disponibili sul mercato, completamente testati e ispezionati.

PER SAPERNE DI PIÙ SU FASTLOG

L'automazione alleggerisce il carico dei dipendenti

Le aziende all'avanguardia non possono permettersi compromessi in termini di velocità e qualità, rendendo essenziale l'automazione di processi complessi o individuali. I robot eccellono in compiti impegnativi, offrendo un'assistenza cruciale ai dipendenti. Alla Fastlog AG di Gwatt, in Svizzera, i robot FANUC contribuiscono a migliorare la durata di vita dei dispositivi elettronici, come i modem, assumendo compiti quali la pulitura e la pallettizzazione dei prodotti ricondizionati.

Tutti i dispositivi della Fastlog vengono sottoposti a un'accurata ispezione e ricevono gli ultimi aggiornamenti software presso le moderne postazioni di misura. La fase finale consiste nella rimessa a nuovo dei coperchi, che devono essere puliti delicatamente per evitare imperfezioni. La riparazione manuale di ogni dispositivo e la rimozione delle vecchie etichette adesive sono attività fisicamente impegnative e monotone.

Image related to Fastlog success story. 
Testimonial image
Testimonianze

Marcel Hadorn

Responsabile delle operazioni presso Fastlog

In collaborazione con l'integratore Derap AG, Fastlog ha sviluppato una specifica dettagliata dei requisiti. Inizialmente, l'attenzione si è concentrata sul robot di pallettizzazione M-20𝑖A/10L, che ha rapidamente soddisfatto le prestazioni desiderate di gestione di 12 dispositivi al minuto.

La sfida principale consisteva nell'ottimizzare il confezionamento di dispositivi di varie forme e confezioni termoretraibili sui pallet, utilizzando dispositivi di aspirazione eccentrici per garantire un trasporto stabile. Il sistema 𝑖RVision di FANUC ha fornito una soluzione.

FANUC Robot M-20iA palletizing electronic devices at Fastlog AG.

Rispetto alla pallettizzazione, l'implementazione del sistema di pulitura è stata più semplice. Marcel Hadorn, Operations Manager di Fastlog, osserva: "Con il sistema di pulitura abbiamo raggiunto i nostri obiettivi nei tempi previsti, ottenendo un risparmio di personale ancora maggiore rispetto al sistema di pallettizzazione"

Fastlog ha acquisito una notevole esperienza interna, che le ha permesso di programmare il nuovo sistema di pallettizzazione in modo indipendente. Questa capacità è fondamentale per l'adattamento del programma e Hadorn si augura un'ulteriore collaborazione con Derap e FANUC.

Invece, il robot di lucidatura M-10𝑖A richiedeva un'applicazione continua della forza per la pulitura automatizzata, per garantire una qualità costante. Questo risultato è stato ottenuto utilizzando il sensore di forza momentanea di FANUC, che comunica direttamente con il controller del robot M-10𝑖A per mantenere una forza di pulitura costante, con conseguente qualità uniforme e un significativo risparmio di tempo durante la programmazione.

FANUC Robot M-10iA polishing electronic devices at Fastlog AG. Consistent quality is achieved by continuous application of force made possible the use of FANUC’s force sensor.

L'intero processo di pulitura delle custodie in plastica contenenti componenti elettronici sensibili è delicato, così come il rapido confezionamento dei dispositivi completati su pallet. "I nostri dipendenti sono grati che questi compiti possano essere svolti dai robot", afferma Hadorn, sottolineando i vantaggi dell'assistenza robotica nel migliorare l'efficienza e ridurre lo sforzo fisico dei lavoratori.

Lasciati ispirare

FANUC robot M-710iC/50 performing finishing operations, like grinding and polishing, at Metalac Inko. Installing this robotic cell, multiplied production, ensured repeatable process and with that improved finishing quality.
Metalac Inko

Il produttore di lavelli e vasche da bagno sfrutta i vantaggi dell'automazione FANUC

Molte attività industriali sono fatte su misura per l'automazione. La rettifica e la pulitura sono tra queste, soprattutto quando i materiali difficili rendono questi processi lenti e onerosi per gli operatori umani.

Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality
Apulum

I robot FANUC conquistano un’azienda ceramica con le loro performance

Quando una fabbrica installa il suo primo robot FANUC, i vantaggi che ne derivano sono tali che di solito ne seguono presto altri. Tra coloro che testimoniano questo fatto c'è il produttore leader di ceramiche Apulum. Dopo l'installazione del suo primo robot FANUC nel 2014, molti altri hanno preso posto nel processo di finitura dell'azienda. Apulum sta ora cercando di migliorare le sue operazioni di confezionamento con i robot FANUC.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di successo FANUC

Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.