Libera un controllo senza pari per lavorazioni complesse ad alta velocità. Questi sistemi CNC di livello mondiale gestiscono con facilità applicazioni multi-asse impegnative, lavorazioni simultanee a 5 assi, lavorazioni compound e offrono avanzate funzionalità di sicurezza. Dalla programmazione direttamente in officina all’evitamento delle collisioni, vivi una vera rivoluzione in termini di efficienza e precisione produttiva.
Insieme, ridefiniamo gli standard della manifattura e creiamo prodotti che non si limitano a soddisfare le aspettative, ma le superano. Contattaci per scoprire come i modelli 30𝑖/31𝑖/32𝑖-MODEL B Plus possono migliorare la tua produzione.
To operate as a successful machine shop in a globally competitive marketplace there is a genuine need for differentiation. Increasingly, machine shops are turning to automation and digitalisation as ways to set themselves apart. Germany-based Roland Erdrich GmbH is a case in point. By standardising on FANUC for its CNC, robot and communication protocol requirements, the company is going from strength-to-strength.
Quando si tratta di automatizzare una fabbrica, l'affidabilita' dei sistemi e' importante quanto la loro efficienza. Un eccellente servizio di manutenzione e riparazione può fare la differenza.
Qualsiasi costruttore di macchine personalizzate dirà che la scelta del giusto sistema di controllo è fondamentale per il successo del progetto. E quando la macchina in questione ha assi multipli che richiedono un controllo simultaneo ad alta velocità con una precisione ultra-precisa, FANUC ha a disposizione le soluzioni CNC ottimali. Unique Method, un costruttore ungherese di macchine per il taglio laser personalizzate, è tra i sempre più numerosi che hanno scoperto questo fatto.
Lo sviluppo di una nuova versione di un processo antico come la tornitura richiede livelli sovrumani di creatività e innovazione. Inoltre, convertire queste nuove visioni e concetti di macchine in realtà richiede una tecnologia di controllo estremamente avanzata. Con questo pensiero in mente, il costruttore di macchine utensili FFG Werke sapeva esattamente a chi rivolgersi per ottenere un sistema CNC con le capacità e le prestazioni necessarie per completare il suo nuovo e rivoluzionario centro di tornitura verticale: FANUC.