Skip to main content
Gnutti

Van cassette tot cassette: volledig geautomatiseerde productie van onderdelen

Productie zonder toezicht en eenvoudig beheer op afstand is de droom van veel productiebedrijven. Gnutti Transfer ging de uitdaging aan om een sterk geautomatiseerde productie-eenheid te creëren met een flexibele architectuur.
Success story about successful implementation of FANUC robots and CNC controls at the company Gnutti. The system incorporates various machines, central to which is flexible transfer to 10 stations and five robots - FANUC M-20iA/20M, M-10iA/10MS and M-10iA/10M models – that automate all phases of the process. Control is via two FANUC 30i-B Plus units.

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

De implementatie van een IoT-productiesysteem dat alle stappen omvat die nodig zijn om aluminium spuitgietbehuizingen te maken.

Oplossing

De installatie integreert verschillende machines, waaronder een flexibele transfer naar 10 stations en vijf robots die betrokken zijn bij het automatiseren van alle fasen van het proces. De besturing vindt plaats via twee FANUC 30𝑖-B Plus NC-units.

Resultaat

Het door Gnutti Transfer ontworpen systeem stelt de klant in staat om volledig automatisch en veilig onderdelen van cassette naar cassette te produceren.

Gnutti

In 1955 richtte Quirino Gnutti het bedrijf Gnutti Transfer op in Brescia, gespecialiseerd in de bouw van draaimachines en transfermachines. Door de jaren heen is het bedrijf gegroeid en geëvolueerd, met de integratie van flexibele, modulaire en innovatieve concepten, waarbij bijzondere aandacht werd besteed aan machineontwerp en duurzame productie. Jaarlijks levert Gnutti Transfer 35 tot 40 machines vanuit de vestiging in Ospitaletto.

MEER INFORMATIE OVER GNUTTI
Image related to the success story Gnutti. FANUC Italy.

Collaboration between Gnutti and FANUC has been ongoing for 21 years and has seen the two companies combine their respective skills to implement large-scale projects and technical solutions. The system incorporates various machines, central to which is flexible transfer to 10 stations and five robots - FANUC M-20iA/20M, M-10iA/10MS and M-10iA/10M models – that automate all phases of the process. Control is via two FANUC 30i-B Plus NC units.

Volledig geautomatiseerde productie van onderdelen

Elke werkplaats droomt van een volledig geautomatiseerde en geïntegreerde productie van onderdelen, die maximale betrouwbaarheid en flexibiliteit garandeert, samen met de mogelijkheid voor toezicht en controle op afstand van het hele proces. Dankzij de vaardigheid en ervaring van Gnutti Transfer is deze droom werkelijkheid geworden.

Het project was zeer complex, zoals Giovanni Gualco, Sales Area Manager bij Gnutti Transfer, uitlegt: "De doelstelling van de klant was om te beginnen met ruwe onderdelen in een cassette en te eindigen met afgewerkte onderdelen terug in de cassette in één enkele cyclus." 

 

Success story about successful implementation of FANUC robots and CNC controls at the company Gnutti.

Aan het begin van het proces vindt het laden plaats via automatische herkenning, verdeling en controle van cassettedelen, voordat elk onderdeel door een controlestation gaat voor lasermarkering. De transfermachine voert dan machinale bewerkingen uit voordat de onderdelen eruit worden gehaald om gewassen te worden. Na het wassen om eventuele resten te verwijderen, brengt het systeem de onderdelen terug naar de cassette.

In alle fasen zijn robots aanwezig: een robot met een vision-systeem haalt de ruwe onderdelen uit de cassette en plaatst ze op een transportband richting de lasermachine voor het markeren; een tweede robot laadt de onderdelen vervolgens in de transfermachine voordat een derde robot de machine ontlaadt en de onderdelen in een tussenstation plaatst. Een vierde robot laadt de onderdelen in de wasmachine; en tot slot haalt een vijfde robot de onderdelen uit de wasmachine en plaatst ze terug in de cassette, klaar voor automatische doorvoer naar de assemblage.

 

Success story about successful implementation of FANUC robots and CNC controls at the company Gnutti. The system incorporates various machines, central to which is flexible transfer to 10 stations and five robots - FANUC M-20iA/20M, M-10iA/10MS and M-10iA/10M models – that automate all phases of the process. Control is via two FANUC 30i-B Plus units.

De transfermachine maakt deel uit van de GR-MR flexibele transferreeks van Gnutti Transfer. Hij bestaat uit 10 stations met 11 bedieningseenheden gemonteerd op een dwarsbalk en omvat 45 assen die in één proces worden bestuurd, met een cyclustijd van amper 8 seconden. Alle 33 lineaire assen en 10 roterende assen zijn uitgerust met FANUC motorisatie met digitale aandrijvingen en glasvezelverbindingen.

De complexiteit van het project en het grote aantal gecontroleerde assen vereisten een enorme investering in tijd en personeel. Het inschakelen van een strategische partner zoals FANUC was de sleutel tot strategische winst. "Strategisch omdat FANUC het enige bedrijf is dat ons kan ondersteunen in een project dat zo complex is als dit; winnend omdat FANUC's technologie een perfecte systeemfunctionaliteit levert," stelt Giovanni Gualco.

Giovanni Gualco
Aanvraag Referenties

Giovanni Gualco

Sales Area Manager Gnutti Transfer

De unit is Industry 4.0-gecertificeerd: de klauwplaten en alle onderdelen zijn uitgerust met sensoren die de gegevens met betrekking tot de functionaliteit van de unit analyseren. Een industriële pc is volledig gewijd aan het beheer van de machine en de besturing van meer dan 12.000 variabelen, waardoor functionaliteit op maat kan worden gemaakt, variërend van preventief/voorspellend onderhoud tot het regelen van procesparameters. De klant kan op afstand inloggen, toezicht houden op de machine, cycli starten en de configuratie van het hele systeem aanpassen om verschillende soorten bewerkingen uit te voeren.

 

Laat u inspireren!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde case studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.