Skip to main content
HAGE Sondermaschinenbau

Naadloze samenwerking voor een optimaal resultaat

HAGE Sondermaschinenbau wilde een geautomatiseerde friction stir welding-machine ontwikkelen voor EV-batterijtrays, met multi-spindel- en multi-asfunctionaliteit. Ze werkten samen met FANUC, die de 30š‘–-B Plus CNC en M-900š‘–B/330L zesassige robot leverde, samen met uitgebreide ondersteuning. Met behulp van FANUC's technologie en assistentie, voltooide HAGE Sondermaschinenbau het geavanceerde lassysteem in 10 maanden. De eerste systemen zijn nu operationeel bij de klant.
Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.
In German with English subtitles

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Task

HAGE Sondermaschinenbau wilde een geautomatiseerde friction stir welding-machine ontwikkelen voor een automotive klant die EV-batterijtrays produceert. Het systeem moest beschikken over multi-spindel- en multi-asfunctionaliteit. Om aan de toepassingsvereisten en de korte doorlooptijd te voldoen, zocht het bedrijf een technologiepartner die hoogwaardige oplossingen kon bieden voor zowel het besturingssysteem als de zesassige industriƫle robot.

Ā 

Oplossing

FANUC leverde zijn toonaangevende 30š‘–-B Plus CNC en M-900š‘–B/330L zesassige knikarmrobot om de prestaties van de geautomatiseerde friction stir welding machine te maximaliseren. Het bedrijf bood ook uitgebreide verkoop-, toepassings- en technische ondersteuning tijdens het hele project.


Resultaat

Met de innovatieve producten en uitgebreide klantondersteuning van FANUC kon HAGE Sondermaschinenbau zijn geavanceerde lassysteem in slechts 10 maanden van concept naar commercialisatie brengen. De eerste systemen zijn inmiddels operationeel bij de klant op locatie.

HAGE Sondermaschinenbau

Automatiseringsspecialist HAGE is sinds 1982 actief in de ontwikkeling en bouw van speciaal ontworpen machines. Tot de hoogtepunten van het productassortiment van het Oostenrijkse bedrijf behoren machines voor het bewerken van zeer grote werkstukken in aluminium en staal, evenals geautomatiseerde friction stir welding-systemen. In de afgelopen 40 jaar is HAGE uitgegroeid tot een succesvol internationaal bedrijf met ongeveer 130 medewerkers. De machines van het bedrijf dragen bij aan de productie van tal van producten voor de automotive-, spoorweg-, bouw-, energie- en luchtvaartindustrie.

Meer informatie over HAGE Sondermaschinenbau
Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

Nieuw terrein betreden

Een geautomatiseerde friction stir welding-machine met meerdere spindels en assen ontwikkelen in minder dan een jaar is allesbehalve eenvoudig. Toch was dat het doel van HAGE om te voldoen aan de eisen van een belangrijke klant: een fabrikant van batterijtrays voor elektrische voertuigen. Door de complexiteit van het systeem moest HAGE een moeilijke beslissing nemen: afscheid nemen van het vertrouwde besturingssysteem.

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

ā€œMet FANUC betraden we absoluut nieuw terrein,ā€ zegt Peter Freigassner-Sanchez, technisch directeur bij HAGE. ā€œDe keuze voor FANUC was niet eenvoudig, maar de snelle voortgang van het project liet duidelijk zien dat het de juiste beslissing was. FANUC heeft ons van begin tot eind overtuigd en voldeed aan onze korte levertijden met volledige projectondersteuning in alle opzichten. De machine is een meesterwerk van engineering. Een absolute uitdaging in elk opzicht.ā€

De nauwe samenwerking tussen FANUC Oostenrijk en HAGE leidde tot de specificatie van de FANUC 30š‘–-B Plus controller en FANUC M-900š‘–B/330L robot voor de volledige automatisering van het friction stir welding systeem. De machine biedt zesassige synchronisatie met nauwkeurige meerassige besturing. Opmerkelijk is dat de FANUC-robot op een lineaire as is gemonteerd, wat zorgt voor een zevende as doordat hij over de volledige lengte van het systeem beweegt.

Ā 

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

ā€œDe innovatie van de machine zit in de sterk geautomatiseerde en snelle productiecapaciteit, ondersteund door de snelle koppelregeling van de FANUC CNC,ā€ legt Tobias Pirker, projectmanager bij HAGE, uit. ā€œVanaf het begin hadden we een uiterst positief gevoel bij deze technologie, mede dankzij het advies van de key accountmanager en de vele technici van FANUC Oostenrijk.ā€

HAGE Electrical Engineer Christina Buchmann prijst ook de beschikbare ondersteuning: "FANUC is een nieuwe fabrikant voor ons en daarom was ik erg onder de indruk van hun fantastische ondersteuning. Ze hadden onmiddellijk een antwoord op elke vraag. FANUC was vooral behulpzaam bij het maken van macro's die ik nodig had in mijn E-plan. Er waren geen macro's beschikbaar voor bepaalde apparaten in de schakelkast, dus FANUC heeft ze speciaal gemaakt."

Daarnaast verzorgde FANUC een uitgebreide opleiding om het HAGE-team vertrouwd te maken met zowel de 30š‘–-B Plus controller als de M-900š‘–B/330L industriĆ«le robot.

Door vanaf het begin nauw samen te werken, slaagden HAGE en FANUC erin om de projectimplementatie in slechts 10 maanden te realiseren – een opmerkelijke prestatie die niet onopgemerkt bleef bij Freigassner-Sanchez: ā€œWe zijn zeer enthousiast om FANUC ook in de toekomst te gebruiken voor onze speciaal ontworpen machines.ā€

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

Maak kennis met de technologie: ontdek verwante producten

Laat u inspireren!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks automatiseringsoplossingen voor fabrieken, die worden gepresenteerd in gedetailleerde case studies en zijn ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.