Skip to main content
Zorn Machinebau

Kleine afmetingen, maximale precisie dankzij FANUC CNC-technologie

ZORN Maschinenbau gebruikt FANUC-besturingstechnologie voor zijn MicroOne CNC-microbewerkingscentrum, waarmee fabrikanten een hoog niveau van precisie en nauwkeurigheid kunnen bereiken bij de productie van miniatuurcomponenten. De compacte machine combineert gelijktijdige vijfassige bewerking met de krachtige FANUC Series 31š‘–-B5 Plus CNC, wat zorgt voor een nauwkeurige besturing van zelfs de kleinste gereedschapsbaanbewegingen.
Zorn Case Study. ZORN Maschinenbau is using FANUC control technology to support its MicroOne CNC micro-machining centre, which enables manufacturers to achieve high levels of precision and accuracy when producing miniature components. The compact machine combines five-axis simultaneous machining with the powerful FANUC Series 31i-B5 Plus CNC, delivering precise control of even the smallest toolpath movements.

Belangrijkste inzichten: van taak tot resultaat

TAAK

ZORN Maschinenbau, dat in 2015 actief werd op de markt voor microbewerking, had behoefte aan een CNC-oplossing die kon voldoen aan de extreme precisie-eisen van de productie van miniatuurcomponenten. De besturing moest bovendien complexe vijfassige bewerkingen ondersteunen en tegelijkertijd een toegankelijke bedieningsomgeving bieden voor de CNC-machinewerkplaatsgemeenschap.

OPLOSSING

De ZORN MicroOne is uitgerust met een FANUC serie 31š‘–-B5 Plus CNC, die specifiek is ontworpen voor krachtige vijfassige bewerkingen. Dankzij zijn krachtige verwerkingscapaciteiten en nauwkeurige besturing van complexe gereedschapsbanen stelt deze CNC de MicroOne in staat om frees-, boor- en slijpbewerkingen in gecoƶrdineerde beweging uit te voeren.

RESULTAAT

De FANUC serie 31š‘–-B5 Plus biedt ZORN de precisie en verwerkingscapaciteit die nodig zijn voor veeleisende microbewerkingstoepassingen, waaronder contourbewegingen van slechts 0,002 mm. De vertrouwde FANUC-bedieningsomgeving maakt het MicroOne-microbewerkingscentrum bovendien eenvoudiger in gebruik voor fabrikanten die al met FANUC-besturingen werken.

OVER Zorn Maschinenbau:

Opgericht in Berlijn in 1951 met slechts 10 werknemers, produceerde ZORN aanvankelijk lampen en lichtaanwijzers. Vandaag stelt het bedrijf ongeveer 50 mensen te werk in het ontwerp en de productie van microverspanings-, microautomatiserings-, microassemblage- en draadverwerkingsoplossingen, zowel in standaard- als maatwerkuitvoeringen. Het bedrijf, dat nu gevestigd is in Stockach in het zuiden van Duitsland, betrad in 2015 de markt voor microverspaning met de ontwikkeling van de Zorn MicroOne, een CNC-bewerkingscentrum dat specifiek ontworpen werd voor de productie van miniatuurcomponenten.

MEER INFORMATIE OVER Zorn Maschinenbau
Images Zorn Case Study. ZORN Maschinenbau is using FANUC control technology to support its MicroOne CNC micro-machining centre, which enables manufacturers to achieve high levels of precision and accuracy when producing miniature components. The compact machine combines five-axis simultaneous machining with the powerful FANUC Series 31i-B5 Plus CNC, delivering precise control of even the smallest toolpath movements.

Gecontroleerde verspaning in een compacte pakket

Voor ZORN Maschinenbau gaat de expertise in het produceren van uiterst kleine componenten met hoge precisie terug tot de oorsprong van het bedrijf, die ligt in de machinebouwafdeling van een fabriek voor gloeilampproducten. De activiteiten waren gericht op de productie van zeer kleine, uiterst nauwkeurige gloeilampen en de bijbehorende componenten, waarvoor even kleine opspanmiddelen en machines nodig waren.
ā€œDie expertise werd later toegepast bij de ontwikkeling van werktuigmachinesā€, aldus Martin Zeiher, Managing Director van Zorn Maschinenbau GmbH.
Toen ZORN in 2015 de markt voor microverspaning betrad met de MicroOne, waren zowel het proces als de technologie nog relatief nieuw. Deze innovatieve machine kan het frezen, boren en slijpen van miniatuuronderdelen uitvoeren in gecoƶrdineerde bewegingen op ƩƩn enkel platform.

Een belangrijke ontwikkeling voor de MicroOne was de integratie van FANUC CNC-technologie. De machine maakt gebruik van een FANUC Serie 31š‘–-B5 Plus-besturing, die de vereiste verwerkingskracht en precisie levert voor veeleisende vijfassige microverspaningstoepassingen.

Quote image -  Zorn Case Study

ZORN Maschinenbau is using FANUC control technology to support its MicroOne CNC micro-machining centre, which enables manufacturers to achieve high levels of precision and accuracy when producing miniature components. The compact machine combines five-axis simultaneous machining with the powerful FANUC Series 31i-B5 Plus CNC, delivering precise control of even the smallest toolpath movements.

ā€œDoor te werken met CNC-technologie van FANUC, een wereldspeler op het gebied van besturingssystemen, konden we veel gemakkelijker de markt betreden. Als u al een FANUC-besturingssysteem in huis hebt, verloopt de overstap naar microverspaning vanzelfsprekend veel eenvoudiger, omdat u geen nieuw besturingssysteem hoeft aan te leren.ā€

Aanvraag Referenties

Alexander Noeske

Sales Manager bij ZORN

Images Zorn Case Study. ZORN Maschinenbau is using FANUC control technology to support its MicroOne CNC micro-machining centre, which enables manufacturers to achieve high levels of precision and accuracy when producing miniature components. The compact machine combines five-axis simultaneous machining with the powerful FANUC Series 31i-B5 Plus CNC, delivering precise control of even the smallest toolpath movements.

De compacte MicroOne is ontworpen om een hoog niveau van precisie, nauwkeurigheid en ergonomie te bieden binnen een vloeroppervlak van slechts 1 m². De FANUC 31š‘–-B5 Plus vormt een essentieel onderdeel van deze capaciteit en ondersteunt gelijktijdige vijfassige bewerking en de complexe berekeningen die nodig zijn om uiterst kleine maar bijzonder nauwkeurige gereedschapsbanen te behouden.

ā€œHet besturingssysteem moet in staat zijn om zelfs de kleinste contourbewegingen, en dan hebben we het over 1/500 van een millimeter, met zo’n precisie te berekenen dat we geen enkele contourvervaging zien, wat ten koste gaat van de nauwkeurigheidā€, zegt Noeske.

De FANUC CNC kan in totaal tot 34 assen en tot zes onafhankelijke bewerkingsbanen aansturen, wat de flexibiliteit biedt die nodig is voor geavanceerde meerassige bewerkingen. De verhoogde verwerkingssnelheid en het grotere geheugen (in vergelijking met de 31š‘–-B Plus) helpen bovendien de cyclustijden bij complexe bewerkingstaken te verkorten.

Images Zorn Case Study. ZORN Maschinenbau is using FANUC control technology to support its MicroOne CNC micro-machining centre, which enables manufacturers to achieve high levels of precision and accuracy when producing miniature components. The compact machine combines five-axis simultaneous machining with the powerful FANUC Series 31i-B5 Plus CNC, delivering precise control of even the smallest toolpath movements.

Daarnaast is de relatie tussen ZORN en FANUC van cruciaal belang gebleken tijdens de evolutie van de MicroOne. Volgens Noeske delen beide bedrijven dezelfde visie op de eisen van CNC-bewerking: ā€œWe hebben vastgesteld dat onze samenwerking met FANUC bijzonder vruchtbaar is, omdat we dezelfde opvatting over precisie delen.ā€

Met de FANUC Series 31š‘–-B5 Plus, die de vereiste besturingsprestaties levert voor complexe vijfassige bewerking op microschaal, kan ZORN de MicroOne blijven aanbieden en verder ontwikkelen als een compacte oplossing met hoge prestaties voor fabrikanten die werken met miniatuurcomponenten.

Laat u inspireren

GSN Schleiftechnik case study pictures
The company is specialised in the overhaul of cylindrical grinding machines, transforming older equipment into high-performance production assets. By replacing obsolete electronics and drive systems with modern FANUC CNC technology, GSN gives customers a cost-effective alternative to buying new machines, while retaining familiar tooling and equipment.
GSN Schleiftechnik GmbH

Turning Old Into New With High-Performance FANUC Controls

GSN Schleiftechnik specialises in the overhaul of cylindrical grinding machines, transforming older equipment into high-performance production assets. By replacing obsolete electronics and drive systems with modern FANUC CNC technology, GSN gives customers a cost-effective alternative to buying new machines, while retaining familiar tooling and equipment.

Images Case Study ESOMA - Switzerland

ESOMA zorgt ervoor dat CNC-slijpmachines weer als nieuw presteren dankzij de retrofit-oplossingen van FANUC

Het retrofitten van bestaande werktuigmachines is een strategische manier om de levensduur te verlengen, de prestaties te verbeteren en de productiviteit op lange termijn veilig te stellen. Voor ESOMA, een specialist in retrofitdiensten, maakt de combinatie van technische expertise en geavanceerde FANUC CNC-technologie het mogelijk om bestaande slijpmachines om te vormen tot moderne oplossingen met hoge precisie.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

OOntdek ons uitgebreide aanbod aan oplossingen voor fabrieksautomatisering, voorgesteld in gedetailleerde case studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.