Skip to main content
Brunos

FANUC robot verlost voedingsfabriek van bottleneck bij het verpakken

Bij het verbeteren van een bottleneck in een productieproces ontstaat vaak al snel een nieuwe bottleneck ergens anders in de fabriek. Waar vroeger in zo’n situatie extra personeel moest worden aangenomen, is automatisering tegenwoordig de standaardoplossing voor bottlenecks in de industrie. Vraag dat maar aan Brunos, een toonaangevende producent van saladedressings, die alles weet over de voordelen die een robot kan bieden.
FANUC success story about how to speed up the packing process for cooled foods with the Swiss company Bruno's Best AG

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

De handmatige verpakking en palletisering bij Brunos, een toonaangevende specialist in flesjes saladedressings, kon de snelheid van de geautomatiseerde productielijn niet bijhouden. Werkend op de grens van de mogelijkheden, wist Brunos dat automatisering de oplossing zou bieden, als er een snel en compact robotmodel beschikbaar was.

Oplossing

Brunos wendde zich tot Robotec Solutions, een ervaren leverancier van robotondersteunde automatisering. Robotec adviseerde een M-710𝑖C/50 6-assige industriële robot van jarenlange partner FANUC, en bedacht een innovatief palletiseerpatroon gebaseerd op het vooraf groeperen van flesverpakkingen en deelrotatie.

Resultaat

De FANUC M-710𝑖C/50 industriële robot heeft een groot bereik en kan zware lasten dragen, waardoor het palletiseerpatroon optimaal verwerkt kan worden. De robot werkt altijd op volle snelheid en levert snelle cyclustijden voor Brunos, zodat het bedrijf gelijke tred kan houden met zijn productielijn en groeiende orderportefeuille.

Over Brunos

Bruno's Best AG werd in 2001 opgericht door het echtpaar Bruno en Hildegard Arnold en is een producent van gekoelde saladedressings en kruidenboters in Sarnen, Centraal-Zwitserland. Vanaf die begindagen namen de vraag en de verkoop gestaag toe, wat leidde tot een professionelere productie. Dit vooruitstrevende bedrijf, dat nu simpelweg Brunos heet, is uitgegroeid tot een bedrijf met 45 werknemers dat elk jaar 4 miljoen producten produceert in zijn steeds verder geautomatiseerde productiefaciliteit van 3500 m2. De kinderen van Bruno en Hildegard - Rony, Michael, Evelyne en Daniel - zetten vandaag de dag de familiegeschiedenis van het bedrijf voort.

Meer informatie over Brunos
Image related to the success story as Brunos

Brunos maakt indruk met FANUC Robot

Bij Brunos, producent van gekoelde saladedressings, kruidenboter en wilde knoflookboter, ontstond recent de behoefte aan extra ondersteuning bij verpakking en palletisering.

"We hadden onze grenzen bereikt, want tot op dat moment hadden we 2-3 werknemers die flessen handmatig in kartonnen dozen verpakten en zij konden de snelheid van onze productielijn nauwelijks bijhouden," legt Managing Director Michael Arnold uit. "We begonnen na te denken over een geautomatiseerde oplossing voor het palletiseerproces, maar onze ruimte was nogal beperkt. Daarom hadden we een oplossing nodig met een compacte voetafdruk die qua kwaliteit en productiviteit aansloot bij onze bestaande geautomatiseerde processen."

Image related to the success story as Brunos
Aanvraag Referenties

Michael Arnold

Algemeen directeur, Brunos

Brunos wendde zich tot de expertise van Robotec Solutions AG, een lokale leverancier van robotondersteunde automatisering met meer dan 800 succesvolle installaties op zijn naam in diverse sectoren. Om klantoplossingen betrouwbaar te implementeren, maakt Robotec gebruik van de kwaliteit van FANUC industriële robots en cobots (collaboratieve robots).

Jörg Lanz, Sales Manager bij Robotec Solutions AG, zegt: "Onze belangrijkste taak is om samen met onze klanten de beste automatiseringsoplossing voor de toepassing te vinden. In dit project voor het palletiseren van gebottelde sladressings waren onze belangrijkste uitdagingen cyclustijd, ruimtebeperkingen en palletiseerpatronen."

M-710iD/50 palletising bottles.

De productielijn bij Brunos vult de flesjes één voor één, waarna ze worden samengevoegd in groepen van 6, 10 en 12. Deze groepen worden vervolgens verpakt met krimpfolie.

"We moesten de verpakkingen vooraf groeperen en deelrotaties uitvoeren om het gewenste palletiseerpatroon te creëren," onthult Lanz. "Na elke laag legt de robot er een extra tussenlaag bovenop. Deze bewerking vindt plaats zonder de grijper te veranderen om de cyclustijd te minimaliseren."

De ideale robot voor deze palletiseeropdracht? Een sterke maar lichte en compacte FANUC M-710𝑖C/50 6-assige industriële robot met een payload van 50 kg en een bereik van 2050 mm.

Image related to the success story as Brunos
Aanvraag Referenties

Jörg Lanz

Sales manager bij Robotec Solutions AG

Maak kennis met de technologie: ontdek verwante producten

Laat u inspireren!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, die in gedetailleerde case studies worden gepresenteerd en die ontworpen zijn om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.