Heinz Hänggi Stanztechnik

FANUC robot optimaliseert krattenreiniging met sublieme efficiëntie

Robots zijn productief, betrouwbaar, consistent, efficiënt en economisch inzetbaar in tal van industriële toepassingen. Het laden en lossen van kratten op en van pallets als onderdeel van een industriële waslijn is daar een goed voorbeeld van. Maar wat als de startpositie van de kratten willekeurig is? In zulke gevallen blijken FANUC-robots met 3D-vision-technologie steeds populairder te worden.
FANUC M-710iC/70 industrial robot combined with a FANUC 3DV/600 3D vision system, which is able to recognise the position of crates and pallets independently, at the Swiss company Heinz Hänggi Stanztechnik.

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

Het Zwitserse bedrijf Heinz Hänggi Stanztechnik, al bijna 80 jaar specialist in precisie-stanswerk, wilde het laden en lossen binnen het krattenwasproces automatiseren. Het doel: het proces volledig autonoom maken, zodat er zelfs tijdens nachtshiften geen handmatige arbeid meer nodig is. Een van de grootste uitdagingen was de willekeurige startpositie van de kratten.

Oplossing

FANUC technologie bood de perfecte oplossing: een M-710𝑖C/70 industriële robot gecombineerd met een FANUC 3DV/600 3D vision systeem, dat in staat is om de positie van kratten en pallets onafhankelijk te herkennen.

Resultaat

Dankzij het 3DV/600-visionsysteem kan de robot tot wel 8 ton per shift verwerken. De zesassige robot is gemonteerd op een lineaire geleiderail, wat een zevende as toevoegt en hem in staat stelt om tegelijkertijd 10 pallets naast elkaar te bedienen.

Heinz Hänggi Stanztechnik

Images referring to the case study Heinz Hänggi Stanztechnik

Bettlach, ongeveer 25 km ten noorden van Bern, Zwitserland. Hier maakt Hänggi hoogwaardige gestanste onderdelen van verschillende materialen met een dikte tot 6 mm. Het bedrijf levert diensten zoals progressief stansen, microstansen, precisiesnijden en -vormen aan onder meer de automotive industrie, de medische industrie en de horloge-industrie: van prototypes tot complete assemblages. Hänggi is gecertificeerd volgens belangrijke industrienormen zoals ISO 9001 en IATF 16949.

MEER INFORMATIE OVER Heinz Hänggi Stanztechnik

FANUC zet de standaard in geautomatiseerd krattenwassen

Toen Heinz Hänggi Stanztechnik zijn voorheen handmatige krattenwasproces wilde automatiseren, benaderde deze gerespecteerde en toonaangevende stansspecialist zijn lokale partner voor machinebouw, TwinAutomation.

Michael Studer, oprichter en algemeen directeur van TwinAutomation, bood tijdens het hele project ondersteuning op het vlak van verkoop en projectbeheer: "De grootste uitdaging was dat de kratten na het persproces handmatig door de operatoren op de pallets worden geplaatst. Daardoor moesten we hun positie detecteren met behulp van een visionsysteem. Dat systeem is essentieel zodat de robot de kratten efficiënt kan depalletiseren zonder botsingen."

Images referring to the case study Heinz Hänggi Stanztechnik

FANUC bood de optimale oplossing: zijn M-710𝑖C/70 industriële robot in combinatie met de 3DV/600 3D vision sensor, die rechtstreeks op de robot wordt aangesloten. Bij Hänggi herkent de 3DV/600 de positie van dozen en pallets onafhankelijk van elkaar, waardoor de robot tot 8 ton probleemloos kan tillen.

Marc Schmid, verantwoordelijk voor precisiestansen en -afwerking bij Hänggi, zegt: "We hebben ook een lineaire traverseerrail voor de M-710𝑖C/70, waarmee we een zevende as hebben zodat de robot 10 pallets tegelijk naast elkaar kan pakken."

De krachtige zesassige M-710𝑖C/70 biedt de beste payload en de beste massatraagheid in zijn categorie en is geschikt voor verschillende toepassingen. Hij combineert een payload van 70 kg met extreem hoge assnelheden. De 3DV/600 3D vision-sensor, die deel uitmaakt van de FANUC 𝑖RVision-reeks, integreert volledig met FANUC robots en maakt bedrading, complexe interfaces of externe apparaten overbodig.

FANUC Robot success story with swiss company Hänggi. Testimonial of Marc Schmid about FANUC robot M-710iC/70 and 3D vision system
Aanvraag Referenties

Marc Schmid

Marc Schmid, verantwoordelijk voor precisiestansen en -afwerking bij Hänggi

"We namen jaren geleden al de eenvoudige beslissing om met FANUC in zee te gaan," zegt Studer. "FANUC levert elk type robot dat we nodig hebben, evenals de bijbehorende randapparatuur zoals vision-systemen. Wij kiezen bewust voor één leverancier om compatibiliteit en eenvoud te waarborgen."

Hij voegt eraan toe: "We stellen de samenwerking met FANUC zeer op prijs, want als we een uitdaging of een probleem hebben bij een nieuw project, helpen ze ons zeer snel. Onze ervaring is hetzelfde in de dienst na verkoop."

FANUC M-710iC/70 industrial robot combined with a FANUC 3DV/600 3D vision system, which is able to recognise the position of crates and pallets independently, at the Swiss company Heinz Hänggi Stanztechnik.

Laat u inspireren!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde case studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.