Skip to main content
TBT Tiefbohrtechnik GmbH + Co

Diepgaande voordelen van FANUC robot bij TBT

Wanneer een machinebouwer met decennialange ervaring uitgroeit tot marktleider, vereist gezond ondernemerschap voortdurende innovatie om die positie te behouden. In veel gevallen vormt robotbelading de sleutel tot de volgende stap in efficiëntie en groei. Maar zoals diepboormachinefabrikant TBT uit eigen ervaring weet, is de keuze van de juiste robotpartner van cruciaal belang.
Success story TBT

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

TBT, marktleider in het ontwerpen en produceren van diepgatboormachines, wilde een robotcel creëren die dit innovatieve proces naar een hoger niveau zou tillen. Omdat precisie, kwaliteit en betrouwbaarheid centraal staan in alle oplossingen van TBT, was de keuze van de optimale robot doorslaggevend voor het succes van het project.

Oplossing

Gebaseerd op de lange ervaring met het gebruik van verschillende FANUC-technologieën voor zijn diepgatboormachines - inclusief servomotoren, spindelmotoren en CNC-systemen - koos TBT voor een FANUC M-20𝑖D/25 zesassige industriële robot met een bereik van 1.831 mm en een payload van 25 kg.

Resultaat

De FANUC M-20𝑖D/25 zorgt nu voor het automatisch be- en ontladen van onderdelen in de nieuwe robotcel, waar hij een TBT diepgatboormachine met twee spillen bedient. Het project markeert een succesvolle 'primeur' voor TBT in de interne automatisering van dit technisch uitdagende proces.

TBT Tiefbohrtechnik

TBT Tiefbohrtechnik, opgericht in 1966, is vandaag de dag marktleider in zijn sector. Het bedrijf is gevestigd in Dettingen an der Erms, nabij Stuttgart in Duitsland, en is gespecialiseerd in de productie van diepboormachines en -gereedschappen. Daarnaast voert TBT ook diepboorwerk uit in opdracht, met meer dan 30 machines in eigen beheer. Met ongeveer 230 medewerkers en een jaarlijkse omzet van circa 40 miljoen euro, is dit familiebedrijf onderdeel van de internationaal actieve Nagel Group. De volledige organisatie richt zich op de ontwikkeling en productie van producten van de allerhoogste kwaliteit.

MEER INFORMATIE OVER TBT
Success story TBT

Robotprogrammering via de machinecontroller

TBT heeft een uitstekende reputatie op het gebied van precisie en betrouwbaarheid, factoren die de status van het bedrijf als industrieleider ondersteunen. De kwaliteit van de door TBT geproduceerde diepgatboormachines is ongeëvenaard. Deze geavanceerde machines maken gebruik van de voordelen van verschillende FANUC technologieën, waaronder αi serie servomotoren, αil serie spindelmotoren en CNC systemen zoals het 0𝑖-Model F Plus met Panel 𝑖H Pro 15.0" display.

Met ambitieuze doelstellingen streeft TBT naar voortdurende verbetering van zijn prestaties, waarbij de nadruk ligt op het gebruik van de best beschikbare technologie.

In de geautomatiseerde cel stuurt een FANUC M-20𝑖D/25 zesassige industriële robot een TBT diepgatboormachine met twee assen aan. De werkstukhandling buiten de machine vindt plaats met afzonderlijk te laden pallets.

Success story TBT

"Voor het eerst hebben we een robotcel die volledig door TBT is gemaakt", zegt Philipp Sigler, Electrical Engineering bij TBT. "Dit betekent dat wij de volledige projectplanning, programmering en inbedrijfstelling voor onze rekening nemen. Belangrijk is dat we gebruik hebben gemaakt van een 'robotklare' oplossing van FANUC, wat betekent dat we geen extra robotprogrammeertaal hoefden te leren. Als ervaren NC-programmeurs zijn we vertrouwd met G-code. Met behulp van de FANUC M-20𝑖D/25 kunnen we alles in G-code programmeren op de machinebesturing."

Success story TBT

Volgens Sigler was de samenwerking met FANUC goed en werden er snel oplossingen gevonden voor eventuele vragen. TBT zegt ook uitgebreide ondersteuning te hebben gekregen van het FANUC-team ter plaatse.

De uitdaging bij het automatiseren van machines is om met minimale inspanning het gewenste resultaat te behalen," zegt Florian Görl, Divisiemanager Sales / Director Global Sales bij TBT. "Daarom is het essentieel om een partner te hebben met diepgaande expertise, vooral op het gebied van planning en uitvoering. Precies om die reden hebben we voor FANUC gekozen.

Success story TBT

We zullen zeker blijven samenwerken met FANUC. We hebben al verschillende succesvolle projecten samen uitgevoerd en we zien een groot potentieel voor verdere ontwikkeling in de toekomst.

Aanvraag Referenties

Florian Görl

Division Manager Sales/Director Global Sales bij TBT

Laat u inspireren!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde case studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.