STIHL

Cobot als collega: lichter werk, betere resultaten

Kwaliteitscontroles en verpakken kunnen fysiek zwaar zijn. De integratie van collaboratieve robots kan de ergonomie van dergelijke activiteiten echter aanzienlijk verbeteren.
Success story of successful implementation of FANUC Collaborative robots at the German company STIHL.

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

STIHL zocht een flexibele, geautomatiseerde oplossing om de fysieke belasting van medewerkers aan de productielijn van benzine doorslijpers te verminderen. Zo’n doorslijper weegt ongeveer 10 kg, wat betekent dat ƩƩn medewerker tijdens een shift zo’n 8 ton aan gewicht moet hanteren.

Oplossing

Er werd een collaboratieve robot van het type CR-35š‘–A geĆÆnstalleerd. Deze robot haalt de doorslijper van een hangende transportband, voert tests uit en houdt het apparaat opgehangen totdat de visuele eindcontrole positief is afgerond. Daarna plaatst de robot de doorslijper in een verzenddoos.

Resultaat

De robot ontlast de medewerkers van de verpakkingslijn, terwijl hij beweegt met een snelheid van 250 mm/s. FANUC "Line Tracking" software en de "Collision Guard" optie vereenvoudigen het proces.

STIHL

Success story of successful implementation of FANUC Collaborative robots at the German company STIHL.

STIHL produceert gemotoriseerde apparatuur voor de bosbouw, tuin- en landschapsverzorging en de bouwsector. Het bedrijf werd opgericht in 1926 en is wereldwijd bekend om zijn kettingzagen. STIHL stelt meer dan 20.000 mensen te werk en heeft zijn hoofdzetel nabij Stuttgart, Duitsland. De producten worden verkocht in meer dan 160 landen.

MEER INFORMATIE OVER STIHL

STIHL slaat nieuwe wegen in met de collaborative robot van FANUC

Honderden robots waren al in gebruik bij motorzaagfabrikant STIHL toen het bedrijf besloot zijn eerste collaboratieve robot toe te voegen.

Dankzij een intensieve voorbereiding duurde het opstarten van de productie slechts drie dagen. Het interne productieteam van STIHL besteedde een heel jaar aan het ontwikkelen van de technische vereisten en het voorbereiden van de werkplaats voor de FANUC CR-35š‘–A. Het team van groepsleider AndrĆ© Lange, die verantwoordelijk is voor de service- en hardwareplanning, profiteerde van de nauwe vertrouwdheid met de FANUC robottechnologie: "Hierdoor konden we ons concentreren op de implementatie van het concept van de collaboratieve werkplek", zegt Lange .

In de nieuwe verpakkingslijn is het de taak van de robot om de afkortzaag van een hangende transportband te halen, een "schudtest" uit te voeren en deze vervolgens hangend te houden totdat de visuele eindinspectie is voltooid. De robot plaatst de afkortzaag vervolgens in een verzenddoos die klaarstaat. In dit samenwerkingsgebied beweegt de robot alleen met de toegestane snelheid van 250 mm/s.

CR-35iA, FANUC, STIHL, automation, case studies success story, collaborative Robot, germany, green, handling, line production, pick and place
Success Story Stihl testimonial
Aanvraag Referenties

AndrƩ Lange

De schudtest is een akoestische kwaliteitstest, waarbij de afkortzaag wordt geschud. Als er een "klikgeluid" te horen is, is de zuigkop correct gemonteerd en kan de afkortzaag worden ingepakt.

Aangezien een enkele afkortzaag ongeveer 10 kg weegt, komt dit neer op een totaal opgetild gewicht van ongeveer acht ton per shift, per werknemer.De robot ontlast de werknemer dus aanzienlijk.

De verpakkingsmedewerkers werden vanaf het begin bij het project betrokken. Ze konden niet alleen een deskundige beoordeling geven van de testopstelling, maar hadden ook invloed op het ontwerp en de ergonomie, waardoor de acceptatie onder het personeel toenam. Markus Wahl, van de afdeling Productietechniek bij STIHL en verantwoordelijk voor de bouw van de montagesystemen: "De medewerkers van de verpakkingslijn hebben heel wat goede ideeën aangebracht die we hebben geïmplementeerd."

CR-35iA, FANUC, STIHL, automation, case studies success story, collaborative Robot, germany, green, handling, line production, pick and place
Success story pictures and content for STIHL, displaying collaborative robots

De hangtransportband heeft ongeveer 80 werkstukhouders. Maar omdat de duur van het afstelwerk op elke afkortzaag tijdens het testen aan het einde van de lijn kan variƫren, zijn niet alle werkstukhouders op de doorlopende transportband bezet. Een geladen haak op de hangtransportband wordt herkend door verschillende camerasystemen langs de transportbaan en deze informatie wordt doorgestuurd naar de master controller en het datamanagement.

De robot stemt zijn snelheid af op die van de transportband via de ā€œLine Trackingā€-software van FANUC en grijpt op het juiste moment. Zoals Markus Wahl uitlegt: ā€œHet doel is om de robot zo continu mogelijk in te zetten, zodat er geen stilstand optreedt.ā€

Laat u inspireren!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde case studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.