Skip to main content
Trafime

Trafime lidera el sector con su plataforma FANUC IIoT

Con la evolución y el crecimiento del negocio, muchos fabricantes se encuentran gestionando una variedad de maquinaria, automatización y otros sistemas de producción, a menudo suministrados por muchos proveedores diferentes. Esta situación hace que algunas plantas de producción piensen que no es posible una gestión eficaz de los datos mediante una única plataforma IIoT. Pues bien, el sistema FIELD de FANUC demuestra que este pensamiento es erróneo, como puede confirmar Trafime, con sede en Italia.
TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.

Duration: 4:47min in Italian with English subtitles

De la tarea al resultado

Tarea

Con una gran variedad de máquinas, robots y otros sistemas en tres ajetreadas plantas de producción en diferentes ciudades italianas, el proveedor de componentes de automoción Trafime quería identificar e implementar una plataforma IIoT que pudiera ofrecer una gestión de datos eficaz y concisa.

Solución

Basándose en su satisfacción por haber invertido en máquinas herramienta y robots FANUC, Trafime se decantó por el sistema FIELD de FANUC, un sistema de IIoT in situ cada vez más popular y con más funciones.

Resultado

Con FIELD system, Trafime ha conectado muchas máquinas de producción de diferentes generaciones de una amplia gama de fabricantes, lo que permite un análisis exhaustivo de los datos a lo largo de toda la cadena de procesos. Además de una mejor gestión de los datos tanto a nivel local como en la nube, la empresa cita otras ventajas importantes como la universalidad de uso, la reducción de los costes de gestión y la mejora de la ciberseguridad.

Trafime

Con sede en Sicilia, Trafime cuenta con tres plantas de producción en toda Italia desde las que fabrica productos de alta tecnología, en un 80% para la industria del automóvil. De hecho, las exportaciones a Europa y al resto del mundo también representan el 80% de la producción. Fundada en 1967 como especialista en corte fino, Trafime factura hoy unos 60 millones de euros.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE Trafime
TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.

Trafime establece conexiones con FANUC

"La evolución en los negocios es necesaria y vital, por lo que hace algunos años decidimos introducir el control numérico en nuestros ciclos de producción", explica Luca Coffa, director general del fabricante de componentes de automoción Trafime, con sede en Italia.

En la actualidad, Trafime cuenta con un amplio abanico de soluciones de automatización de FANUC en sus plantas de fabricación, incluidos centros de mecanizado ROBODRILL de alto rendimiento y una gran variedad de robots industriales de seis ejes, como los modelos LR Mate 200𝑖D y M-10𝑖A. Algunos robots están montados sobre un séptimo eje, lo que permite atender máquinas situadas delante y detrás.

Con tantas máquinas, robots y otros sistemas en las tres instalaciones de producción altamente automatizadas de la empresa, Trafime quería una plataforma IIoT de taller de alta capacidad para gestionar sus datos con eficacia. Tras evaluar el mercado, la empresa eligió el sistema FIELD (FANUC Intelligent Edge Link & Drive).

TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.
Testimonios

Luca Coffa

Director General de Trafime

"Nuestra elección se debió a tres razones", explica Daniele Diliberto, Director de Producción de Trafime. "En primer lugar, para la gestión de datos: gracias a FIELD system podemos gestionar nuestros datos tanto localmente como en la nube. Gestionar los datos localmente nos da la ventaja de acceder y procesar la información más rápidamente. Nos beneficiamos de la opción de utilizar la nube porque tenemos tres plantas en diferentes ciudades, por lo que podemos modificar los datos de forma más eficiente."

Según Diliberto, la segunda razón es la universalidad de uso. FIELD system permite a la empresa ejecutar cualquier aplicación. Esta capacidad es una gran ventaja porque permite a Trafime, que utiliza muchas máquinas y proveedores diferentes, disponer de una única plataforma compartida.

"En tercer lugar, la estructura de plataforma única de FIELD system nos permite reducir los costes de gestión y migrar los datos de forma segura", revela.

Una aplicación práctica de FIELD system en Trafime es el uso de la aplicación ZDT [Zero Down Time] de FANUC y su aplicación PMA asociada.

TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.

"Estas aplicaciones nos permiten llevar a cabo un mantenimiento predictivo y supervisar el estado de salud de nuestros robots", afirma Diliberto. "Por ejemplo, hace poco recibimos un mensaje que indicaba el deterioro del estado de un determinado eje del robot. Pudimos programar una reducción del tiempo de funcionamiento, lo que permitió intervenir y devolver el robot a las operaciones sin afectar a la productividad."

Un último punto a destacar se refiere a la ciberseguridad. En un mercado tan competitivo como el de la automoción, en el que la tecnología evoluciona con regularidad, es fundamental mantener la confidencialidad de los datos y la experiencia empresarial.

"Esta es otra de las razones por las que elegimos FIELD system, ya que nos permite gestionar nuestros datos localmente sin exportarlos y exponerlos a ciberataques", afirma Diliberto.

Inspírate

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización de fábricas, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.