Skip to main content
Deplast

Máquinas FANUC de alto rendimiento en Moldeo por Inyección

La industria del plástico se encuentra bajo presión para mejorar su sostenibilidad. En este caso, las máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas FANUC ROBOSHOT están demostrando ser una forma cada vez más popular y proactiva para que los OEM de productos de plástico y los talleres de moldeo por contrato reduzcan su consumo de energía, disminuyan las facturas y minimicen la huella de carbono.
Deplast currently has 11 injection moulding machines on site, five of which are now FANUC ROBOSHOT models. All five have arrived since 2017, offering production stability and future-proof injection moulding moving forward. The company has FANUC ROBOSHOT α-S50iA (two), α-S100iA, α-S150iA and α-S220iA models at its disposal.

De la tarea al resultado

Tarea

El especialista líder en moldeo por inyección Deplast quería mejorar la capacidad de su fábrica cada vez más automatizada de Hungría y, al mismo tiempo, impulsar las credenciales medioambientales de su negocio de fabricación acreditado por la norma ISO14001.

Solución

Desde 2017, Deplast ha instalado cinco máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT totalmente eléctricas y de alto Rendimiento de FANUC, que consumen hasta un 70 % menos de energía que las máquinas de moldeo por inyección hidráulicas. Las máquinas ROBOSHOT in situ incluyen los modelos 𝛼-S50𝑖A (dos), 𝛼-S100𝑖A, 𝛼-S150𝑖A y 𝛼-S220𝑖A.

Resultado

Las propias mediciones y análisis de Deplast demuestran que sus máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas de FANUC son mucho más eficientes energéticamente que los modelos hidráulicos de la empresa. En la actualidad, sus cinco ROBOSHOT están ayudando a esta empresa de fabricación progresiva a satisfacer las crecientes demandas de los clientes, incluidos los pedidos de última hora para entrega al día siguiente.

 

Deplast

Con sede en Tatabánya, a unos 50 km al oeste de Budapest (Hungría), Deplast cuenta con 30 años de experiencia en el moldeo por inyección de plásticos técnicos. Alrededor del 60% de la producción de la empresa es fabricación por contrato, y otro 40% está representado por su propia gama de productos de plástico para la industria alimentaria y el hogar. Deplast cuenta actualmente con 11 máquinas de moldeo por inyección, cinco de las cuales son ahora modelos FANUC ROBOSHOT. Hoy en día, la empresa puede manejar fuerzas de cierre de 35 a 220 toneladas, y pesos de inyección de 0,5 a 330 gramos. Gracias a una sólida red de contactos establecida a lo largo de muchos años, Deplast ofrece un servicio integral que abarca desde el diseño hasta la puesta en práctica.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE Deplast
Deplast currently has 11 injection moulding machines on site, five of which are now FANUC ROBOSHOT models. All five have arrived since 2017, offering production stability and future-proof injection moulding moving forward. The company has FANUC ROBOSHOT α-S50iA (two), α-S100iA, α-S150iA and α-S220iA models at its disposal.

Máquinas ROBOSHOT ayudan a dar forma al futuro en el especialista en moldeo

Como proveedor experimentado y respetado de piezas de plástico moldeadas por inyección, Deplast cuenta con las acreditaciones MSZ EN ISO 9001:2009 y MSZ EN ISO 14001:2005, lo que garantiza un servicio de alta calidad, rápido y flexible basado en un enfoque respetuoso con el medio ambiente. La elección de la máquina de moldeo por inyección refleja esta estrategia.

"Siempre hacemos hincapié en la sostenibilidad y la eficiencia energética a la hora de seleccionar nuestras tecnologías de moldeo por inyección", confirma Dettre Kadosa, Director Ejecutivo de Deplast.

Actualmente, un número cada vez mayor (cinco) de las 11 Máquinas de moldeo por inyección instaladas en Deplast son modelos ROBOSHOT totalmente eléctricos de FANUC. Las cinco han llegado desde 2017, lo que ofrece estabilidad de producción y un moldeo por inyección preparado para el futuro. La empresa dispone de los modelos ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖A (dos), 𝛼-S100𝑖A, 𝛼-S150𝑖A y 𝛼-S220𝑖A.

Con sus ejes totalmente eléctricos, las  ROBOSHOT consumen entre un 10 y un 15% menos de energía que otras máquinas eléctricas  y hasta un 70% menos que las máquinas hidráulicas,, gracias en gran medida a la recuperación inteligente de energía y a la tecnología servo superior de FANUC.

Las ROBOSHOT de FANUC, con sus ejes totalmente eléctricos, consumen entre un 10 y un 15% menos de energía que otras máquinas eléctricas y hasta un 70% menos que las máquinas hidráulicas, gracias en gran medida a la recuperación inteligente de energía y a la tecnología servo superior de FANUC.

Las máquinas ROBOSHOT de FANUC, con sus ejes totalmente eléctricos, consumen entre un 10 y un 15% menos de energía que otras máquinas eléctricas y hasta un 70% menos que las máquinas hidráulicas.

FANUC ROBOSHOT success story - Dettre Kadosa testimonial

Las mediciones internas demuestran que nuestras máquinas de moldeo por inyección FANUC totalmente eléctricas son mucho más eficientes energéticamente que los modelos hidráulicos.

Testimonios

Dettre Kadosa

Director Ejecutivo de Deplast

"Además, en mi opinión, sus ganancias de eficiencia se multiplican si se considera un periodo más largo, digamos de 15 años. Una de las principales ventajas de FANUC es su dilatada experiencia en la fabricación de máquinas de moldeo por inyección eléctricas y sus componentes. No subcontratan su producción a proveedores externos, lo que significa que han acumulado una gran experiencia en máquinas totalmente eléctricas. Además, la actitud proactiva de FANUC significa que siempre están ahí para ayudarnos en lo que haga falta"

Como empresa relativamente pequeña, Deplast considera que su tamaño es una ventaja, ya que le ayuda a reaccionar con rapidez en caso de pedidos de última hora. En tales casos, Deplast afirma que los clientes recibirán las piezas siempre al día siguiente, gracias a una producción altamente automatizada y a un funcionamiento en dos turnos. Esta estructura también significa que la empresa está experimentando un aumento continuo de los ingresos por ventas, mientras que su número de empleados se mantiene sin cambios.

"Espero que sigamos manteniendo buenas relaciones con FANUC en el futuro y estoy seguro de que colaboraremos en futuros proyectos de automatización", concluye.

Deplast currently has 11 injection moulding machines on site, five of which are now FANUC ROBOSHOT models. All five have arrived since 2017, offering production stability and future-proof injection moulding moving forward. The company has FANUC ROBOSHOT α-S50iA (two), α-S100iA, α-S150iA and α-S220iA models at its disposal.

Inspírese

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Conozca nuestra completa gama de soluciones de automatización diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.