Skip to main content
E. Bruderer MASCHINENFABRIK AG

Carga y descarga totalmente automática de máquinas herramienta con un raíl integrado como séptimo eje

El reto consistía en automatizar la carga de piezas en bruto y la descarga de piezas terminadas de dos grandes centros de torneado-fresado, manteniéndolos al mismo tiempo accesibles para los operarios. Roth Technik resolvió este desafío instalando un robot FANUC M-900iB/360E sobre un raíl elevado con cambio automático de garra. Gracias a esta automatización, BRUDERER puede completar las tareas cinco horas más rápido por máquina y día, lo que permite una producción desatendida durante la noche y los fines de semana.
Automated machine tool tending with FANUC M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload 2 turning-milling centers. Bruderer success story video.

Conclusiones clave de «De la tarea al resultado»

Tarea

El desafío de la automatización consistía en cargar piezas en bruto y retirar las piezas terminadas de dos centros de torneado y fresado de gran tamaño, manteniendo al mismo tiempo los centros de mecanizado lo más accesibles posible para los empleados. La aplicación planteaba varios desafíos, entre ellos la forma irregular y el elevado peso de las piezas en bruto, así como la ubicación y la disposición de los centros de mecanizado.


Solución

El integrador de sistemas Roth Technik proporcionó una solución a su cliente mediante la construcción de un sistema que incorpora un séptimo eje aéreo en forma de raíl controlado por un robot FANUC sobre el que se desplaza el brazo FANUC M-900𝑖B/360E. El M-900𝑖B tiene una capacidad de carga útil de 360 kg. La solución incluía el cambio automático de pinzas.


Resultado

En Bruderer, las mismas tareas se completan ahora cinco horas más rápido por máquina y día que antes de la automatización. La automatización permite a Bruderer continuar con la producción sin supervisión durante la noche y los fines de semana.

E. Bruderer MASCHINENFABRIK AG

Bruderer es una empresa líder en el mercado de la fabricación de prensas de estampación de alto rendimiento, con sede en la ciudad de Frasnacht, Suiza, a orillas del lago de Constanza. Cuenta con 500 empleados en todo el mundo.

Bruderer fabrica prensas de estampación de alta precisión para el mercado mundial, con una fuerza nominal de entre 180 y 2.500 kN y un recorrido de entre 100 y 2.000 rpm. Sus máquinas se utilizan para producir piezas destinadas a la relojería, la electrónica y otras muchas industrias.

Más información sobre Bruderer
Building of Bruderer. FCH success story

La opción «Ceiling Mountain» permite ahorrar espacio de trabajo

Roth Technik diseñó una solución para Bruderer que utiliza el robot M-900𝑖B/360E de seis ejes y gran capacidad de carga, ya que la aplicación implicaba la manipulación de piezas en bruto con un peso de hasta 200 kg. La capacidad de 360 kg del M-900𝑖B permite manejar esta tarea sin problemas, al tiempo que ofrece un margen adicional de capacidad para cargas aún más pesadas en caso de que sea necesario. El robot ofrece opciones de montaje en suelo y en techo, lo que lo hace ideal para su instalación en el raíl del séptimo eje fabricado a medida por Roth Technik.

El uso del raíl aéreo maximizó la accesibilidad a las estaciones de mecanizado, lo cual era un objetivo declarado de Bruderer. El raíl mantiene al robot alejado del suelo y fuera del paso. Los seis ejes flexibles permiten al robot alcanzar los centros de mecanizado, insertando piezas en bruto y retirando las piezas acabadas en una operación totalmente automática.

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

Roger Müller, responsable de mecanizado en Bruderer, describe el desafío que planteaba esta tarea de automatización en concreto.

«El desafío radicaba en que no disponíamos de contornos externos claramente definidos, ya que principalmente tenemos que mecanizar piezas en bruto fundidas y forjadas. Además, trabajamos con lotes pequeños y piezas de gran peso, de hasta 200 kg cada una. Esta automatización está destinada a equipar dos centros de torneado y fresado y debe ser lo más accesible posible para que los empleados dispongan de un lugar de trabajo atractivo. Con Roth Technik, hemos encontrado un integrador que ha sabido superar estos desafíos a la perfección». 

Bruderer success story picture.
M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines

Markus Roth, director general de Roth Technik, comentó lo siguiente sobre la solución.

«Llevamos años utilizando robots FANUC porque nos ofrecen las mejores posibilidades  en cuanto a cinemática, cargas útiles, opciones de seguridad con DCS y la posibilidad de integrar ejes directamente. En este sistema, hemos automatizado por completo la alimentación de dos centros de torneado y fresado de gran tamaño como parte del manejo de piezas. Para ello, hemos utilizado un robot FANUC M-900𝑖B/360E con una capacidad de carga de 360 kg. Este está montado en un séptimo eje de desarrollo y fabricación propios, un raíl robótico con una longitud de 18 metros. Gracias a la supervisión segura del espacio de trabajo denominada DCS (Dual Check Safety), se garantiza un funcionamiento seguro.»

Image related to Bruderer success story

Esta solución de automatización nos aporta las siguientes ventajas: ahorramos 5 horas al día por máquina, podemos fabricar sin personal durante la noche y el fin de semana, y los empleados disponen de tiempo libre para dedicarse a actividades más interesantes. Además, podemos adaptarnos a las fluctuaciones en la utilización de la capacidad.

Testimonios

Roger Müller

Jefe de Mecanizado en Bruderer

Inspírese

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and FANUC robots at the Polish company ZAP Mechanika.
ZAP-Mechanika

FANUC ofrece una visión de futuro en ZAP

Si bien el mecanizado puede beneficiarse enormemente de la adopción de un robot que se ocupe de las máquinas, la adición de cámaras 3D introduce un nivel extra de inteligencia que conduce a la producción autónoma y a beneficios particulares para los fabricantes.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

Los robots FANUC permiten el mecanizado CNC ininterrumpido en RADMOT

Las células de mecanizado CNC automatizadas que comprenden varias máquinas herramienta y robots requieren un diseño e integración inteligentes. Así que, ¿por qué no simplificar el proceso recurriendo al fabricante más destacado del mundo de máquinas herramienta CNC y robots: FANUC. Esta fue precisamente la estrategia de RADMOT, un importante proveedor de servicios de mecanizado con sede en Polonia, cuando quiso implementar una nueva célula de fresado CNC que implicaba tres centros de mecanizado y dos robots que pudieran funcionar sin personal las 24 horas del día, los 7 días de la semana - sin colisiones entre robots.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Descubre nuestra amplia gama de soluciones de automatización industrial, presentadas en casos prácticos detallados y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.