Skip to main content
ZAP-Mechanika

FANUC ofrece una visión de futuro en ZAP

Si bien el mecanizado puede beneficiarse enormemente de la adopción de un robot que se ocupe de las máquinas, la adición de cámaras 3D introduce un nivel extra de inteligencia que conduce a la producción autónoma y a beneficios particulares para los fabricantes.
Case study video ZAP from FANUC Poland about electronics

De la tarea al resultado

Tarea

Cuando un fabricante internacional de la industria eléctrica solicitó a ZAP-Mechanika el mecanizado de un nuevo diseño de forja para herramientas de sujeción, existía una clara necesidad de disponer de una célula de producción totalmente automatizada que garantizara un tiempo de ciclo constante y definido.

Solución

ZAP-Mechanika solicitó a su empresa hermana ZAP-Robotyka que diseñara y creara la célula de mecanizado automatizada. La célula cuenta con dos centros de mecanizado FANUC ROBODRILL asistidos por un único robot industrial FANUC de seis ejes equipado con dos sistemas de visión 3D FANUC 𝑖RVision.

Resultado

Con su amplio campo de visión, los sensores de visión 3D FANUC 3DV/1600 instalados en los sistemas 𝑖RVision reconocen y recogen piezas de trabajo situadas aleatoriamente  en un gran contenedor. A continuación, el robot carga y descarga las piezas de las dos máquinas ROBODRILL. La célula de visión también permite a ZAP-Mechanika trabajar de forma autónoma. De este modo, la empresa puede producir dos componentes diferentes en una sola célula, lo que acelera significativamente el proceso de mecanizado con menos recursos.

Célula de mecanizado por visión.

ZAP-Mechanika

Fundada en 2000, ZAP-Mechanika cuenta con una planta de fabricación de 5.800 m2 y 173 empleados en Ostrów Wielkopolski (Polonia). La empresa, que presta servicio a las principales marcas de Norteamérica, Europa y Asia, es un fabricante líder de sistemas hidráulicos móviles y herramientas de sujeción. Como experto en metalurgia de precisión, los servicios de ZAP-Mechanika incluyen el mecanizado de componentes, el tratamiento térmico, la medición de precisión y la metalurgia. Uno de los puntos fuertes de esta empresa es su estrecha colaboración con los clientes en las primeras fases del proyecto para ayudarles a desarrollar el proceso de mecanizado óptimo.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ZAP-Mechanika
Success story FANUC Poland - ZAP-Mechanika Headquaters

Dos componentes diferentes producidos en una sola célula

"En nuestro último proyecto para un fabricante internacional de herramientas de sujeción que opera en la industria eléctrica, se nos encargó la creación de una línea de producción totalmente automatizada que garantizara un tiempo de ciclo constante y definido para el mecanizado de las piezas forjadas de las herramientas de sujeción", explica Krystian Młynarczyk, tecnólogo de ZAP-Mechanika. Posteriormente, ZAP-Mechanika contrató los servicios de su empresa asociada ZAP-Robotyka, especialista  en el desarrollo y la integración de estaciones de trabajo robotizadas y automatizadas. También con sede en Ostrów Wielkopolski, ZAP-Robotyka aceptó el desafío, diseñando, construyendo, entregando e implementando toda la célula de producción en nombre de ZAP-Mechanika.

Paweł Wróbel, especialista en proyectos de ZAP-Robotyka, explica el diseño y la configuración: "En la célula robótica hay un robot industrial de seis ejes FANUC M-20𝑖D/35 equipado con dos sistemas de visión 3D FANUC 𝑖RVision. El robot con visión asiste a dos centros de mecanizado ROBODRILL [𝛼-D21L𝑖modelos A5 y 𝛼-D21L𝑖B5]. Cada sistema 𝑖RVision se conecta directamente al robot, por lo que ZAP-Mechanika puede beneficiarse de una comunicación extremadamente rápida."

El sistema 𝑖RVision se conecta directamente al robot, por lo que ZAP-Mechanika puede beneficiarse de una comunicación extremadamente rápida.

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and a FANUC robot M-20iD/35 equipped with two FANUC 𝑖RVision 3D vision systems, at the Polish company ZAP Mechanika.

Gracias a su amplio campo de visión, los sistemas 𝑖RVision de FANUC son capaces de reconocer y recoger objetos colocados al azar directamente de un contenedor de piezas tan grande como un palé. A continuación, el robot carga y descarga piezas en los centros de mecanizado ROBODRILL. Pero eso no es todo, hay una innovación adicional en la célula diseñada por ZAP-Robotyka.

"El sistema permite a ZAP-Mechanika trabajar de forma autónoma", revela Marta Portasiak, constructora de ZAP-Robotyka. "Este enfoque no estándar permite producir dos componentes diferentes en una sola célula, con un solo robot, lo que acelera significativamente el proceso de producción."

El proyecto también vio cómo ZAP-Robotyka desarrollaba un novedoso sistema para agarrar y manipular las piezas, y diseñaba herramientas especiales para la estación de trabajo.

 

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and a FANUC robot M-20iD/35 equipped with two FANUC 𝑖RVision 3D vision systems, at the Polish company ZAP Mechanika.

"La aplicación ha aumentado nuestra productividad con menos recursos, al tiempo que facilita nuestro trabajo y ofrece continuidad en todo el proceso", afirma Tomasz Krazynski, director general de ZAP-Mechanika.

Una configuración tradicional para mecanizar las piezas forjadas de la herramienta de sujeción requeriría tres máquinas herramienta y tres operarios. En cambio, ZAP-Mechanika utiliza un solo operario, un robot FANUC, dos máquinas herramienta FANUC y dos cámaras 3D FANUC.

"Esta célula establece claramente nuestros objetivos para el futuro", concluye Krazynski. "Seguiremos invirtiendo en automatización en el futuro y continuaremos desarrollando células de producción con robots."

Inspírese

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Conozca nuestra completa gama de soluciones de automatización diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.