Skip to main content
Employee collaborating with FANUC CRX robot

Serie CRX

Sicuri, flessibili, veloci da implementare e facili da programmare. I nostri robot collaborativi sono dotati della rinomata affidabilita' di FANUC e di 8 anni di funzionamento senza manutenzione per soddisfare le esigenze di produzione dei produttori di oggi.
Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Dispositivi CRX

La serie CRX di robot collaborativi rende semplice e veloce l'avvio dell'automazione. Integrare i dispositivi periferici è facile con gli strumenti EOAT (End of Arm Tooling), gli accessori e i plug-in approvati da FANUC. Scoprite subito la selezione.

Scarica ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i nostri documenti scaricabili per aiutarti a prendere le decisioni giuste e ad ottenere il massimo dai tuoi prodotti FANUC.

Woman using the Tablet Teach pendant. CRX with iRVision and griper

Apprendimento sui robot collaborativi

Con i video gratuiti di formazione sui robot collaborativi, potrai scoprire quanto sia facile iniziare a lavorare con i cobot CRX. Registrati oggi stesso e inizia a guardare i video di formazione online sui cobot CRX, che dimostrano la facilità d'uso e la semplice configurazione progettata per rendere la tua produzione operativa in pochissimo tempo.

Lasciatevi ispirare

Ispirati al successo degli altri

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

Il produttore di cappe da cucina sfrutta i vantaggi dei robot FANUC

La collaborazione tra FANUC e il produttore di cappe aspiranti Silverline, iniziata con uno speciale progetto di incollaggio automatizzato nel 2015, ha portato a un totale di 17 robot che lavorano nello stabilimento dell'azienda in Turchia. FANUC vede regolarmente questo tipo di risultati, in cui il salto iniziale nell'investimento in robotica porta a una consapevolezza quasi immediata che la produzione può raggiungere livelli di prestazioni completamente nuovi.

FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions
Soluzioni adesive AS

Uniamo le forze: Il cobot FANUC è la soluzione ottimale per le soluzioni adesive AS

L'automazione non è solo per le applicazioni ad alto volume. AS Adhesive Solutions, consulente e partner specializzato nel settore degli adesivi, riconosce che molte PMI che lavorano piccole quantità possono beneficiare di processi completamente o parzialmente automatizzati. In questi casi, un robot collaborativo (cobot) rappresenta spesso la soluzione ottimale.

Kunzmann Case Study pictures: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities
Kunzmann GmbH

From Training Floor to Shop Floor: KUNZMANN Adopts FANUC CRX Cobot

BKUNZMANN Maschinenbau, a German manufacturer of high-quality universal milling machines and machining centres, has introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities. Easy programming, flexible integration and safe human-robot interaction make the system ideal for automation beginners. The CRX cobot at KUNZMANN now helps demonstrate robotic capabilities while also supporting machine tending applications on the production line.

Success story about successful development of a mobile cobot with FANUC CRX-10iA/L. The Austrian company GER4TECH integrated the FANUC collaborative robot CRX-10iA/L into a Mobile Cobot G4T4.These Mobile Cobots can move autonomously between different workstations, transport materials and switch from one job to the next without any trouble. Thus G4T4 – Mobile Cobots enable new possibilities in handling and logistics automation. Their safety functions enable them to operate around people and capabilities of the G4T4 cobots are enhanced with a collaborative end-of-arm tooling (EoAT).
GER4TECH

Il cobot FANUC aiuta GER4TECH a fare il grande passo

Lo sviluppo di un nuovo robot richiede competenze, esperienza e, spesso, la collaborazione con partner che dispongano di conoscenze specialistiche in specifici settori tecnologici. Pertanto, quando GER4TECH ha cercato uno specialista in robot collabo-
rativi per dotare il proprio nuovo robot mobile autonomo (AMR) di funzionalità avanzate, l’azienda si è rivolta a FANUC.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

Il cobot CRX di FANUC aumenta la flessibilità della produzione

Oggi Bonvicini Carpenteria gode di livelli di qualità e flessibilità ancora più elevati. L'azienda può scegliere tra le soluzioni di automazione quando i volumi di produzione lo richiedono. In particolare, Bonvicini Carpenteria si avvale di una programmazione robotica facile e veloce, grazie a funzionalità come il drag and drop e una semplice interfaccia tablet.

Success story about automated handling processes using FANUC cobots by the Swiss company Emerson Professional Tools AG.

Emerson Professional Tools AG relies on FANUC cobots to ensure precise and reliable handling within its automated production environment. Supported by advanced vision technology, the cobots pick and position components with high accuracy, contributing to consistent product quality.
Emerson

Uomo e tecnologia a stretto contatto

Il cobot CRX-10𝑖A/L di FANUC semplifica la produzione affidabilita' negli spazi piu' ristretti. Ha un progetto compatto e aumenta significativamente la disponibilità delle macchine.