Casi di successo
Scopri come i nostri clienti crescono insieme a FANUC. Nei nostri casi di successo condividono la loro esperienza di funzionamento, costruzione e automazione con i prodotti FANUC.
Scopri l'impatto dell'automazione FANUC sui nostri clienti
Benvenuto nella pagina dei casi di successo di FANUC, dove l'innovazione incontra l'applicazione.
Immergiti in esempi reali di come le nostre soluzioni di automazione all'avanguardia stanno trasformando le industrie di tutto il mondo. Dal miglioramento dell'efficienza produttiva ai progressi pionieristici nella robotica, i nostri casi di studio mostrano i benefici tangibili e le storie di successo delle aziende che hanno collaborato con robot FANUC.
Scopri come il nostro impegno per la precisione, l'affidabilita' e il miglioramento continuo stia guidando la produttivita' e la crescita di aziende come la vostra. Unisciti a noi nell'esplorazione del futuro dell'automazione.
Affina la ricerca
89 Casi di successo – 1-20 Casi di successo
Caso di successo
AKE impiega i robot FANUC per guidare il successo di Nexteer
Nexteer Automotive sta sfruttando nove robot industriali ad alte prestazioni di FANUC per automatizzare la produzione di componenti di sterzo richiesti da BMW. Installati dallo specialista dell'automazione di processo AKE Robotics, l'impianto sta raggiungendo nuovi livelli di produttività e affidabilita'.
Caso di successo
Affabilita' esemplare: elettroerosione a filo FANUC di 35 anni ancora in uso quotidiano
Cosa serve per avere fiducia in un marchio di macchine utensili? Mentre fattori come la qualità della lavorazione, la produttività e l'efficienza contribuiscono alla soddisfazione dei clienti, l'affidabilita' è il fattore che garantisce maggiore tranquillità. Lo specialista tedesco della costruzione di utensili e stampi Kress Funkenerosion può fornire una testimonianza pertinente a sostegno di questo concetto. Acquistando la sua prima macchina FANUC per elettroerosione nel 1990, la FANUC Tape Cut W2 è ancora in funzione ogni giorno in questa azienda manifatturiera molto attiva. Non sorprende che Kress abbia investito in 12 modelli FANUC nel corso degli anni.
Caso di successo
Alimentazione completamente automatica delle macchine utensili con una guida integrata come setti...
La sfida consisteva nell'automatizzare il caricamento dei pezzi grezzi e il prelievo dei pezzi finiti da due grandi centri di tornitura-fresatura, mantenendoli al contempo acces- sibili ai dipendenti. Roth Technik ha risolto il problema installando un braccio FANUC M-900𝑖B/360E su una guida aerea con cambio automatico delle pinze. Questa automazione consente a Bruderer di completare le operazioni con cinque ore di anticipo al giorno per ogni macchina, rendendo possibile la produzione non presidiata durante la notte e nei fine settimana.
Caso di successo
Assemblaggio completamente automatizzato di macinacaffè
Nella produzione di elettrodomestici popolari come i macinacaffè, una serie di prerequisiti determina il successo della produzione. Ad esempio, solo processi chiaramente strutturati, efficienti e orientati agli obiettivi possono portare ai livelli richiesti di affidabilita' della produzione. Raggiungere questa ambizione diventa molto più realistico con l'automazione, come può testimoniare il leader di mercato Eugster/Frismag AG dopo l'adozione di 14 robot industriali LR Mate di FANUC e ZDT (Zero Down Time) di FANUC, che ora consentono l'assemblaggio continuo e automatizzato di un macinacaffè ogni 7 secondi.
Caso di successo
Automatizzazione della lavorazione di cuscinetti ad anello di grandi dimensioni con le macchine
È stata creata una cella robotica per lavorare cuscinetti ad anello di grandi dimensioni. Un robot FANUC R-2000𝑖C/210L, con una capacità di carico di 210 kg e sensore di visione 3D, carica e scarica gli anelli in un tornio CNC verticale. Mikron Plus ha utilizzato il CNC FANUC Servo Learning Oscillazione per spezzare i trucioli lunghi in pezzi più piccoli. Questa soluzione ha aumentato la produttività, ridotto i costi e garantito un'elevata precisione e qualità, riducendo al minimo la dipendenza dalla manodopera.
Caso di successo
Automazione modulare di CNC e robotica con piattaforma comune
Il produttore di macchine CNC per l'affilatura degli utensili SCHNEEBERGER Maschinen AG ha scelto FANUC per la sua reputazione globale, i suoi prodotti durevoli e la sua rete di assistenza. FANUC ha fornito una soluzione completa con CNC, robot e motori, consentendo una comunicazione senza soluzione di continuità. L'adozione dell'ultimo CNC FANUC 31𝑖-B ha migliorato la diagnostica e la qualità della rettifica degli utensili.
Caso di successo
CNC e robot FANUC forniscono la chiave del tuo successo
I giusti processi di controllo delle macchine e di automazione robotica possono determinare importanti aumenti di efficienza e connettività per l'Industria 4.0, come può testimoniare Giuliani, specialista in macchine transfer per la lavorazione di serrature e chiavi. L'azienda collabora con FANUC da oltre 20 anni.
Caso di successo
Caricamento di precisione e lavorazione a livello di micron con le soluzioni FANUC
Lo sviluppo di una nuova macchina utensile non è un compito facile, ma quando la macchina in questione deve tornire componenti duri con una precisione di livello micron, il lavoro diventa decisamente più impegnativo. Il costruttore olandese di macchine utensili Hembrug ha deciso di affidarsi all'esperienza e alle tecnologie di FANUC. Utilizzando soluzioni CNC e robot FANUC, l'azienda è stata in grado di raggiungere gli obiettivi chiave per la sua nuova macchina di tornitura dura MikroTurn Twin ad alto livello.
Caso di successo
Carico e scarico, alimentazione flessibile e ispezione in un'unica cella
Vernay è rinomata a livello mondiale per le soluzioni di controllo del flusso e produce oltre un miliardo di componenti di valvole in gomma all'anno in Asia, America ed Europa. I loro prodotti critici, utilizzati in dispositivi come i respiratori e i sistemi di batterie EV, devono soddisfare i più elevati standard di qualità con zero difetti.
Caso di successo
Cella robotica installata presso un produttore di filtri in soli 14 giorni
Quando la pandemia COVID-19 ha attraversato l'Europa, è emersa chiaramente la necessità di filtri antiparticolato efficaci per proteggere le persone dal virus. FANUC, insieme a numerosi altri fornitori, è entrata in azione, in questo caso creando una cella di produzione completamente automatizzata per accelerare la produzione di filtri antiparticolato presso l'Istituto di Ricerca e Sviluppo SIGMA nella Repubblica Ceca.
Caso di successo
Controllo totale con la tecnologia CNC FANUC
Per operare come officina meccanica di successo in un mercato competitivo a livello globale è necessario differenziarsi. Sempre più spesso le officine meccaniche si rivolgono all'automazione e alla digitalizzazione per distinguersi. L'azienda tedesca Roland Erdrich GmbH ne è un esempio. Grazie alla standardizzazione di CNC FANUC per i suoi requisiti di robot e protocolli di comunicazione, l'azienda sta diventando sempre più forte.
Caso di successo
C’è sempre spazio per robot migliori.
L’automazione non si ferma mai. Anche quando replichi una cella di produzione, c’è sempre spazio per migliorare: tempi ciclo ottimizzati e maggiore affidabilità, per esempio.
Caso di successo
Dalla formazione all'officina: KUNZMANN adotta il cobot FANUC CRX
BKUNZMANN Maschinenbau, produttore tedesco di fresatrici universali e centri di lavoro di alta qualità, ha introdotto un robot collaborativo FANUC CRX per facilitare le attività di formazione e produzione. La facilità di programmazione, la flessibilità di integrazione e la sicurezza dell'interazione uomo-robot rendono il sistema ideale per i principianti dell'automazione. Il cobot CRX di KUNZMANN contribuisce ora a dimostrare le capacità robotiche e a supportare le applicazioni di assistenza alle macchine sulla linea di produzione.
Caso di successo
Dalla pallettizzazione al prodotto: I cobot FANUC migliorano il confezionamento dei prodotti farm...
Phytopharm Klęka S.A., leader nel mercato dei prodotti a base vegetale per la farmaceutica e la cosmetica, ha migliorato l'ergonomia, la flessibilità e l'affidabilità dell'imballaggio grazie all'adozione di due robot collaborativi (cobot) di FANUC. Automatizzando la pallettizzazione dei flaconi e l'impilamento dei cartoni in collaborazione con ZW Automation, l'azienda sta superando le stime iniziali sulle prestazioni dei cobot, migliorando la sicurezza e riducendo la monotonia dei lavoratori. Supportati dal software di pallettizzazione FANUC e da un funzionamento intuitivo, i cobot garantiscono un ambiente di produzione più agile ed efficiente su tre turni.
Caso di successo
Dimensioni ridotte, massima precisione grazie alla tecnologia CNC FANUC
ZORN Maschinenbau utilizza la tecnologia di controllo FANUC per il proprio centro di microlavorazione CNC MicroOne, che consente ai produttori di raggiungere elevati livelli di precisione e accuratezza nella produzione di componenti in miniatura. Questa macchina compatta combina la lavorazione simultanea a cinque assi con il potente CNC FANUC Serie 31𝑖-B5 Plus, garantendo un controllo preciso anche dei movimenti più piccoli del percorso utensile.
Caso di successo
ESOMA riporta le macchine CNC a prestazioni pari a quelle di un prodotto nuovo grazie alle soluzi...
L'ammodernamento delle macchine utensili di vecchia generazione rappresenta una strategia efficace per prolungarne il ciclo di vita, migliorarne le prestazioni e garantire la produttività a lungo termine. Per ESOMA, azienda specializzata in servizi di ammodernamento, la combinazione delle competenze ingegneristiche con l'avanzata tecnologia CNC FANUC consente di trasformare le rettificatrici esistenti in soluzioni moderne e ad alta precisione.
Caso di successo
EUROEDIL migliora la velocità di taglio e aumenta la produttività grazie alle macchine FANUC
Con le sue nuove macchine FANUC, EUROEDIL ha aumentato la velocità di taglio e la produttività per soddisfare le crescenti richieste dei clienti. Inoltre, l'accuratezza e la precisione degli strumenti di fustellatura dell'azienda sono notevolmente migliorate.
Caso di successo
FANUC fornisce l'anello mancante alla ZPM
Quando ZPM ha voluto aumentare l'utilizzo di macchine e robot, supportare la strategia di produzione a integrazione verticale dell'azienda e mappare la produzione con maggiore precisione, si è rivolta a MT-LINK𝑖 di FANUC. Con questo software avanzato, produttori come ZPM possono supervisionare e gestire i dati da una a 2.000 macchine, robot e sistemi PLC.
Caso di successo
FANUC offre una visione del futuro in ZAP
Mentre la lavorazione può trarre grandi benefici dall'adozione di un robot che si occupa della macchina, l'aggiunta di telecamere 3D introduce un ulteriore livello di intelligenza che porta alla produzione autonoma e a particolari vantaggi per le macchine.
Caso di successo
FANUC riduce il calore nelle panetterie all'interno dei punti vendita
Con il sistema basato sul cobot FANUC, le panetterie possono aumentare la loro produttività in modo sicuro e affidabilita'. Il sistema automatizzato offre un modo efficace per aumentare la produttività e ridurre i costi nelle applicazioni di manipolazione ripetitiva dei prodotti.