Skip to main content
Eugster/Frismag

Assemblaggio completamente automatizzato di macinacaffè

Nella produzione di elettrodomestici popolari come i macinacaffè, una serie di prerequisiti determina il successo della produzione. Ad esempio, solo processi chiaramente strutturati, efficienti e orientati agli obiettivi possono portare ai livelli richiesti di affidabilita' della produzione. Raggiungere questa ambizione diventa molto più realistico con l'automazione, come può testimoniare il leader di mercato Eugster/Frismag AG dopo l'adozione di 14 robot industriali LR Mate di FANUC e ZDT (Zero Down Time) di FANUC, che ora consentono l'assemblaggio continuo e automatizzato di un macinacaffè ogni 7 secondi.
Video Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

Approfondimenti chiave dal compito al risultato

Compito

Precedentemente affidato a 10-12 dipendenti per l'assemblaggio dei macinacaffè, Eugster/Frismag AG voleva ridurre la sua dipendenza dal lavoro manuale per l'assemblaggio e i concetti logistici intorno alla linea di produzione senza alcun effetto negativo sul tempo di ciclo. Inoltre, lavorando per alcuni dei marchi leader mondiali di macinacaffè, la qualità non poteva essere compromessa.

Soluzione

Eugster/Frismag AG e il suo integratore di sistema preferito Roth Technik (partner di lunga data di FANUC) hanno specificato 14 robot industriali FANUC LR Mate 200𝑖D/7L per eseguire il lavoro di assemblaggio precedentemente svolto manualmente. Anche per lo scarico e il trasferimento dei moduli, la tecnologia robotica FANUC ha fornito la risposta, questa volta con l'M-20𝑖D/25. Un altro componente chiave del progetto è stata la soluzione IoT FANUC per i robot industriali.

Risultato

L'installazione dei robot FANUC LR Mate ha soddisfatto tutti gli obiettivi di Eugster/Frismag AG. Ora è sufficiente un solo dipendente per supervisionare l'intero processo di assemblaggio dall'inizio alla fine, invece dei 10-12 precedenti. Inoltre, l'uso di robot FANUC ZDT non solo riduce i tempi di fermo imprevisti e massimizza le risorse, ma servirà anche ad aumentare la vita operativa dei robot nello stabilimento.

Informazioni su Eugster/Frismag AG

Nel 1976, Arthur Eugster iniziò a produrre elettrodomestici come cuociuova e piastre per waffle con 12 dipendenti a Romanshorn, vicino al Lago di Costanza, in Svizzera. Dopo quasi mezzo secolo, Eugster/Frismag AG è oggi un partner internazionale per lo sviluppo e la produzione di macchine da caffè e altri elettrodomestici di alta qualità presenti nelle case di tutto il mondo. L'azienda, certificata ISO9001:2015, gestisce tre stabilimenti in Svizzera, uno in Portogallo e uno in Cina. In totale, Eugster/Frismag AG impiega 3.200 persone in tutto il mondo.

SCOPRI DI PIÙ SU Eugster
Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

Il produttore di macinacaffè aumenta l'efficienza con i robot FANUC

Nello stabilimento di Romanshorn Eugster/Frismag AG produce tutti i macinacaffè per l'intero gruppo. Tra i clienti dell'azienda ci sono molti dei marchi più rinomati al mondo in questo settore di mercato, il che significa che le richieste di qualità sono estremamente elevate.

"Soddisfiamo queste richieste utilizzando la nostra esperienza e la nostra dedizione al miglioramento continuo", afferma Stefan Lorch, responsabile dell'ingegneria di produzione. "Ad esempio, di recente abbiamo cercato una soluzione per produrre i nostri macinacaffè in modo completamente automatico, invece di utilizzare manualmente 10-12 dipendenti. Tuttavia, il progetto non era privo di sfide. Non volevamo solo automatizzare i processi precedentemente manuali, ma anche i concetti logistici intorno alla linea di assemblaggio, mantenendo il tempo di ciclo."

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

Eugster/Frismag AG si è rivolta per la soluzione al suo integratore di sistema di fiducia, un'azienda che lavora con FANUC da otto anni su un'ampia gamma di progetti di automazione industriale. Per la linea di assemblaggio del macinacaffè è stato deciso che i robot industriali FANUC LR Mate 200𝑖D/7L, a braccio lungo ma compatti, avrebbero rappresentato la soluzione ottimale; l'azienda ha infatti individuato la loro superiorità rispetto ad altri sistemi di attuazione in termini di flessibilità, precisione e velocità.

A Romanshorn, i 14 robot FANUC LR Mate assemblano ora un modulo elettromeccanico completo di macinacaffè in modo completamente automatico in meno di 8 secondi. Di conseguenza, Eugster/Frismag AG è stata in grado di aumentare significativamente l'efficienza e la capacità produttiva.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

Per ridurre al minimo i tempi di fermo non programmati e massimizzare la disponibilità delle apparecchiature, la linea di assemblaggio si avvale anche della soluzione IoT FANUC ZDT. ZDT utilizza l'analisi predittiva per monitorare lo stato di salute della robotica, identificare potenziali problemi e prevenire fermi macchina imprevisti, massimizzando così la produttività e ottimizzando la manutenzione.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

"Con l'assemblaggio automatico dei macinacaffè possiamo ora completare l'intero processo di assemblaggio con il coinvolgimento di un solo operatore che supervisiona il programma di costruzione dei moduli e il sistema logistico. Inoltre, possiamo eliminare la necessità di confezionamento in blister nelle operazioni di trasferimento, poiché forniamo ai robot le coordinate di posizionamento del prodotto utilizzando sistemi di telecamere".

Testimonianze

Stefan Lorch

Responsabile dell'ingegneria di produzione di Eugster

Lasciati ispirare

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di successo FANUC

Esplora la nostra vasta gamma di soluzioni per l’automazione industriale, presentate attraverso casi studio dettagliati, progettate per ottimizzare e semplificare ogni processo produttivo.